Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Eficiencia energética y turismo deportivo 

     

    2 de junio de 2023

     

    La tecnología de iluminación supone un factor clave para avanzar hacia instalaciones deportivas sostenibles, digitales y centradas en los deportistas.

     

    Actualmente, la sostenibilidad y la digitalización son dos de los aspectos clave a tener en cuenta en los diferentes ámbitos. Los objetivos de descarbonización fijados por la UE y la actual crisis energética lo ponen de manifiesto. Actuar ya es una prioridad y se tiene que hacer de forma conjunta, fomentando la colaboración público-privada, estableciendo las vías de actuación y abordándolo desde un enfoque integral que tenga en cuenta las diferentes áreas de acción.

     

    En este sentido, uno de los ámbitos en los que se están dando este tipo de actuaciones es en el deportivo. Así lo reflejan iniciativas como las ayudas anunciadas recientemente por el Consejo Superior de Deportes (CSD) con las que se quiere acelerar el avance hacia la eficiencia energética y fomentar el turismo deportivo. Modernizar las instalaciones deportivas de España puede suponer un gran impulso en materia de eficiencia energética para las diferentes instituciones y un atractivo para albergar competiciones internacionales que atraerían al turismo deportivo.

     

    Un ejemplo de cómo poder avanzar hacia instalaciones sostenibles, digitales y centradas en los deportistas es a través de la tecnología de iluminación. Una iluminación deportiva adecuada a cada tipo de actividad favorece el rendimiento de los deportistas y, además, a través de sistemas de gestión se puede optimizar el consumo instalaciones sin afectar a la calidad de la luz.

    El Centro de Alto Rendimiento de Madrid como ejemplo de proyecto que fomenta el turismo deportivo

     

    Instalaciones de referencia como los Centros de Alto Rendimiento (CAR), buscan en todo momento adaptarse a las necesidades de sus deportistas para poder ofrecer una experiencia excelente. Con esta premisa como base, el CAR de Madrid, mejoró la iluminación deportiva de la sala de gimnasia rítmica aprovechando la oportunidad de los fondos europeos.

    Los proyectores LED OptiVsion y las luminarias GentleSpace, ofrecen unos niveles y uniformidades adaptados al máximo nivel de exigencia requerido para practicar esta disciplina. En este caso se ha empleado una versión de dos módulos con driver en remoto para facilitar su mantenimiento y ópticas asimétricas que garantizan un el confort visual.
    Iluminación del Centro de Alto Rendimiento de Madrid
    Paralelamente, el sistema de control Philips Dynalite facilita una gestión eficiente de las instalaciones de una forma fiable, robusta y escalable a cualquier necesidad y tipo de espacio, permitiendo así optimizar el uso de la iluminación y asegurar el máximo confort para los usuarios. De esta forma, se pueden programar diferentes escenas en función de la actividad, como por ejemplo una competición, un entrenamiento o para labores de mantenimiento. Además, este sistema permite ir un paso más allá en la creación de espacios inteligentes ya que gracias a sus tecnologías de integración se puede llegar a vincular con otros sistemas de terceros como puede ser la climatización, las persianas o la seguridad.
    Modernizar las instalaciones de excelencia deportiva puede ser un gran atractivo para el turismo deportivo que quiera disfrutar de las temporadas vacacionales sin dejar de lado las rutinas de entrenamiento para poder estar preparados para la siguiente temporada. El CAR de Madrid es solo un ejemplo de cómo llevarlo a la práctica. En la guía de iluminación para deportes de Signify recogemos las claves para poder adaptar la iluminación a cada tipo de disciplina y sacarle el máximo partido a las instalaciones desde el punto de vista de la eficiencia energética y hacia el fomento del turismo deportivo.

    Para más información: 

    Director de comunicación

    Jordi Manrique

    Email: jordi.manrique@signify.com

     

    Departamento de comunicación y RSC

    Ana Reija

    Email: ana.reija@signify.com 

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Iluminación arquitectónica de la Catedral de Palma de Mallorca

      agosto 12, 2024

      Iluminación arquitectónica de la Catedral de Palma de Mallorca

    • Granada mejora la seguridad vial y la eficiencia energética

      mayo 24, 2024

      Granada mejora la seguridad vial y la eficiencia energética

    • La ciudad de Madrid apuesta por la eficiencia energética

      abril 01, 2024

      La ciudad de Madrid apuesta por la eficiencia energética