31 de enero de 2022
Aprovechar los recursos naturales para una mayor eficiencia energética a través de la iluminación solar
La energía solar es un recurso que está disponible de forma gratuita en todo el planeta. Aprovechándolo gracias a la iluminación solar, se puede reducir el consumo energético hasta en un 100%, en nuevas instalaciones o a través de la renovación de las instalaciones actuales.
De esta forma, se instalaron luminarias Philips SunStay, para conseguir que la energía solar sustituyese a la red eléctrica y así provechar los 300 días al año de sol de los que disfruta la costa portuguesa.
Estas luminarias solares, dotadas de paneles fotovoltaicos, se instalan sin cableado, sin la necesidad de cavar zanjas, ni de conectarse a la red eléctrica, reduciendo así a cero el coste energético del complejo, lo que supone un ahorro del 100%, con un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.
Fátima Catarina
Vicepresidenta de turismo del Algarve
Dr. Almeida Pires
Director General Pedras da Rainha
Este tipo de soluciones, contribuyen a un mayor aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en el planeta, a la vez que ofrecen una iluminación fiable y de alta calidad en cualquier entorno.
En este sentido, la instalación de tecnología solar en la zona permite aprovechar los recursos naturales disponibles durante todo el año, favoreciendo así, el desarrollo de un destino turístico sostenible e inteligente en el Algarve.
Un aspecto que, tanto Catarina como Pires destacan, al señalar este proyecto como un ejemplo innovador de buenas prácticas, que apuestan por el futuro sostenible de los destinos turísticos.
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.