Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Optimizar la iluminación de las instalaciones deportivas

     

    5 de abril de 2023

     

    Adaptar la iluminación de las instalaciones deportivas a cada tipo de actividad es clave para un mejor rendimiento de los deportistas.

     

    El mundo está en constante evolución y también la forma de comunicarnos e interactuar entre nosotros. La inmediatez y el ritmo rápido son dos los aspectos que caracterizan a la sociedad actual y que influyen en los diferentes ámbitos. El sector de los deportes no constituye una excepción. Ahora más que nunca, es difícil encontrar tiempo para practicar nuestro deporte favorito por lo que cuando reservamos esos momentos queremos disfrutar de la mejor experiencia como usuarios.

     

    Una iluminación de las instalaciones deportivas correcta es una necesidad básica a la hora de practicar deporte. Sin embargo, la calidad de la iluminación es esencial no sólo para los deportistas, sino también para los propietarios de las instalaciones. Adaptar la iluminación a cada tipo de actividad permite mejorar el rendimiento de los deportistas, reducir el consumo de energía, minimizar el impacto en el medio ambiente y aumentar los flujos de ingresos potenciales, así como mejorar el mantenimiento y la gestión de las instalaciones.

     

    En este artículo abordamos algunos ejemplos prácticos de las ventajas que aporta la adaptación de la iluminación de las instalaciones deportivas a cada tipo de actividad.

    Iluminación de las instalaciones deportivas acuáticas

     

    El principal requisito a la hora de iluminar una piscina consiste en garantizar la seguridad de los usuarios ofreciendo una adecuada iluminación y control de la reflexión el agua. Por eso es particularmente importante tener en cuenta las necesidades de la iluminación en la fase de diseño de las instalaciones ya que son proyectos complejos y que cuentan con limitaciones a la hora de valorar la posición de los proyectores.

     

    De esta forma, lo que se tiene que favorecer es la correcta visibilidad controlando la reflexión sobre la superficie del agua para que los entrenadores y socorristas se puedan hacer cargo de las posibles problemáticas o dificultades que puedan surgir.

    La iluminación adecuada para los campos de golf

     

    En el golf, la visibilidad es un aspecto primordial. Los marcadores de distancia deben ser claramente visibles y el jugador debe poder seguir el vuelo de la pelota en todo momento. De esta forma, aunque las áreas del lugar de salida requerirán una iluminación independiente, debe haber iluminación general en toda la extensión de la calle.

     

    Por eso, en la mayor parte de los casos, se instalan proyectores de alta potencia detrás de los lugares de salida con ángulos de elevación altos para lograr una iluminancia vertical adecuada en cada área objetivo.

    Iluminación de un campo de golf.

    Adaptar la iluminación de las pistas de pádel

     

    En deportes rápidos como es el caso del pádel, en el que los jugadores responden en un espacio pequeño ante bolas rápidas y con distinto tipo de bote, una iluminación de calidad es esencial. Es por ello, que el objetivo fundamental de la iluminación de las pistas de pádel debe ser garantizar una buena visibilidad permitiendo a los jugadores y a los espectadores seguir el progreso del juego.

     

    De esta forma, para crear una buena visibilidad hay generar contraste entre los objetos y los fondos, así como buenos niveles de iluminación y distribución de la luz en toda la superficie de juego de la pista, para asegurar una uniformidad adecuada ya que el juego se desarrolla tanto en las superficies horizontales como en las verticales. Además, otro aspecto a tener en cuenta es la ubicación de los proyectores, ya que se recomienda instalarlos fuera de la superficie de la pista para evitar deslumbramientos y destellos en el juego aéreo (globos, bandejas, etc.).

    Iluminación de una pista de pádel.
    Cálculos y recomendaciones para iluminar adecuadamente una pista de pádel exterior presentes en la guía de iluminación para deportes recreativos de Signify.

    Mejorar la iluminación de los campos de fútbol

     

    Teniendo en cuenta que el fútbol recreativo se suele jugar por la noche después del trabajo, una iluminación efectiva maximiza las oportunidades para que las personas disfruten de este deporte. Obviamente, al no ser partidos televisados, la calidad de iluminación necesaria para iluminar las instalaciones deportivas es inferior a la que necesita un estadio, sin embargo, esta debe seguir siendo alta en cuanto a términos de uniformidad, comodidad visual y limitación de la luz molesta, especialmente en el caso de áreas residenciales donde suelen estar ubicadas.

     

    Por tanto, la iluminación de este tipo de instalaciones debe estar planificada de forma que la superficie horizontal del campo se pueda iluminar uniformemente con independencia de la disposición de postes. Estos a su vez, tendrán que estar colocados fuera de la dirección normal de visión de los jugadores con respecto a su alineación con ambas líneas de gol y líneas de banda para garantizar la mejor experiencia para los jugadores.

    Iluminación de un campo de fútbol.

    Optimizar el consumo energético de las instalaciones deportivas

     
    Además de las necesidades específicas de cada deporte, otro aspecto fundamental a la hora de iluminar instalaciones deportivas es el consumo energético. Plataformas para la gestión de la iluminación como Interact, permiten programar horarios y regular la intensidad de la luz en función de las diferentes circunstancias, por ejemplo, iluminar solo la mitad de una cancha de baloncesto o reducir la intensidad cuando se realizan entrenos o labores de mantenimiento. De esta forma, se reduce el consumo adecuándolo solo a la cantidad de luz necesaria para las diferentes actividades. Todo desde un único dashboard que los administradores de las pistas pueden gestionar desde un panel del control o desde una tablet/smartphone.
    Iluminación de instalaciones deportivas gestionadas por Aluzina Madrid.
    Iluminación de la pista deportiva de Alhaurín en el distrito de Barajas que se puede reservar e iluminar a través de Aluzina Madrid.
    Paralelamente, para ir un pasa más allá en la experiencia de los usuarios y como forma de favorecer el consumo de energía en función del uso real de las instalaciones, Aluzina Madrid en colaboración con Signify ha creado una aplicación para que los ciudadanos puedan disfrutar al máximo las pistas de Madrid. Desde una única app los ciudadanos pueden reservar pista, encender y apagar la iluminación, así como conocer en tiempo real la ocupación de las canchas desde su dispositivo móvil.
    App Aluzina Madrid para gestionar la iluminación de las instalaciones deportivas.
    Visión de la aplicación de Aluzina Madrid.
    En este sentido, gracias al buen uso de la aplicación por parte de los ciudadanos, se ha conseguido reducir el consumo energético de las instalaciones en un 70 % aproximadamente en el año 2022. Un aspecto que impulsa y refuerza la apuesta del ayuntamiento por seguir optimizando la utilización cada vez de más pistas a través de tecnología eficiente y de la aplicación de Aluzina, pues son ya cinco las instalaciones deportivas básicas del distrito de la ciudad de Madrid que se gestionan de esta forma.

    Para más información:

    Director de comunicación

    Jordi Manrique

    Email: jordi.manrique@signify.com

     

    Departamento de Comunicación y RSC

    Ana Reija

    Email: ana.reija@signify.com 

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Iluminación arquitectónica de la Catedral de Palma de Mallorca

      agosto 12, 2024

      Iluminación arquitectónica de la Catedral de Palma de Mallorca

    • Granada mejora la seguridad vial y la eficiencia energética

      mayo 24, 2024

      Granada mejora la seguridad vial y la eficiencia energética

    • La ciudad de Madrid apuesta por la eficiencia energética

      abril 01, 2024

      La ciudad de Madrid apuesta por la eficiencia energética