29 de junio de 2023
Los sistemas de iluminación conectada ofrecen a los jóvenes una mejor experiencia en las clases.
Una vez firmado el nuevo acuerdo para aumentar los índices de eficiencia energética en los colegios de toda la Unión Europea, es difícil saber si los negociadores estaban pensando en cuál sería el impacto del acuerdo para los millones de alumnos a los que afecta.
El debate en torno a la eficiencia energética en los colegios suele estar en manos de los responsables políticos y los expertos de la industria y, no tanto de los profesores o de los alumnos. Sin embargo, la forma en la que utilizamos la energía está directamente relacionada con la forma en que aprenden los jóvenes. La eficiencia energética en los colegios ofrece a los estudiantes una mayor calidad de vida y mejores entornos de aprendizaje. Al mismo tiempo, permiten ahorrar energía en las escuelas, lo que supone facturas energéticas más bajas y menos emisiones de carbono.
El acuerdo político sobre la revisión de Directiva de Eficiencia Energética (DEE), alcanzado en Bruselas en marzo de 2023, establece el objetivo obligatorio de reducir el consumo final de energía en toda la UE en un 38% para 2030. Este objetivo más ambicioso se debe en parte a los avances logrados hasta ahora por la UE en materia de eficiencia energética: una reducción media del 29% respecto a las previsiones para 2030.
La renovada ambición representa una toma de conciencia del papel clave que desempeña la eficiencia energética para alcanzar los objetivos de carbono y, en concreto, el Objetivo 55 del plan de la UE de reducir las emisiones al menos en un 55% para el 2030 con respecto a los niveles de 1990. El nuevo objetivo de la DEE se traduce en lo equivalente a unos 760 millones de toneladas de petróleo al año, una cantidad enorme que tendrá un gran impacto en la dependencia de los combustibles fósiles.
La DEE incluye una disposición especial para que el sector público lidere la generación de nuevos ahorros energéticos con un objetivo específico interanual. Además, los estados miembros deberán renovar anualmente al menos el 3% del entorno construido propiedad de organismos públicos.
El impacto en las clases de toda Europa podría ser enorme. En la UE hay casi tantos jóvenes estudiando como adultos trabajando. Pero las aulas aún no han recibido la misma atención o inversión que las oficinas profesionales. Como consecuencia, las clases suelen estar mal iluminadas y son muy ineficientes desde el punto de vista energético. Además de las repercusiones negativas en el aprendizaje, existen problemas de salud. Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur ha revelado que los índices de miopía, causada en parte por la escasa exposición a la luz, están creciendo rápidamente y podrían alcanzar al 50% de la población mundial en 2050.
En Signify, hemos estado investigando las formas en las que las nuevas tecnologías de iluminación pueden mejorar las experiencias educativas tanto para profesores como para alumnos. Interact, es un sistema de iluminación conectada basado en la nube que ofrece altos niveles de eficiencia energética junto con extraordinarias experiencias de iluminación y capacidades avanzadas basadas en datos.
Por ejemplo, Interact proporciona información sobre cómo se utilizan los espacios, cuándo están ocupados y qué temperatura ambiente tienen. Los programas de atenuación basados en los patrones de ocupación y uso permiten maximizar el ahorro energético en las escuelas con respecto a los sistemas de iluminación convencionales. Esta tecnología ha sido implantada por la Universidad Tecnológica de Eindhoven (TU/e) en uno de sus edificios, que data de la década de 1960 y es utilizado por hasta 4.000 personas. Los resultados fueron rotundamente positivos: una reducción del 80% de las emisiones de carbono y un ahorro del 60 % en la factura energética.
Paralelamente, la iluminación circadiana puede influir enormemente en la concentración, el confort y el compromiso de los niños en las aulas. Con una adecuada iluminación para estudiar como las luminarias LED regulables, Interact puede recrear en el interior los niveles cambiantes y el perfil espectral de la luz solar a lo largo del día.
Una investigación del gobierno de Hamburgo descubrió que la instalación de iluminación LED conectada mejora significativamente la concentración, la capacidad de atención y el comportamiento. A lo largo de un año, los estudiantes aumentaron un 35% su velocidad de lectura, redujeron un 45% la frecuencia de errores y un 76 % la hiperactividad.
Harry Verhaar
Head of Global Public and Governmental Affairs, Signify
Hasta la fecha, la adopción de sistemas de iluminación inteligentes en edificios educativos de toda Europa ha sido escasa. La DEE revisada podría dar al mercado un impulso muy necesario en la dirección correcta, mejorando las experiencias de aprendizaje de toda una generación de jóvenes. La actual generación de estudiantes será la más afectada por el cambio climático. Es crucial que les ofrezcamos una ventaja antes de salir al mundo laboral, y mejorar sus aulas debería ser el primer paso.
La situación ya está preparada para que las empresas y las administraciones se pongan manos a la obra y adopten medidas significativas.
Para más información sobre cómo iluminar espacios de interior y en concreto, como mejorar la eficiencia energética en los colegios, puedes descargar a continuación la guía de iluminación interior de Signify.
Director de comunicación
Jordi Manrique
Email: jordi.manrique@signify.com
Departamento de comunicación y RSC
Ana Reija
Email: ana.reija@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.