Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Estrategias para una industria sostenible

     

    10 de mayo de 2024

     

    La iluminación LED conectada ofrece ventajas competitivas.

     

    Todas las empresas buscan obtener una ventaja competitiva utilizando métodos para aumentar el valor mientras minimizan el riesgo. A veces, incluso utilizan el riesgo a su favor.

     

    Integrar objetivos de sostenibilidad dentro de la estrategia industrial o de la cadena de suministro amplía las definiciones de valor y de riesgo. El valor aumenta a medida que los consumidores buscan comprar productos de empresas que adoptan prácticas sostenibles. Además, una estrategia centrada en la sostenibilidad también brinda a las empresas una plataforma para gestionar el riesgo relacionado con el clima. El aumento del valor y la gestión del riesgo se producen gracias a los esfuerzos para descarbonizar los procesos, reducir el consumo de energía, disminuir los residuos y extender el ciclo de vida de los productos. La vinculación del ahorro de costes y el incremento de los beneficios con planteamientos sostenibles pone de manifiesto toda una serie de ventajas competitivas.

    Las soluciones para la descarbonización de la industria crean ventajas competitivas

     

    Las ventajas competitivas se producen a través de procesos y productos que cumplen estándares de rendimiento específicos. Según un estudio reciente de McKinsey, casi el 70% de los consumidores respondieron que pagarían un 5% más por un producto ecológico que cumpliera las mismas funciones que su equivalente no sostenible. Sin embargo, fabricar un producto innovador que se ajuste a una estrategia empresarial basada en la sostenibilidad puede suponer un reto para muchas industrias y fabricantes. Este desafío implica equilibrar los valores empresariales tradicionales con los objetivos de sostenibilidad.

    Alcanzar este equilibro empieza por integrar las estrategias de descarbonización en las operaciones básicas. Los equipos de ingeniería y tecnología pueden colaborar para identificar oportunidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 que afectan a los procesos industriales, de fabricación y a la cadena de suministro. Las emisiones de GEI de alcance 1 o directas incluyen las emisiones de la flota de vehículos, la quema de combustibles en calderas, hornos e incineradoras, la fabricación o el tratamiento de materiales y productos químicos, las emisiones fugitivas y la generación de electricidad a partir del carbón. Las emisiones de alcance 2 o indirectas abarcan las emisiones liberadas o generadas en otra instalación.
    Las empresas pueden reducir las emisiones de alcance 1 y los costes operativos a través del mantenimiento, la adaptación o la actualización a tecnologías eficientes energéticamente. El mantenimiento regular y la limpieza de los condensadores pueden mejorar la transferencia de calor y ofrecer una mayor eficiencia. Los nuevos diseños de condensadores refrigerados por aire utilizan menos electricidad y maximizan la transferencia de calor para mejorar el rendimiento de la refrigeración. Los sensores conectados a los condensadores monitorizan constantemente la temperatura, la humedad y otros parámetros de funcionamiento para ajustar el rendimiento y optimizar el uso de energía.
    En la industria siderúrgica, la transición de los altos hornos de carbón tradicionales a los hornos de arco eléctrico reduce las emisiones de carbono. Un estudio reciente presentado a la Asociación de Fabricantes de Acero muestra que los hornos de arco eléctrico emitieron en Estados Unidos un 78% menos de carbono para la fabricación de acero crudo y un 74% menos para la producción de acero laminado en caliente.

    Las emisiones de la cadena de suministro añaden riesgo a los modelos de negocio

     

    La relación simbiótica entre empresas y proveedores afecta la reputación de la marca, los costes y a la confianza del consumidor. Dentro de esa interdependencia, las emisiones de la cadena de suministro afectan negativamente el valor empresarial y a las ventajas competitivas obtenidas por las empresas que han establecido o alcanzado objetivos de sostenibilidad. Los estudios indican que, para muchas empresas, las emisiones de la cadena de suministro constituyen la mayoría de sus emisiones totales de GEI. Como resultado, las empresas líderes han desarrollado objetivos de reducción de GEI para los proveedores. Los líderes de la industria alimentaria, por ejemplo, han actualizado los códigos de conducta de los proveedores para fomentar la adhesión a los principios de conservación, descarbonización y sostenibilidad.

     

    Para las empresas medianas y pequeñas que conforman la cadena de suministro, el cumplimiento de los objetivos ambientales afecta la rentabilidad. Para compensar el impacto en las empresas más pequeñas, las alianzas y coaliciones de la industria ayudan a los proveedores a establecer objetivos de emisiones, implementar fuentes de energía renovable y reducir el consumo energético. A medida que los proveedores se vuelven eficientes energéticamente, los líderes de la industria los ayudan a mitigar el riesgo relacionado con el clima, conocer los cambios regulatorios y responder a la volatilidad del mercado. Como la consecución de los objetivos de sostenibilidad afecta a las decisiones de compra, tanto empresas como proveedores hacen hincapié en la importancia de una comunicación frecuente entre los diferentes actores. De hecho, la información compartida por los proveedores ayuda a seguir el progreso hacia la implementación de procesos eficientes energéticamente y encontrar oportunidades para nuevos métodos de transporte y embalaje.

    Estrategias para una industria sostenible.

    Iluminación LED para la industria y la cadena de suministro

     

    Los gestores de las instalaciones pueden reducir las emisiones del alcance 1 mediante la adaptación o el rediseño de los sistemas de iluminación. Cualquier industria independientemente de su tamaño o cualquier parte de la cadena de suministro puede aumentar la eficiencia energética y reducir los costes operativos a través de la iluminación LED. La sustitución de lámparas incandescentes, sodio de alta presión (HPS) y fluorescentes con iluminación LED conectada permite reducir los costes energéticos relacionados con la iluminación hasta en un 80%. El ahorro de costes a largo plazo se debe a varios factores:

     

    • Las lámparas LED convierten el 95% de la energía en luz.
    • La tecnología LED utiliza voltajes más bajos que reducen los costes de electricidad derivados de su uso.
    • Los sistemas de iluminación LED desperdician menos energía en forma de calor.
    • La larga vida útil de la tecnología LED reduce los costes de mantenimiento y de reemplazo.

     

    La versatilidad de la iluminación LED permite a las empresas tanto adaptar como rediseñar los sistemas. Si los patrones de iluminación satisfacen las necesidades, las empresas pueden proporcionar una iluminación de alta calidad a las zonas de trabajo simplemente reequipando las luminarias y los circuitos de iluminación existentes con tecnología LED. Otra opción consiste en rediseñar por completo el sistema de iluminación para adaptarlo a las necesidades cambiantes de la planta de fabricación. Las renovaciones o rediseños que incluyen iluminación LED conectada pueden modificar automáticamente las condiciones de iluminación en función de la luz natural disponible, el número de personas en una habitación y los horarios de trabajo.

    Las empresas pueden gestionar los costes iniciales de la modernización o el rediseño de los sistemas de iluminación mediante contratos de suscripción Light-as-a-Service (LaaS) así como con incentivos energéticos. En este sentido, una suscripción LaaS distribuye el coste de instalación de un sistema de iluminación energéticamente eficiente a través de un contrato de varios. Paralelamente, además de reducir el coste total de propiedad, LaaS también incluye acuerdos a nivel de servicio (SLA) que definen las funciones del proveedor durante el proyecto.

     

    La instalación de sistemas de iluminación energéticamente eficientes también permite a las empresas optar a ayudas financieras a través de programas de financiación nacionales.

    La iluminación centrada en las personas favorece la salud, el bienestar, la productividad y la seguridad en el trabajo

     

    En lo que respecta a la salud y el bienestar de los empleados, la iluminación LED se puede diseñar o controlar para reducir la fatiga ocular. Además, la intensidad y las temperaturas de color de la iluminación LED pueden gestionarse para mejorar la agudeza visual y reducir el riesgo de accidentes laborales. Las soluciones de iluminación LED dinámica pueden mejorar el estado de alerta, la vitalidad y la productividad de los trabajadores al adaptar los niveles de luz a los ritmos circadianos.

     

    Asimismo, los empleados pueden personalizar las condiciones de iluminación para aumentar su comodidad y productividad. Los sistemas de iluminación conectados también cumplen los requisitos de eficiencia energética de las instalaciones, ya que detectan el número de personas que hay en un espacio de trabajo y cambian la iluminación, la temperatura y la humedad para conseguir un entorno de trabajo óptimo.

    Los entornos de trabajo diseñados teniendo en cuenta la salud, el bienestar, la seguridad y la protección atraen a empleados cualificados y suponen beneficios adicionales. El diseño centrado en las personas que combina iluminación natural, espacios verdes y tecnologías conectadas demuestra que los empresarios valoran a los empleados.

    Circularidad en el diseño de los productos

     

    El éxito en el diseño de productos ecológicos que cumplan las normas de rendimiento empuja a las empresas a pasar de una mentalidad económica lineal a una estrategia basada en la circularidad. En lugar de producir productos desechables, los fabricantes crean productos duraderos, actualizables, reutilizables, reparables y reciclables que tienen ciclos de vida más largos. De esta forma, integrar el diseño circular en el desarrollo de productos implica:

     

    • Incluir materiales respetuosos con el medioambiente en la cadena de suministros.
    • Usar envases reciclables.
    • Mejorar los procesos.
    • Aumentar el ciclo de vida de los productos y su reutilización.
    • Gestionar los residuos.

    Las empresas que ponen en práctica los principios del diseño circular tienen más oportunidades de cumplir los objetivos de sostenibilidad y crear valor. A modo de ejemplo, John Deere está avanzando hacia sus objetivos de sostenibilidad para 2030 mediante el uso de objetivos estratégicos e iniciativas basadas en la circularidad. Esto incluye:

     

    • La integración de los principios de la economía circular en el ciclo de vida del desarrollo del producto.
      • Incorporando materiales reciclables a los productos.
      • Garantizando que el 65% de los materiales de los productos sean sostenibles.
      • Aumentando los ingresos por refabricación.

     

    • Reducir en un 30% las emisiones de CO2e en las fases previas y posteriores a la producción.
      • Desarrollando soluciones energéticas alternativas, bajas en emisiones de carbono o sin carbono.
      • Invertir en la eficiencia de los motores, las tecnologías híbridas, la electrificación y los combustibles renovables.

     

    Para avanzar hacia sus objetivos, John Deere ha puesto en marcha proyectos para reducir las emisiones de alcance 1 y 2, y sigue colaborando con los proveedores para medir, informar y mitigar las emisiones. Durante 2023, el fabricante de equipos logró una reducción del 4% en las emisiones de CO2e anteriores y posteriores a la fase producción, una reducción del 15% en las emisiones de CO2e operativas y un aumento del 11% en la reducción de residuos.

    Las inversiones en tecnologías conectadas contribuyen a una industria sostenible

     
    Cada paso hacia una estrategia clara de sostenibilidad atrae a los inversores.

    La iluminación LED conectada respalda los objetivos estratégicos y las iniciativas que alinean las ambiciones de sostenibilidad con los procesos operativos.”

    Las tecnologías digitales proporcionan la base para recopilar, comparar, analizar, compartir y tomar decisiones a partir de los datos extraídos de una amplia gama de fuentes. La iluminación digital no es diferente. La eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono conseguidas gracias a los sistemas de iluminación LED conectados pueden respaldar las iniciativas empresariales destinadas a mitigar el cambio climático.

     

    Las mejoras en las condiciones del lugar de trabajo aumentan la productividad y apoyan los objetivos financieros. Los sistemas de iluminación conectados se suman a estas ventajas contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de los empleados. Poner a las personas en el centro y priorizar sus necesidades fomenta las culturas positivas en el lugar de trabajo, impulsa la innovación y ayuda a crear ventajas competitivas. Esto, a su vez, favorece el crecimiento empresarial y el compromiso de los stakeholders.

     

    Para saber más sobre cómo las tecnologías LED conectadas pueden ayudar a tu empresa a crear una estrategia basada en la sostenibilidad, puedes leer las Directrices para una Industria Sostenible.

    Para más información:

    Director de comunicación

    Jordi Manrique

    Email: jordi.manrique@signify.com

     

    Marketing Communications Specialist

    Ana Reija

    Email: ana.reija@signify.com 

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Conectando los puntos con Light-as-a-Service

      febrero 20, 2025

      Conectando los puntos con Light-as-a-Service

    • Cómo actuar eficazmente en materia de eficiencia energética

      enero 23, 2025

      Cómo actuar eficazmente en materia de eficiencia energética

    • La EPBD revisada y la eficiencia energética en edificios

      enero 17, 2025

      La EPBD revisada y la eficiencia energética en edificios