Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    2023: las 5 principales tendencias IoT para sostenibilidad

     

    22 de marzo de 2023

     

    Las soluciones IoT avanzadas hacen falta ya

     

    El nuevo año trae problemas conocidos para las ciudades de todo el mundo. Muchos países siguen enfrentándose a multitud de crisis: el cambio climático sigue acelerándose, las economías están bajo presión y los consumidores tienen que hacer frente a la inflación y a unas facturas energéticas que están por las nubes.

     

    Pero el nuevo año también trae consigo un renovado optimismo y un nuevo enfoque. Los innovadores no dejan de descubrir nuevas formas en las que la soluciones IoT pueden contribuir a afrontar las dificultades que se avecinan y a resolver una serie de problemas tanto de forma inmediata como a largo plazo.

     

    Después de abordar las principales tendencias IoT desde una perspectiva general, este año hacemos un repaso por las soluciones IoT que nos van a poder ayudar avanzar en el camino hacia la sostenibilidad.  

    1. Conversión a LED del alumbrado público

     

    Cambiar la iluminación tradicional por LED no es un concepto nuevo, pero las grandes ventajas de ahorro energético siguen siendo infravaloradas o pasadas por alto. La mayoría de la gente ya sabe que la iluminación LED es más eficiente energéticamente que la convencional (al menos un 50 % más eficiente, de hecho) pero aún no se ha explotado todo el potencial que se puede conseguir a través de estas innovaciones sostenibles.

     

    Para empezar, conectar la iluminación LED y gestionarla mediante un sistema de gestión de la iluminación aumenta el ahorro de energía hasta un 80 %. Las ciudades suponen el 78 % del consumo mundial de energía y el 40 % corresponde a la iluminación. Si todas las ciudades de la UE27 cambiaran a iluminación LED inteligente de bajo consumo, los estados miembros ahorrarían energía suficiente para alimentar 55 millones de coches eléctricos al año.

     

    Pero el ahorro energético es solo una cara de la moneda. La situación descrita supondría un ahorro de costes de más de 65.000 millones de euros. Imaginemos lo que podría suponer ese dinero para las familias que luchan por mantenerse a flote.

     

    Son cifras elevadas y quizá demasiado grandes para comprenderlas en su totalidad. Pero incluso si se reduce el escenario planteado, el potencial es demasiado obvio para pasarlo por alto.

    Cambiar toda la iluminación a LED en una ciudad de 200.000 habitantes, por ejemplo, evitaría la emisión de unas 18.000 toneladas de CO2 a la atmósfera al año, aproximadamente la cantidad de carbono capturada en un año por 850.000 árboles."

     

    Jonathan Weinert

    IoT e iluminación conectada, Signify

    El cambio a LED eficiente energéticamente supone realmente el impacto más inmediato y significativo que se puede hacer en la lucha contra el cambio climático. 

    2. Mayores oportunidades de financiación para proyectos de infraestructuras

     

    Los presupuestos municipales son ajustados. Ya sea por la tensión de la regeneración pospandémica o por el impacto global de la guerra en Ucrania, muchas economías están al límite. Los responsables municipales pueden tener el objetivo de desarrollar y mejorar sus infraestructuras, pero sin financiación es sencillamente inviable.

     

    Por suerte, las administraciones están empezando a tomar medidas. Sin prisa pero sin pausa, se están estableciendo programas de financiación que prometen apoyar proyectos de infraestructuras y ayudar a las ciudades a alcanzar el objetivo de ser sostenibles, mejorando al mismo tiempo la salud y el bienestar de los ciudadanos.

     

    Por ejemplo, el Pacto Verde de la UE, que promete poner miles de millones de euros a disposición de las ciudades que quieran mejorar la eficiencia energética de sus edificios públicos, avanzar hacia un modelo de transporte sostenible o crear empleo para las generaciones futuras. En EE.UU., la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) de 2022 representa la mayor inversión en clima y energía de la historia del país, permitiéndole así "hacer frente a la crisis climática y avanzar en la justicia medioambiental". En Asia se ha puesto en marcha el Fondo de Infraestructuras de la ASEAN.

     

    Todo esto significa que, a medida que las ciudades comienzan a considerar cómo pueden modernizar su infraestructura y explorar soluciones de IoT e innovaciones sostenibles para ayudar en la lucha contra el cambio climático, la financiación supone una barrera menos a la que hacer frente.

    3. Recarga de vehículos eléctricos más accesible

     

    La industria del transporte se ha fijado el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2050. Es un objetivo ambicioso, que parece aún más abrumador si se tiene en cuenta que el 72 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte proceden de coches y camiones. Hay miles de millones de vehículos en las carreteras, así que ¿cómo reducir radicalmente sus emisiones y avanzar hacia un modelo de transporte sostenible? Con la electricidad.

     

    La adopción de vehículos eléctricos se ha acelerado en los últimos años, pero la escasez de estaciones de recarga en las ciudades y en los pueblos es un serio obstáculo. Los consumidores valoran la comodidad y la adopción de los vehículos eléctricos se estancará si resulta mucho más difícil ir del punto A al punto B que con sus predecesores.

     

    ¿Dónde encajan las soluciones IoT? Para empezar, las farolas LED conectadas pueden diseñarse para servir como activos digitales verticales que las ciudades pueden utilizar para desplegar capacidades conectadas en todo el municipio, desde puntos de acceso a una red de banda ancha pública hasta puntos de recarga de vehículos eléctricos instalados directamente en los postes de la luz. El ahorro de energía del alumbrado público LED y los edificios inteligentes pueden contribuir a equilibrar el aumento de la carga eléctrica, mantener los costes en niveles bajos y evitar la generación de más energía.

    4. Prohibición de la iluminación convencional fluorescente

     

    La UE ha aprobado una normativa que prohíbe el uso de la iluminación fluorescente convencional. Esta prohibición se ha hecho esperar: las bombillas fluorescentes no solo son anticuadas e ineficientes, sino que contienen materiales nocivos como el fósforo y el mercurio. Con la entrada en vigor de la prohibición a principios de 2023, el cambio a la iluminación LED energéticamente eficiente se acelerará aún más de lo que lo ha hecho en las dos últimas décadas.

     

    A veces, hacer lo correcto es cuestión de no tener la opción para hacer lo incorrecto. La teoría de la paradoja de la elección afirma que, en lugar de proporcionar libertad, disponer de demasiadas opciones en realidad complica el proceso de toma de decisiones y provoca más estrés a largo plazo. La prohibición de la iluminación convencional fluorescente por parte de la UE ha eliminado esa posibilidad de elección de los propietarios de edificios y los responsables de la toma de decisiones municipales, orientándolos (o más bien obligándolos) a explorar la iluminación LED no solo como la mejor opción, sino como la única.

     

    El aumento previsto en el uso de LED supone mayores oportunidades para los proveedores de soluciones de iluminación conectada e IoT, ya que miles de empresas y ciudades buscan modernizar su iluminación existente.

    5. ¿Será por fin 2023 el año de la Smart City?

     

    Parece que llevamos casi una década prediciendo la nueva era de Smart Cities, pero ¿será por fin 2023 el año en que se dispare la adopción de soluciones IoT en las ciudades?

     

    Las Smart Cities no solo se centran en hacer la vida más cómoda a los ciudadanos, sino que mejoran los aspectos sociales, medioambientales y económicos de la vida urbana. Y, a medida la población de las ciudades vaya creciendo, las Smart Cities se convertirán en un ingrediente clave para mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida.

     

    La tecnología de IoT y Smart City se está desarrollando rápidamente. Pero, como ocurre con todos los mercados de gran crecimiento, la regulación y la certificación a menudo han tenido que ponerse al día. Hace relativamente poco que han empezado a madurar normas, buenas prácticas e iniciativas coordinadas en todo el sector. Junto con un aumento general de la experiencia y los conocimientos por lo que ahora debería ser más fácil reconocer lo que es una Smart City y, sobre todo, lo que no lo es.

     

    AIoT, la combinación de la tecnología de IA con la infraestructura de IoT, promete acelerar aún más las cosas. En la actualidad, la infraestructura de IoT requiere un nivel de supervisión y gestión humanas. Imaginemos lo eficientes que podrían ser nuestras ciudades si la IA manejara los hilos. Los expertos en Smart City prevén la aparición de soluciones de IoT para gestionar la distribución de energía y demás recursos, el tráfico, la gestión de residuos, etc. Todo ello en un futuro próximo.

     

    Descubre aquí más sobre las ventajas de cambiar a la iluminación LED conectada inteligente.

    Para más información:

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    Email: jordi.manrique@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Conectando los puntos con Light-as-a-Service

      febrero 20, 2025

      Conectando los puntos con Light-as-a-Service

    • Cómo actuar eficazmente en materia de eficiencia energética

      enero 23, 2025

      Cómo actuar eficazmente en materia de eficiencia energética

    • La EPBD revisada y la eficiencia energética en edificios

      enero 17, 2025

      La EPBD revisada y la eficiencia energética en edificios