Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    El diseño sostenible en España en el punto de mira

     

    05 de Junio de 2021

     

    Es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y el segundo país por tamaño de la UE. Pero, ¿qué proyectos de diseño exponen de forma más clara el enfoque español sobre sostenibilidad?

    La sostenibilidad en España

     

    Gracias a políticas gubernamentales progresistas, España está dando pasos importantes en la lucha contra el cambio climático. Motivado en parte por el aumento de las temperaturas, un resultado tangible del calentamiento global, el soleado país está en camino de abandonar definitivamente los combustibles fósiles. En 2018, España anunció un ambicioso plan para obtener el 75 % de su electricidad a partir de energías renovables antes de 2030 y el 100 % antes de 2050. Además, pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 % con respecto a los niveles de 1990.

    Y, en lo que respecta a la arquitectura, España es uno de los diez principales países del mundo con más edificios sostenibles construidos, ¡todo un logro! Pero, ¿qué tipo de estructuras ecológicas cabe esperar encontrar?

    Desde las soluciones excéntricas a las soluciones respetuosas con el medio ambiente

    casa familiar 100% autosuficiente en Murcia
    Imagen de Superlumen
    Esta peculiar casa familiar de Murcia, con su llamativa estampa frente al fondo de montañas, es 100 % autosuficiente.
    Concebida y construida por los arquitectos de Ecoproyecta, las dos cúpulas geodésicas se fabricaron con materiales totalmente naturales, incluida madera, mortero de cal y celulosa natural. Y la construcción con forma de cúpula cubre un gran volumen con poca estructura, lo que significa que se utilizaron menos materiales en general.

     

    Cabe destacar que la casa no dispone de suministro de electricidad ni de agua, sino que utiliza energía renovable y un sistema de purificación de agua. Se calienta con dos pequeñas estufas de biomasa en invierno, una para cada cúpula, mientras que los pozos canadienses integrados mantienen una temperatura agradable el resto del año.

    Edificio cubierto de plantas
    Imagen de Capella García Arquitectura

    En la línea de lo ecológico

     

    El jardín vertical Tarradellas brinda un precioso baño de verdor en el espacio urbano de Barcelona y cumple múltiples requisitos ecológicos.

    Denominado "Vegitectura" por los arquitectos de Capella García Arquitectura, la pared viviente cambia y evoluciona con las estaciones. Con plantas de bajo mantenimiento que se dejan a su aire, la estructura de acero dispone de un sistema de riego y fertilización que se controla a través de una aplicación para móviles. Además, el exceso de agua cae por las grietas hasta los niveles inferiores para reducir el uso de agua.

     

    Como cualquier planta, los jardines verticales crean más oxígeno, reduciendo a su vez los niveles de CO2, una función importante en el centro de una ciudad con mucho tráfico. También contribuyen a regular la temperatura, reduciendo los costes de energía para los residentes del edificio. Y, por si fuera poco, las casetas incorporadas para pájaros y murciélagos brindan un hogar feliz a los animales que, de otro modo, tendrían dificultades para encontrar cobijo.

    La iluminación solar aprovecha la luz del sol

     

    Con una instalación y mantenimiento sencillos, la tecnología Philips SunStay de alumbrado público solar es una buena contribución al Parque Infanta Elena de Sevilla. No solo ayuda a que los ciudadanos se sientan más seguros durante las visitas nocturnas, sino que resulta ideal para los objetivos de energía renovable a largo plazo de España. Reduce los costes de energía, mejora la huella de carbono y disminuye los gastos de capital y de explotación generales.

     

    El nuevo alumbrado urbano dispone de sensores que aumentan el nivel de iluminación cuando las personas se acercan y lo reducen una vez que han pasado. Además, la potencia de la batería no tiene rival, ya que puede durar hasta dos noches sin recibir la luz del sol, algo poco habitual en la soleada Sevilla.

    Alumbrado público solar por la noche
    Parque Infanta Elena en Sevilla

    La iluminación inteligente genera ahorro energético

     

    No contentos con ser adalides de las energías renovables, empresas y municipios de toda España también están aprovechando la potencia del IoT.

    Iluminación conectada proyecto Magma
    El espacio sevillano de co-working Magma instaló Interact Pro para contribuir a reducir su consumo energético. Conjuntamente con los tubos LED Philips MasterConnect, el software aportó un enfoque más flexible a la iluminación del espacio de trabajo, brindando una mayor comodidad, además de mejorar la eficiencia energética.
    Por otro lado y llevándolo al siguiente nivel, el ayuntamiento de Ribeira ya cuenta con unas 6.500 luminarias LED conectadas, controladas y gestionadas a través de Interact City. En camino de convertirse en pionera de las ciudades inteligentes, el ayuntamiento ya ha conseguido un ahorro de costes del 70 %, además de beneficiarse de la fácil gestión del consumo energético de las luminarias.

    ¿Qué será lo próximo?

     

    Aparte del avance de las energías renovables en España, ¿qué nos depara el futuro?

     

    Las granjas verticales podrían experimentar un crecimiento exponencial gracias a proyectos como Greendomo: un gigantesco invernadero sostenible que permite cultivos durante todo el año. No solo reduce la huella de carbono, sino que con la ayuda de productos de iluminación como las luces para cultivos LED de Philips, también puede proporcionar un enorme ahorro de energía en comparación con las luces para cultivos que utilizan una tecnología de iluminación convencional.

    Y con las ambiciosas iniciativas del Green Deal europeo que todos tenemos en mente, merecerá la pena estar atentos para ver cómo España puede ampliar los límites de sus prácticas sostenibles.

    La misión de Pioneers of Light

     

    Pioneers of Light es una comunidad internacional de destacados arquitectos, diseñadores de iluminación e ingenieros que comparte la pasión de hacer realidad sus ideas a través de una iluminación innovadora. Orientamos e inspiramos a la nueva generación para ofrecer soluciones de iluminación sostenibles que hagan del mundo un lugar mejor y más luminoso.

     

    Si quieres más información sobre Pioneers of Light, ¡ponte en contacto!

    Sobre el autor:

    Anissa Abbou

    Anissa Abbou

    Head of Global Professional Specification, Signify

    Para más información:

    Signify Communications Spain & Portugal
    Jordi Manrique

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el NewsroomX y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más blogs

    • Conectando los puntos con Light-as-a-Service

      febrero 20, 2025

      Conectando los puntos con Light-as-a-Service

    • Cómo actuar eficazmente en materia de eficiencia energética

      enero 23, 2025

      Cómo actuar eficazmente en materia de eficiencia energética

    • La EPBD revisada y la eficiencia energética en edificios

      enero 17, 2025

      La EPBD revisada y la eficiencia energética en edificios