Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Mandarin Oriental Ritz, lujo exclusivo en la iluminación del siglo XXI

    Hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid, España

     

    El hotel experimentó una reforma integral con el objetivo de adaptarse al siglo XXI, incorporando los últimos avances tecnológicos y una nueva iluminación.

    La solución de Signify ha sido muy satisfactoria. Ha aportado calidez y elegancia a los espacios, a la vez que nos permite controlar las instalaciones, ajustando la iluminación a cada ambiente."

     

    Bárbara Velasco, Area Director on Engineering, Mandarin Oriental Ritz

    Desafío del cliente


    Inaugurado en 1910, Mandarin Oriental Ritz fue el primer gran hotel de lujo de la capital. Más de un siglo después, se transforma para incorporar tecnología de vanguardia, conservando a la vez la esencia de un edificio clásico.

     

    La nueva iluminación ha sido un gran reto, ya que había que conservar el carácter histórico y sofisticado de los espacios, al mismo tiempo que se incorporaban luminarias y lámparas LED de última generación integradas dentro de un único sistema de gestión.

    La solución

    Anoche fue el estudio encargado de diseñar la nueva iluminación, consistente en más de 34.000 luminarias de las marcas Modular, Philips y Color Kinetics. También se instaló el sistema de control Dynalite, para poder regular todas las luminarias, de múltiples fabricantes, desde un único panel de control.

     

    Para este proyecto, Signify ha diseñado un snoot y una lente a medida de las necesidades del hotel. Gracias al nuevo sistema de control se ha reducido el consumo de energía en un 80%.

     

     

    Descarga el caso

     

    Case Studies

    • Torre de Cristal

      Torre de Cristal

      Con 250 metros, Torre de Cristal es el edificio más alto de España. En 2023 renovó su sistema de iluminación, consiguiendo un ahorro de energía del 50%.