Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    "Más LED supone un mayor ahorro"

     Jeroen Thijs, responsable del segmento de clientes

     

    Hola, Jeroen, ¿puedes hablarnos un poco de tu trabajo?

     

    Claro, un aspecto importante de mi trabajo consiste en hablar con los distribuidores e instaladores y escuchar sus necesidades. Esta estrecha interacción me da la oportunidad de ver el mercado y sus desarrollos desde su punto de vista. También me permite detectar nuevas oportunidades para el desarrollo de productos y el mercado futuro.

     

    Ahora mismo, todos mis clientes están en pleno periodo de transición. En primer lugar, pasamos de la iluminación convencional a LED. Y ahora estamos adoptando el siguiente gran cambio con la iluminación inteligente. El cambio siempre viene acompañado de cierta incertidumbre y muchos clientes buscan orientación y asesoramiento sobre lo que ocurre en el mercado. 

     

    Me gustaría hacer referencia a las siguientes tendencias en particular: la nueva normativa de la UE está retirando paulatinamente los productos y soluciones más convencionales en favor de una iluminación mediante LED eficiente. Se trata de un proceso que tenemos que definir conjuntamente con nuestros clientes, pero también supone una gran oportunidad para todos.

     

    La iluminación LED ofrece muchos beneficios y un nuevo potencial de negocio, y el mercado en tecnología LED sigue creciendo. Cada vez más personas son conscientes de que una iluminación adecuada puede desempeñar un papel decisivo a la hora de reducir de manera significativa los costes de funcionamiento. Además, hay una cantidad considerable de datos que muestra que la iluminación contribuye a mejorar, el bienestar general y la productividad de los empleados. También mejora la seguridad, por lo que no hay ningún motivo para no cambiar y ello seguirá fomentando el crecimiento.

    LED one

     

    Hay algunas normativas nuevas en la UE que ya has citado y que ahora son temas de plena actualidad. ¿Consideras que se trata de una oportunidad?

     

    Todo el mundo se está esforzando por adoptar soluciones más sostenibles para el futuro. La Comisión Europea está contribuyendo a marcar el camino con nuevas normas y reglamentos. La directiva RoHS prohibirá el uso de mercurio en lámparas en 2023. El Reglamento de Diseño Ecológico, que se puso en marcha hace un par de años, permitía aún más mejoras en la eficiencia de la iluminación. La mayor parte de las personas lo reconocerán por el etiquetado energético que se modificó el año pasado. Era necesario porque la mayoría de los productos ya eran tan energéticamente eficientes que había que adoptar una nueva escala.

     

    Creo que la gran oportunidad vendrá cuando hablemos de capacidad de reparación, mantenimiento y rendimiento de las luminarias. En este caso, el diseño ecológico del reglamento SLR ofrece una mejor orientación sobre cómo deben desmantelarse los productos al final de su vida útil y cómo separarlos para garantizar que puedan reutilizarse y reciclarse de manera correcta.

     

    Las nuevas normativas de la UE generaron cierta sensación de turbulencia. Pero la sustitución de la iluminación convencional por soluciones muy eficientes y sostenibles es algo bueno para todos a largo plazo, algo que las personas pueden observar. La tecnología LED también supone un mayor ahorro, por lo que considero que es una excelente oportunidad y algo bueno avanzar en esta dirección.

    El LED sigue liderando el cambio y es algo en lo que todo el mundo debe estar al día.”

     

    ¿Qué ventajas supone esto para los instaladores?

     

    Los clientes quieren pasarse a productos de iluminación más eficientes desde el punto de vista energético y esto es algo que todo instalador debe tener en cuenta e incluir entre sus propuestas. Con los productos de iluminación energéticamente eficiente, puedes ahorrar hasta 30 € por luminaria al año. Y cuando se suman esas luminarias hablamos de un ahorro importante. Y, al mismo tiempo, estás haciendo algo bueno por el planeta. Cambiando a productos de iluminación más eficientes, podríamos ahorrar hasta 34 teravatios-hora de electricidad antes de 2030. Eso se traduce en que podríamos evitar la emisión de 7.000.000 de toneladas de CO2. Solo con la instalación de productos de iluminación más eficientes.

     

    Al principio has mencionado la iluminación inteligente. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre ello?

     

    El mundo está cada vez más conectado y esta tendencia no hace sino ir en aumento. Así que la iluminación inteligente solo es un paso más en el camino. La iluminación está en todas partes, por lo que resulta el soporte ideal para el Internet de las cosas. Si quieres recopilar datos sobre tu edificio, la forma más sencilla de hacerlo es a través de las luces ya instaladas. Con nuestras soluciones de iluminación inteligente, podemos conectar los puntos de luz individuales en un espacio conjuntamente como una red y compartir los datos que recopilan.

     

    A este acceso a los datos, se suma que la iluminación inteligente también ofrece otras ventajas importantes para las pymes. En primer lugar, el enorme ahorro, especialmente cuando se rehabilita un edificio con iluminación convencional. Además, puedes crear un entorno más agradable para los empleados porque la iluminación se puede personalizar y ajustar. Y gracias a las opciones de iluminación centradas en las personas de nuestra oferta Interact Pro, estamos creando niveles de luz totalmente ajustables y personalizados para conseguir unos entornos laborales más productivos, seguros y sanos.

    Piensa en la cantidad de energía que se puede ahorrar si todo el mundo se pasara al LED.”

     

    ¿Es sencillo instalar un sistema de iluminación inteligente?

     

    Es fácil y muy intuitivo. Disponemos de varias soluciones, pero la mayoría de las que ofrecemos en la actualidad son inalámbricas. Esto facilita todos los pasos: por ejemplo, al reformar un edificio antiguo en el que no hay cableado, no hay que abrir todo el edificio. Disponemos de luminarias con sensores inalámbricos integrados que pueden instalarse como una luminaria normal. Nuestro sistema Interact se ha optimizado por completo en términos de facilidad de puesta en marcha. Nuestra aplicación de puesta en marcha te guía paso a paso por el sistema. Como instalador, solo tienes que instalar las luminarias en el techo, abrir la aplicación y seguir los pasos. Es rápido y cómodo y hemos recibido comentarios muy positivos de los instaladores.

    Interact JT

    ¿Puedes contarnos algo más sobre la iluminación "centrada en las personas"? Algo a lo que has hecho referencia anteriormente

     

    La iluminación también desempeña un papel importante en el bienestar de las personas y tiene muchos aspectos. No se trata solo de los niveles de luz, sino también del tipo de luz que se crea, como los colores y las temperaturas. Se ha demostrado que crea un entorno energizante que nosotros y el sector hemos reconocido. Hemos integrado diversos elementos de bienestar haciendo que los niveles de luz y las temperaturas de color se puedan ajustar por completo. Además, tenemos luminarias específicas con un espectro mejorado con cian que puede resultar muy revitalizante, porque amplificamos una parte del espectro que estimula el cuerpo. Hay datos de investigación que muestran un efecto medible en el aumento de la productividad.

     

    ¿Cuál es tu opinión final sobre la capacidad y el potencial del LED?

     

    Están cambiando muchas cosas y estamos en un momento de grandes cambios que se está notando en toda la industria. Las lámparas convencionales están a punto de desaparecer y se están poniendo en marcha una serie de nuevas normativas. La iluminación ya no es solo una cuestión de luz, sino de salud personal, de ahorro de costes y de contribución al medio ambiente. El LED está liderando este cambio y es algo en lo que todo el mundo debe estar al día.

     

    Ofrecemos opciones muy amplias en Lighting Academy para mantener a todos informados de las últimas tendencias y desarrollos. Es algo que realmente recomiendo a todos los instaladores dada la velocidad de los avances que se producen en el sector. También recomiendo mantenerse al día obteniendo la certificación de Lighting Academy.

     

    Por último, si los instaladores o mayoristas están planificando o buscando un proyecto, ponemos a su disposición diversas herramientas en línea, como nuestro Buscador de productos. Se trata de una herramienta muy intuitiva para planificar y averiguar qué se necesita y dónde se puede comprar; es una gran ayuda a la hora de revisar las opciones y elegir la iluminación adecuada.

    JT lighting academy

     

    Muchas gracias por todos sus aportes y consejos informativos.

     

    Ha sido un placer.