Es necesario actualizar la base industrial mundial.
A medida que la crisis climática se intensifica, necesitamos una renovación integral "verde" de la infraestructura que los humanos emplean para hacer las cosas que usamos y consumimos.
Sin embargo, la transformación no tiene por qué ser desgarradora. Algunas de las cosas que podemos hacer para crear un futuro industrial sostenible son relativamente fáciles. Igual de importante, pueden proporcionar beneficios a las organizaciones más allá del importante objetivo de reducir su impacto en el medio ambiente.
Una nueva y mejor forma de adquirir iluminación
En el método tradicional de adquisición de iluminación, las organizaciones obtienen su iluminación comprando y manteniendo sus propios equipos de iluminación: potencialmente miles de luminarias y el cableado, controladores, servidores, puertas de enlace, interruptores, sensores y otros componentes de infraestructura necesarios para operarlos y administrarlos.
Light as a Service (LaaS) da la vuelta a este modelo.
Las empresas que adoptan LaaS pueden estar tranquilas, sabiendo que no tienen que preocuparse por las responsabilidades prácticas de poseer su propia iluminación: todas esas luminarias para monitorear y reparar, todos esos objetivos de rendimiento de iluminación para alcanzar, todo ese hardware de soporte para mantener. Dichas empresas también encuentran que los costos de Capex asociados con la propiedad de su iluminación se convierten en costos operativos que tienen menos impacto en el balance de la organización, mejorando el flujo de caja libre.
El siguiente gráfico muestra cómo la adopción de LaaS puede ahorrarle a una empresa el 10 por ciento de lo que habría pagado en costos de energía y mantenimiento si hubiera seguido siendo propietaria de su iluminación durante los primeros cinco años de operación. Para el sexto año, la compañía está ahorrando el 50 por ciento de esos costos.
Este gráfico también deja en claro los sorprendentes resultados que LaaS puede ofrecer cuando se trata de generar flujo de caja libre.
La diferencia verde
Menos activos de capital onerosos, alivio del "trabajo ocupado" intensivo en mano de obra y capital de la propiedad y flujo de efectivo libre: estos son beneficios valiosos para cualquier organización. Pero no son las únicas ventajas que aporta LaaS.
Las mejores plataformas LaaS se definen por su conectividad. Además de proporcionar, naturalmente, funciones de iluminación tradicionales, estas plataformas "inteligentes" sirven como base ideal para implementar la combinación de tecnología de sensores y análisis de datos conocida como Internet de las cosas (IoT). Como cualquier sistema de iluminación conectado, un sistema LaaS con sensores integrados puede recopilar información de cada metro cuadrado de sus instalaciones (la iluminación es más o menos ubicua, después de todo). Canalizados de forma segura a la nube y analizados, estos datos pueden informar las decisiones clave de gestión.
Utilizando los conocimientos derivados de los datos de ocupación y presencia, por ejemplo, una instalación logística puede organizar su stock para optimizar la preparación de pedidos. Un fabricante puede implementar mejor materias primas o estaciones de trabajo. Y así sucesivamente.
En el extremo, numerosas instalaciones industriales habilitadas para IoT pueden funcionar de manera más o menos autónoma, con supervisión ejercida de forma remota, una capacidad importante en un mundo que se tambalea por los efectos de una pandemia. Más capacidades habilitadas para IoT se generalizarán a medida que la tecnología mejore inevitablemente, la detección se vuelva más precisa, el análisis se vuelva más profundo y las API abiertas faciliten la integración de sistemas inteligentes.
Las capacidades de IoT como estas también hacen que las instalaciones sean más agradables y seguras para los trabajadores. Una iluminación más sensible al contexto da como resultado un mejor rendimiento de las tareas y menos rechazos de fabricación, pero su resultado más importante es menos accidentes.
Por el bien del clima
LaaS puede beneficiar el clima al hacer que las instalaciones industriales sean más sostenibles. Los procesos industriales más eficientes impulsados por IoT significan menores huellas de carbono. La iluminación inteligente que se atenúa cuando la luz natural inunda una instalación es mucho más eficiente energéticamente. Las luminarias con sensores que pueden indicar de antemano cuando necesitan mantenimiento, evitando paradas no planificadas que degradan la eficiencia, también ayudan al clima.
Un sistema de iluminación conectado también ayuda a realizar un seguimiento de los ahorros de energía, identificando tanto las eficiencias como las áreas que podrían usar una racionalización adicional. Los gerentes pueden ajustar la configuración y comparar cómo una instalación usa la energía en comparación con otra. Medir las cosas es un primer paso para mejorarlas, y medirlas de manera más efectiva mejorará las cosas más rápido.
Los informes también ayudarán a las organizaciones a cumplir con las regulaciones de eficiencia que solo proliferarán a medida que se intensifique la respuesta climática global. Y los informes facilitarán la adquisición de LEED u otras certificaciones de construcción de pozos, lo que podría aumentar los valores de los bienes raíces y desencadenar subsidios verdes y exenciones fiscales.
Una nueva forma de hacer las cosa
Ciertos tipos de instalaciones están bien posicionadas para realizar el flujo de efectivo libre después de cambiar a LaaS. Principales candidatos
Si está considerando cambiar a LaaS, tenga en cuenta que el proceso de transición puede presentar desafíos. La adquisición de un servicio es diferente de la adquisición de un producto, y puede requerir la participación temprana de abogados corporativos. Es posible que los equipos legales deban evaluar los contratos de desempeño basados en resultados más de cerca que los términos y condiciones de compra estándar.
La contabilidad es otra área que probablemente requerirá atención. Su equipo técnico de contabilidad querrá trabajar con su equipo legal para asegurarse de que su acuerdo LaaS sea un verdadero acuerdo de servicio. Eso es importante: la correcta configuración legal puede hacer posible un tratamiento fuera de balance, con todas sus ventajas.
En el asunto crucial de las operaciones, querrá definir una matriz de responsabilidad clara para sus equipos. Comprometerse con un solo socio de confianza es la forma más fácil de hacerlo: puede evitar mejor las áreas grises al asignar la responsabilidad de la implementación, el funcionamiento y el mantenimiento de la tecnología de iluminación que ahora tiene operando en su empresa.
El enfoque LaaS es transformador. Promete hacer que las instalaciones industriales sean más productivas, financieramente sólidas y seguras, sin mencionar que el flujo de efectivo libre es más generativo. También sirve como un punto de partida ideal para el tipo de renovación con mentalidad de sostenibilidad que los sectores industrial y manufacturero deben adoptar, y pronto.