En el pasado, las empresas con un balance general de grandes activos valiosos, indicaba que una empresa tenía una base sólida para que pudieran invertir en ella y poder prosperar
Actualmente el conocimiento global de economía es diferente. Ahora, las empresas consideran que los activos fijos son pasivos, convirtiéndolos en limitaciones en la capacidad de una empresa para responder rápidamente a entornos cambiantes. Por otro lado, los analistas e inversionistas miden la rentabilidad de una organización en función de su capital empleado. Las organizaciones, por lo tanto, aún necesitan los beneficios de los artículos de capital intensivo, incluso si dudan en pagarlos por adelantado en grandes compras que consumen dinero y que inmovilizan sus finanzas.
Ingresa al nuevo modelo “X-as-a-service” para adquirir beneficios.
Con X-as-as-service, una empresa paga por un servicio determinado por medio de una suscripción. La empresa obtiene lo que necesita sin tener que comprar y poseer activos caros, que se deprecian rápidamente y tal vez requieren un mantenimiento intensivo.
¿Una empresa realmente necesita lo último en software de cadena de suministro?
En el pasado, habría tenido que comprarlo, además de mantener un equipo costoso para que todo el mundo lo usara sin problemas. Dado el costo del software y la interrupción que implica su actualización, una empresa podría terminar usando el software por más tiempo del que debería. En cambio, con el software como servicio (Saas), la empresa puede pagar una tarifa mensual para acceder al software a través de la nube, sin ninguna de las desventajas económicas o prácticas que acompañan a la propiedad. El proveedor actualiza el software según sea necesario, haciendo que las correcciones de errores y las nuevas funciones estén disponibles para los usuarios finales de forma automática y con una interrupción mínima.
¿Necesita una empresa servicios de flota?
En el pasado, habría tenido que invertir en camiones que inmediatamente comenzaban a perder su valor, sin mencionar al personal de mantenimiento, el espacio para resguardar camiones, etc. Ahora la empresa puede pagar por la flota como un servicio, obteniendo acceso total a los vehículos sin que impacten su balance.
¿Necesita una empresa iluminación?
En el pasado, una compañía compraba un sistema de iluminación para todo el edificio con cientos, o miles de accesorios de iluminación, interruptores, inclusive un hardware para un mantenimiento regular. Ahora la empresa puede firmar un acuerdo con un proveedor de iluminación como servicio o “Light as a service” (LaaS) y recibir iluminación LED de última generación y de bajo consumo, sin asumir el gasto de gestión y mantenimiento. El proveedor de LaaS es propietario de la infraestructura de iluminación física, lo que deja al usuario final libre para disfrutar de los ahorros de energía y mantenimiento del sistema. Las implementaciones de LaaS a menudo son positivas en inversión, es decir, los costos de energía más las tarifas de LaaS a menudo cuestan menos que los costos de energía y mantenimiento de los sistemas convencionales que reemplazan.
La cadena de suministro, los servicios de flotilla y la iluminación: son solo algunas de las muchas ofertas de X-as-a-service disponibles en la actualidad. El software, la plataforma, el hardware y el almacenamiento de datos son otros, y hay muchos más. En todos los casos, los directores financieros disfrutan del beneficio de liberar efectivo que luego pueden usar para actividades que generen más ingresos que hacen crecer el negocio o para cualquier iniciativa adicional que la empresa no haya podido pagar antes.
Conociendo las referencias
El éxito con este tipo de instrumentos de “deuda” es que puede hacerla una empresa muy atractiva, incluso más allá de los beneficios asociados.Por ejemplo, puede traducirse en que la empresa obtenga una alta calificación por sostenibilidad. Esa alta calificación, a su vez, atraerá inversiones, ya sea de grandes instituciones o de inversionistas privados que están cada vez más interesados en "invertir sus valores".
Hay otras formas de impulsar una calificación de sostenibilidad. Como se documenta en los informes de responsabilidad social corporativa, ahora, publicaciones anuales en el mundo empresarial. Las empresas están reduciendo las emisiones de carbono, formando equipo para eliminar el plástico de las aguas oceánicas, trabajando para mejorar las condiciones de trabajo, impulsando la transparencia a lo largo de sus cadenas de suministro, abordando la representación y temas de inclusión, ayudando a reducir la huella de carbono de sus empleados que viajan diariamente, ofreciendo opciones sostenibles en sus opciones de comidas en el lugar, y así sucesivamente en con más temas.
También están invirtiendo en tecnologías inteligentes que hacen que sus operaciones e instalaciones sean más ecológicas, más eficientes y más cómodas para los empleados.
Los edificios de oficinas con tecnologías de vanguardia, por ejemplo, están integrando tecnologías transformadoras, como utilizar una plataforma inteligente de iluminación LED equipada con sensores que transmiten datos analíticos. Además, los propios luminarios LED pueden reducir significativamente el consumo de energía. El control inteligente puede maximizar esos ahorros, con una plataforma de iluminación inteligente que atenúa las luminarias en respuesta a la luz brillante del mediodía o en áreas de una oficina que actualmente están desocupadas. Esto a su vez tiene un gran impacto en la sostenibilidad de una empresa
El nuevo modelo ligero
Además de las ventajas ya mencionadas, el modelo X-as-a-service puede facilitar la contabilidad, eliminando el complicado negocio de cuantificar cómo la compra de una nueva máquina se traduce en ventas adicionales.
X-as-a-service también es útil para respaldar una métrica que se utiliza para evaluar la solidez financiera de una empresa cada vez con más frecuencia: flujo de efectivo, es decir, el efectivo que una empresa tiene disponible después de cubrir sus gastos operativos y pagar todo lo necesario para mantener en funcionamiento sus activos de capital.
Obviamente, tener menos activos de capital (o ninguno) es algo bueno para el flujo de caja libre de una empresa. Y en estos tiempos sin precedentes, cuando muchas empresas están luchando con los efectos de la pandemia de COVID-19, un buen flujo de caja, con toda la liquidez y flexibilidad que implica, puede marcar la diferencia entre prosperar, simplemente sobrevivir o incluso hundirse.
La era de los balances de las empresas cargados de activos está llegando a su fin. El nuevo modelo X-as-a-service está facilitando la vida tanto a los empleados que utilizan esos servicios como a los CxO, que deben hacer que los perfiles financieros de sus empresas sean lo más atractivos posible.
Mejora las finanzas de tu empresa
Cómo la financiación ecológica puede respaldar tu agenda ESG
Ayuda al resultado final y al planeta