BESbswy
BESbswy
BESbswy
La tecnología LED y el sistema de control LumiMotion de Philips ofrecen ahorros de hasta el 85% a la capital vasca
Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    La tecnología LED y el sistema de control LumiMotion de Philips ofrecen ahorros de hasta el 85% a la capital vasca

    octubre 2, 2012

    En el marco del año de celebración de la European Green Capital de Vitoria

     

    Vitoria, España- Vitoria, designada European Green Capital 2012, da un paso más en su compromiso con la eficiencia energética y la creación de una ciudad sostenible. Hoy se ha puesto en funcionamiento en el Paseo de la Senda una instalación de alumbrado vial con tecnología LED y un sistema de control de presencia que ha permitido obtener ahorros de hasta el 85% respecto a la instalación anterior.

     

     

       

    ustitución de las tradicionales luminarias de bola con halogenuros metálicos (con una potencia de 169W) por las MileWide2 con tecnología LED (con potencia 54W) ha permitido ahorros del 68%, porcentaje que llega al 85% gracias al control del alumbrado en función de la detección de presencia del sistema LumiMotion.  Además, debido a la alta eficacia luminosa de esta tecnología, se ha conseguido doblar el nivel de la iluminación, duplicando también el nivel de uniformidad.

     

    Vitoria, ciudad rica en espacios verdes, tiene un potencial de ahorro energético muy elevado. Si tenemos en cuenta el bajo o nulo tránsito que registran estas áreas durante la noche, las posibilidades de ahorro son interesantes. La tecnología LED y los sistemas de detección de presencia y control del alumbrado se plantean como la solución idónea para estos espacios.

     

    Tecnología puntera para una ciudad innovadora

     

     

    El sistema LumiMotion se basa en la instalación de una serie de sensores ópticos que detectan el movimiento en tiempo real (sin grabar ninguna imagen), permitiendo adaptar los niveles de intensidad del alumbrado dependiendo del tránsito de personas. De este modo, las luminarias reducen al 20% su potencia cuando el sistema no detecta movimiento (la mayor parte de la noche).

     

     

     

       

    LumiMotion puede detectar cualquier persona o ciclista que circule a menos de 30km/h en un radio de 60 metros, aumentando la potencia del alumbrado hasta el 100% de forma suave y gradual cuándo se aproxima. Este acenso gradual asegura que el peatón tendrá iluminación a su paso, sin la sensación de estar siendo vigilado provocada por un encendido instantáneo. La sensación de seguridad para el ciudadano es máxima, ya que en ningún momento percibe la bajada de intensidad delante y detrás suyo, y a su paso obtiene un nivel de intensidad de iluminación del 100%.

     

    Junto con el sistema LumiMotion se han instalado las luminarias MileWide2 ideadas por el prestigioso diseñador Knud Holscher. Estas elegantes luminarias cuentan con tecnología LED, que ofrece importantes ventajas frente a tecnologías tradicionales. Destacan los importantes ahorros energéticos (llegando a ser superiores al 80%), la larga vida útil de la tecnología (entre 70.000 y 100.000 horas), su fácil instalación y los bajos costes de mantenimiento.

    Para más informaciones:

    Acerca de Philips

    Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 22.600 millones en 2011 y emplea a aproximadamente 122.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino, sistemas domésticos y portátiles de ocio y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

    .