Realzar el patrimonio histórico-artístico a través de la luz es motor de ingresos económicos para las ciudades
Elche, España – La ciudad de Elche acoge hoy y mañana el congreso Thinking Capitals, donde se pondrá a debate la eficiencia energética y la inteligencia de las ciudades entre los principales agentes publico-privados que intervienen en la gestión de las mismas. La apuesta de la ciudad ilicitana por la evolución hacia una Smart City se ve reforzada por la reciente incorporación a RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes), donde pretenden asumir un rol activo y comprometido con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
Philips participa activamente en este congreso poniendo en valor la importancia del alumbrado para la vida en la ciudad, tanto desde un punto de vista de oportunidad de ahorros energéticos, como motor para incentivar el turismo y, por tanto, la actividad económica. El patrimonio histórico-artístico de la ciudad levantina, unido al Palmeral (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000), representan un atractivo para visitantes y un motivo de orgullo para los ciudadanos. Una correcta iluminación de dicho patrimonio representa un motivo para su visita nocturna, aumentando la actividad de restauración y hoteles.
Las ciudades albergarán dos terceras partes de la población en 2020. Paralelamente el 19% del gasto energético de una urbe es alumbrado, por tanto, las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen a las mismas es muy elevado. La tecnología LED se presenta como el gran aliado, tanto por sus ahorros energéticos (cercanos al 80% respecto a tecnologías anteriores) y bajos costes de mantenimiento, como por su capacidad de adaptación a las necesidades propias de la ciudad.
Sumando sistemas de control y gestión, como CityTouch y LumiMotion, se obtiene inteligencia en las instalaciones lumínicas, que permiten obtener la máxima eficiencia de las mismas. A nivel global, el ahorro potencial podría ascender a €128.000 millones en ahorros de electricidad y a la reducción de 670 millones de toneladas de emisión de CO2.
Las ciudades como Elche, que pretenden ser punteras en el campo de las Smart Cities, tienen un reto de futuro. El impulso de modernización que deben dar en los diferentes ámbitos, sólo es viable desde un punto de vista de colaboración entre los diferentes agentes que diseñan y gestionan la ciudad. Estas intervenciones llevarán a una mejor gestión de los recursos disponibles, una mayor eficiencia en las instalaciones, una mejora en la habitabilidad para sus ciudadanos y un atractivo para visitantes.
Más información del Congreso Thinking Capitals Elche - http://www.thinkingcapitalselche.com/
Philips Ibérica
Contactos con los medios
Atención al cliente
Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 22.600 millones en 2011 y emplea a aproximadamente 121.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino, sistemas domésticos y portátiles de ocio y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
.