Granada, España – Hoy, viernes 22 de febrero, se celebra en el salón de actos del Edificio CIE de Granada la jornada “Ahorrar energía en las viviendas de nuestros pueblos” organizada por la Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía de Granada, dentro del proyecto “Vecinos por el clima”. La jornada acogerá un encuentro donde entidades y empresas asesorarán sobre ahorros energéticos para los hogares granadinos.
Philips participa en esta jornada ofreciendo su experiencia y conocimiento en el ámbito de la iluminación eficiente. Si tenemos en cuenta que la iluminación de los hogares es mayoritariamente con bombillas incandescentes (67% vs 33% de bombillas eficientes), los ahorros potenciales son muy elevados.
La tecnología LED aplicada al hogar ofrece unos ahorros energéticos del 80% y dura 25 veces más que las bombillas incandescentes. Además, se puede regular creando el ambiente adecuado para cada ocasión y espacio. Como no contienen metales pesados, su reciclaje es muy sencillo. También presenta un encendido instantáneo y dura hasta 50.000 encendidos. Gracias a la larga vida útil y el menor consumo, aunque el coste inicial sea superior al de bombillas tradicionales, el retorno de la inversión se produce en un año y medio.
Si todos los hogares del mundo cambiasen la iluminación a tecnología LED, los ahorros económicos ascenderían a 40.000 millones de euros y las reducciones de CO2 a 214 millones de toneladas.
"Vecinos por el clima" es un proyecto Europeo en el que participan 16 países Europeos, que la Diputación de Granada ha puesto en marcha a finales de 2012 en la provincia a través del convenio firmado por la Agencia Provincial de la Energía de Granada con la Agencia Energética de la Ribera de Valencia. El objetivo de este proyecto es concienciar y promover el ahorro energético en el hogar, a través de un concurso entre vecinos de diversos municipios en Europa para ver cuál es el que más reduce su consumo energético.
La jornada ha sido inaugurada por D. José Antonio Robles Rodríguez, Vicepresidente Segundo y Diputado del Área de Medio Ambiente, Economía, Familia y Bienestar Social de la Diputación de Granada. Tras la inauguración de la jornada se procede a la entrega de bombillas LED de Philips a cada una de las casas participantes en el proyecto "Vecinos por el clima".
Philips Ibérica
Contactos con los medios
Atención al cliente
Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 24.800 millones en 2012 y emplea a aproximadamente 118.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino, sistemas domésticos y portátiles de ocio y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
.