Lorca, España – Hoy, 27 de febrero, llega a Lorca la II edición de Impulsando PYMES con el objetivo de aportar conocimiento y experiencias para ayudar a la transformación de los negocios en base a 4 pilares: financiación, innovación, internacionalización y eficiencia energética. Philips participa en este proyecto impulsando la eficiencia energética a través de la luz en las pequeñas y medianas empresas como motor de crecimiento e innovación.
La iluminación influye en diversos ámbitos dentro del campo empresarial; por un parte puede suponer fuente de ahorros energéticos y económicos. La tecnología LED, combinada con los sistemas de control y gestión del alumbrado, ofrecen importantes disminuciones en el consumo, pudiendo ser superiores al 80%, y reducción de los costes de mantenimiento de la instalación. Paralelamente, también ofrecen una mejora de la imagen de la empresa; espacios como la fachada de una empresa o industria, el hall de unas oficinas o un hotel o las habitaciones y zonas comunes pueden mejorar gracias a la luz. Finalmente, la iluminación puede ser motor de negocio para las PYMES; ver mejor los productos expuestos, puede ser un factor diferencial para comercios y supermercados.
Además, la luz afecta al estado de ánimo de las personas. Aumentar la productividad en las oficinas o plantas de fabricación o mejorar la sensación de bienestar de los clientes en restaurantes y cafeterías es posible con la iluminación adecuada. Si tenemos en cuenta que el alumbrado representa entre el 15% y el 35% del consumo energético de las PYMES, y más del 70% de dichas instalaciones son ineficientes, las oportunidades que se generan son muy interesantes.
La luz: motor de innovación, eficiencia energética y crecimiento. Casos de éxito
La nueva fábrica de Licor 43 en Cartagena cuenta con la novedosa y eficiente tecnología LED. Gracias a la instalación de luminarias diseñadas específicamente para industrias se consigue Los ahorros energéticos obtenidos en estas instalaciones son del 60% respecto al uso de tecnologías tradicionales de iluminación. Si tenemos en cuenta la altura a la que están instaladas, dificultando su acceso, y gracias a la larga vida útil de las luminarias instaladas (alrededor de 75.000 horas), obtenemos también importantes ahorros económicos derivados de la reducción de los costes de mantenimiento y reposición.
La fábrica de loncheados de El Pozo, ubicada en Alhama de Murcia, y la planta de tarritos de Hero de Alcantarilla presentan iluminación LED y sistemas de control en sus instalaciones, lo que les ha proporcionado ahorros energéticos del 50%, respecto a la tecnología instalada anteriormente. Esta iluminación presenta una calidad de luz excelente y un control frente a deslumbramientos, lo que facilita el trabajo y aumenta la seguridad en la cadena de producción.
Más información de Philips Alumbrado en www.philips.es/lighting
En esta edición, celebrada en el Parador Nacional de Turismo de Lorca, la apertura correrá a cargo del Excmo. Sr. D. Francisco Jódar, alcalde de Lorca, del Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán, consejero de universidades y del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Ilustrísimo Sr. D. Juan Hernández Albarracín; aunando así los tres pilares del desarrollo económico, la empresa, la administración pública y la universidad.
El proyecto Impulsando PYMES involucra a 22 entidades, públicas y privadas, que mostrarán ideas y experiencias, tanto a nivel nacional como internacional. En los próximos 6 meses, esta iniciativa recorrerá 12 ciudades españolas. Los asistentes encontrarán, a través de un formato de 10 micro-conferencias de 10 minutos cada una, el asesoramiento de diversos expertos que ayudaran a las PYMES a impulsar su negocio, partiendo de la idea “si quieres cambiar el futuro de tu negocio, cambia la forma de hacer las cosas. Reinvéntate”
Más información y calendario completo en www.impulsandopymes.com