Sevilla, España – Hoy, 10 de abril, llega a Sevilla la II edición de Impulsando PYMES con el objetivo de aportar conocimiento y experiencias para ayudar a la transformación de los negocios en base a 4 pilares: financiación, innovación, internacionalización y eficiencia energética. Philips participa en este proyecto impulsando la eficiencia energética a través de la luz en las pequeñas y medianas empresas como motor de crecimiento e innovación.
La iluminación influye en diversos ámbitos dentro del campo empresarial; por un parte puede suponer fuente de ahorros energéticos y económicos. La tecnología LED, combinada con los sistemas de control y gestión del alumbrado, ofrecen importantes disminuciones en el consumo, pudiendo ser superiores al 80%, y reducción de los costes de mantenimiento de la instalación. Paralelamente, también ofrecen una mejora de la imagen de la empresa; espacios como la fachada de una empresa o industria, el hall de unas oficinas o un hotel o las habitaciones y zonas comunes pueden mejorar gracias a la luz. Finalmente, la iluminación puede ser motor de negocio para las PYMES; ver mejor los productos expuestos, puede ser un factor diferencial para comercios y supermercados.
Además, la luz afecta al estado de ánimo de las personas. Aumentar la productividad en las oficinas o plantas de fabricación o mejorar la sensación de bienestar de los clientes en restaurantes y cafeterías es posible con la iluminación adecuada. Si tenemos en cuenta que el alumbrado representa entre el 15% y el 35% del consumo energético de las PYMES, y más del 70% de dichas instalaciones son ineficientes, las oportunidades que se generan son muy interesantes.
La luz: motor de innovación, eficiencia energética y crecimiento. Casos de éxito
El Centro Milenium Dental Sanitas de Sevilla cuenta con alumbrado eficiente basado en tecnología LED y fluorescencia eficiente. La reducción del consumo respecto al uso de una tecnología tradicional asciende al 50%. Además de los importantes ahorros energéticos, el uso de estas tecnologías tiene otras ventajas como mayor vida útil y menores costes de mantenimiento. El uso de tecnologías de última generación también permite mejorar la calidad de la luz y las posibilidades de regulación, incrementando la sensación de bienestar de pacientes y personal sanitario.
Más información de Philips Alumbrado en www.philips.es/lighting
El proyecto Impulsando PYMES involucra a 22 entidades, públicas y privadas, que mostrarán ideas y experiencias, tanto a nivel nacional como internacional. En los próximos 6 meses, esta iniciativa recorrerá 12 ciudades españolas. Los asistentes encontrarán, a través de un formato de 10 micro-conferencias de 10 minutos cada una, el asesoramiento de diversos expertos que ayudaran a las PYMES a impulsar su negocio, partiendo de la idea "si quieres cambiar el futuro de tu negocio, cambia la forma de hacer las cosas. Reinvéntate"
Más información y calendario completo en www.impulsandopymes.com