Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Philips aporta soluciones de iluminación eficientes energéticamente y sostenibles

    abril 12, 2013

    Menorca, España – Philips participa en el I Congreso de Energías Renovables y Sostenibilidad en Territorios Insulares, organizado por El Consell Insular de Menorca a través de la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera, aportando soluciones innovadoras y eficientes energéticamente en el campo de la iluminación.
    Si tenemos en cuenta que el 19% del consumo mundial de electricidad se produce en alumbrado, sumado a la actual situación económica y escasez de recursos, las nuevas tecnologías, como lo LED y los sistemas de control y gestión, se plantean como una alternativa viable ofreciendo ahorros superiores al 80% y una mayor vida útil, entre otras ventajas. Las nuevas fuentes de iluminación eficiente se presentan como una gran oportunidad hoy en día.

     

    Ciudades, edificios públicos y privados, hogares… tienen el reto de reducir los consumos energéticos de sus instalaciones, creando ambientes seguros, confortables y funcionales para las personas que los viven. Las soluciones que ofrece Philips, adaptadas para cada una de estas aplicaciones, cumple con las necesidades de reducción de consumo sin renunciar a calidad o cantidad de luz.

     

    Menorca, como destino turístico internacional, tiene también la posibilidad de potenciar su patrimonio histórico-artístico durante la noche a través de la luz. La iluminación crea identidad a sus ciudades, aumentando el sentimiento de orgullo de pertenencia a los vecinos e incrementando el número de visitantes turísticos y los ingresos derivados de ellos.

     

    Además, toda la infraestructura destinada al servicio de los visitantes (hoteles, restaurantes, tiendas…) también pueden beneficiarse de los importantes ahorros energéticos de los LED y los sistemas de control, mejorando además la imagen que perciben los turistas e incrementando el sentimiento de bienestar en sus estancias. A través del alumbrado dinámico (en las diferentes tonalidades de blanco o con cambio de color) se puede crear el ambiente deseado para cada ocasión y momento.

     

    El I Congreso de Energías Renovables y Sostenibilidad en Territorios Insulares tiene lugar entre el 11 y el 14 de abril en el recinto ferial de Maó y se enmarca dentro de los actos de celebración del 20º aniversario de la declaración de Menorca como reserva de la biosfera. Este congreso tiene una doble finalidad; por una parte presenta contenido técnico dirigido a profesionales, empresarios, emprendedores orientado a estimular el crecimiento del sector energético local. Por otra parte, pretende celebrar una serie de actividades abiertas a la ciudadanía con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de un cambio energético en la isla.

    Más información de Philips Alumbrado en www.philips.es/lighting

    Para más información:

    Acerca de Philips

    Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 24.800 millones en 2012 y emplea a aproximadamente 118.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

    .