Madrid, 9 de abril de 2013- Philips, empresa tecnológica diversificada en el negocio de la salud y el bienestar, y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), ponen en marcha un proyecto piloto destinado a implantar iluminación eficiente LED y probar su rendimiento en una serie de hoteles españoles de diversas tipologías.
Como parte del Programa Hotel Sostenible, del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero incorpora como socio a la división Lighting de la multinacional Philips, para realizar este piloto en el que ITH y Philips estudiarán las ventajas de este tipo de sistemas de iluminación para los hoteles, utilizando tecnología LED de última generación.
Para Philips, el sector hotelero es estratégico, especialmente en España, donde los edificios dedicados a usos turísticos tienen amplios márgenes para reducir sus consumos energéticos y ser más eficientes. En este sentido, Juan Carlos Aguilera, Responsable del Segmento de Iluminación en Retail y Hospitality en Philips, señala que "con un sencillo cambio del alumbrado existente hacia tecnología LED, sumado a los sistemas de control, los ahorros pueden llegar a ser del 90%, con plazos de recuperación de la inversión muy cortos. Además de las mejoras en eficiencia energética, se producen mejoras en la imagen que perciben los clientes de las zonas dónde se ha actuado. Sentirse como en casa en un hotel es posible a través del alumbrado".
LEDs Philips para optimizar consumos
El proyecto desarrollado con Philips forma parte del Programa Hotel Sostenible de ITH, en el marco del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética, que desarrolla varios proyectos piloto en varias áreas complementarias, de forma que los hoteles puedan disponer de una serie de tecnologías y equipamientos que les permitirán conseguir mayores niveles de eficiencia energética y reducir su impacto en el entorno. Además, este plan integral contempla también la difusión y divulgación de los resultados y hallazgos obtenidos al sector hotelero y turístico, vital para comprender no sólo el alcance material, sino también su valor como argumento comercial, factor de diferenciación de marca y como pilar para construir una reputación que se traduzca en más clientes y más ingresos.
De esta forma, el proyecto piloto "Optimización del sistema de iluminación interior mediante tecnología LED", que ITH y Philips ponen en marcha tiene como objetivo estudiar, analizar y certificar los ahorros generados, mediante pruebas reales, que resultan de la implantación de tecnología LED en zonas completas y concretas de hoteles, tanto urbanos como vacacionales.
Coralía Pino, responsable de proyectos del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética, recuerda que es "importante que los hoteles sean conscientes de que implantando medidas que no implican grandes inversiones ni complejidades técnicas, se pueden conseguir retornos claros y medibles, como en este caso". Philips es, en opinión de Pino, "una garantía de éxito para este proyecto, no sólo por su experiencia en sistemas de alumbrado eficiente, sino también por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, valores que compartimos".
Philips se encargará de realizar, por una parte, un análisis previo de los consumos, calidad y cantidad lumínica de las instalaciones que serán objeto de la implantación; y por otra, del estudio comparativo posterior, que incluirán indicadores como los consumos en kWh y en euros, calidad y cantidad lumínica, análisis de mantenimiento, irradiación térmica y plazos de retorno de la inversión.
Los establecimientos hoteleros que participan en el proyecto percibirán una menor irradiación térmica, eliminarán las emisiones de radiación ultravioleta e infrarroja, conseguirán una reducción media del 70% en consumos, y amortizarán la inversión en plazos cercanos a los dos años. Además, los establecimientos participantes dispondrán de todo el material a precios reducidos, y contarán con el asesoramiento necesario para realizar el proyecto en óptimas condiciones.
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) es un centro de innovación para el sector hotelero y turístico, cuya misión es mejorar la competitividad del sector, mediante la innovación y la tecnología. Fundado en 2004, ITH está adscrito a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), y su principal objetivo es promover el uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestión y facilitar el acceso a herramientas innovadoras a través de actividades de difusión, formación y proyectos piloto, que mejoren la rentabilidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad de las empresas vinculadas la industria hotelera y turística. www.ithotelero.com
.Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 24.800 millones en 2012 y emplea a aproximadamente 118.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
.Philips Ibérica
Contactos con los medios
Atención al cliente
Instituto Tecnológico Hotelero
Ana María Márquez
Responsable de Comunicación
Telf. 902110784 – 91 4171246
amarquez@ithotelero.com