Castro Urdiales, España – Castro Urdiales acogerá los próximos 6, 7 y 8 de septiembre la 1ª Feria de Eficiencia Energética en el Parque Amestoy. El objetivo de esta feria es mostrar al ciudadano los beneficios que puede obtener al aplicar soluciones eficientes energéticamente en sus hogares y día a día, tanto a nivel medioambiental como económico. Durante estos tres días instituciones, asociaciones y empresas mostraran ejemplos e información práctica para la ciudadanía.
Philips participa en esta feria ofreciendo su experiencia y conocimiento en el ámbito de la iluminación eficiente para el hogar. A través de un par de charlas realizadas el 7 de septiembre, se pondrá en manifiesto las oportunidades de ahorro económico y medioambiental que suponen las nuevas tecnologías de iluminación eficiente. Además, se abordarán temas de reciclaje de bombillas.
Si tenemos en cuenta que el alumbrado de los hogares es mayoritariamente con bombillas incandescentes (67% vs 33% de bombillas eficientes), los ahorros potenciales son muy elevados.
La tecnología LED aplicada al hogar ofrece unos ahorros energéticos del 80% y dura 25 veces más que las bombillas incandescentes. Además, se puede regular creando el ambiente adecuado para cada ocasión y espacio. Como no contienen metales pesados, su reciclaje es muy sencillo. También presenta un encendido instantáneo y dura hasta 50.000 encendidos. Gracias a la larga vida útil y el menor consumo, aunque el coste inicial sea superior al de bombillas tradicionales, el retorno de la inversión se produce en un año y medio.
Si todos los hogares del mundo cambiasen la iluminación a tecnología LED, los ahorros económicos ascenderían a 40.000 millones de euros y las reducciones de CO2 a 214 millones de toneladas.
La inauguración de la feria correrá a cargo de D. Iván González Barquín, Alcalde de Castro Urdiales.
Philips Ibérica
Contactos con los medios
Atención al cliente
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 24.800 millones en 2012 y emplea a aproximadamente 115.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
.