Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    El nuevo ajuste instantáneo del tubo LED de Philips reduce los costes de sustitución de los tubos fluorescentes

    enero 8, 2014

    Los tubos LED ahorran hasta un 50% los costes de energía en iluminación, combinado a su larga vida útil, hace que se pueda recuperar la inversión en un plazo de 1-3 años

     

    Los instaladores sustituirán los tubos fluorescentes en cuestión de segundos gracias al sistema InstantFit de los tubos LED de Philips, compatible con todos los accesorios fluorescentes sin recableado

     

    Fundamentalmente, la velocidad y la simplicidad en la instalación significa menos interrupciones en el negocio y menores costes - un supermercado puede ahora cambiar a la iluminación LED en menos de 4 días en lugar de 4 semanas de promedio1

     

    Madrid, España – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder global en iluminación, anuncia hoy la introducción de una nueva forma de reemplazo instantáneo de los tubos fluorescentes por los eficientes tubos LED, que permite reducir los costes derivados de dicha sustitución. La tecnología de los tubos LED ahorra hasta un 50 % de energía en comparación con la iluminación de tubos de fluorescencia lineal y requieren menos mantenimiento debido a su larga vida útil.

     

    Philips ha marcado el camino en el diseño de una solución ‘click to fit' para el reemplazo inmediato de los tubos fluorescentes de alta frecuencia (HF) con controladores electrónicos por la alternativa en tubos LED. En la actualidad, los instaladores deben volver a cablear el controlador para reemplazar los tubos fluorescentes lineales por tubos de LED2. Esto es debido a la amplia variedad de controladores electrónicos que existen para los tubos fluorescentes a día de hoy. El sistema InstantFit incluido en los tubos LED de Philips permite la sustitución directa, sin necesidad de recableado, ya que incluye un diseño electrónico inteligente que es compatible con los controladores, balastos y sockets existentes. El resultado es una reducción dramática en el tiempo que se tarda en cambiar de fluorescente a LED - de más de 20 minutos por aplique a una cuestión de segundos.

     

    ''Hemos estudiado el proceso de sustitución de tubos fluorescentes con tecnología LED paso a paso para hacer frente a las cuestiones que disuaden a los administradores de las instalaciones y a los instaladores de hacer el cambio. Encontramos que la velocidad y la simplicidad eran la clave”, afirma Rene van Schooten, CEO Light Sources and Electronics en Philips Lighting.

     

    Esta tecnología puntera ha sido probada en un proyecto piloto en las oficinas de Gas Natural Fenosa de Madrid, con resultados muy satisfactorios, tanto en ahorros energéticos como en facilidad de instalación. La sustitución de los tubos fluorescentes se hizo de manera rápida y sencilla, sin necesidad de ningún cambio de cableado o equipos electrónicos, consiguiendo una iluminación de mayor calidad.

     

    Philips estima que el número de tubos fluorescentes instalados en la actualidad a nivel mundial asciende a 12.000 millones de unidades. La iluminación del tubo fluorescente lineal HF con conductores electrónicos es uno de los tipos más comunes de alumbrado general utilizado en tiendas, oficinas y espacios industriales. La oportunidad de ahorros energéticos y económicos es enorme. Si la iluminación fluorescente actual fuera sustituida por lámparas de tubo de LED, el ahorro estimado sería de 42.000 millones de euros en costes de energía o el equivalente a la energía generada por 210 centrales eléctricas de tamaño medio.

     

    El avance InstantFit es un nuevo hito en el historial de innovación de Philips para la lámpara del tubo de LED en el mercado. En abril de 2013, Philips anunció la creación de la lámpara de mayor eficiencia energética del mundo para la iluminación general (tLED), al presentar un prototipo de tubo LED que produce una cifra récord de 200 lúmenes por vatio de luz blanca de alta calidad (en comparación con 100lm/W de la iluminación fluorescente) sin comprometer la calidad de la luz.

     

    El tubo LED de Philips con sistema InstantFit estará disponible en el primer trimestre de 2014.

     


    1- Calculado en base a un supermercado de tamaño medio que normalmente dispone de cerca de 1.000 lámparas de doble tubo y con un promedio de 2 minutos para la sustitución, que incluye todos los pasos desde el desembalaje a la instalación, incluyendo el posicionamiento y la subida de las escaleras. El reemplazo de válvulas real física toma cuestión de segundos.

     

    2- Para un funcionamiento óptimo y máximo a lo largo de su vida, los LED necesitan una corriente constante, que es la principal tarea de un controlador

    Para más información:

    Acerca de Royal Philips

    Royal Philips, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 24.800 millones en 2012 y emplea a aproximadamente 114.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado, cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa 

    .