Sugerencias

    Philips presenta las tendencias y soluciones más innovadoras en el campo de la iluminación

    febrero 25, 2014

    Madrid, España – En el marco del Philips Lighting Innovation Day, Philips presenta las tendencias y soluciones más innovadoras en el campo de la iluminación. La tecnología LED permite alcanzar ahorros energéticos, superiores al 80% si se combina con sistemas de gestión y control, con una mayor calidad de luz, sumado a una mejor adaptabilidad a las necesidades de cada área de aplicación.

     

     

    El sistema Green Parking primer sistema totalmente inalámbrico que permite una facilísima instalación tanto en obra nueva como en instalaciones existentes sin recablear, combinando los ahorros de la tecnología LED con los del sistema de control. Esta solución permite al detectar personas o vehículos subir la intensidad de la iluminación en aquellas zonas, y mantener unos niveles mucho más bajos de seguridad y orientación el

         

    resto de zonas del aparcamiento. Los niveles de ahorro pueden ser superiores al 80% respecto a un sistema de fluorescencia convencional y el retorno de la inversión inferior a tres años.

     

    Video del sistema Green Parking

     

     

    Una solución pensada especialmente para tiendas de moda y cosmética es AmbiScene Vanity Mirror Seasons ya que permite a los clientes ver el aspecto del maquillaje o la ropa con distintas condiciones de iluminación según la estancia del año. Combina un espejo, iluminación blanca ajustable, iluminación ambienta con colores y una interfaz de usuario. Tocando los botones del panel, los clientes pueden cambiar la iluminación frontal difusa entre los ajustes predefinidos como “velada romántica”, “oficina”

          

    y “luz diurna” (distintos tonos y brillo de luz blanca), mientras que la iluminación de color permite crear un efecto ambiental asociado a las estaciones del año.

     

    Más información del AmbiScene Vanity Mirror Seasons

     

     

    Soundlight comfort es una solución creada en colaboración con Ecophon especialmente diseñada para oficinas, vestíbulos o salas multiuso. Esta solución consiste en una serie de placas de techo que absorben el ruido y hacen una distribución uniforme y sin deslumbramiento de la luz. Todas las placas son iguales y algunas de ellas además incorporan LEDs que ofrecen

        

    emisión de luz con temperatura de color de 3.000K o 4.000K además de absorber los ruidos, generando un mejor entorno de trabajo; las placas acústicas tiene una doble funcionalidad de absorción de ruidos y reflexión y difusión de la luz, gracias a su fabricación en lana de fibra de vidrio. Con este sistema conseguimos un mayor confort acústico (reduciendo sonidos indeseados) y un mayor confort visual (ya que se refleja la luz natural de una forma más uniforme, reduciendo el deslumbramiento).

     

    Más información de Soundlight Comfort

     

     

    Un concepto realmente importante y especialmente delicado en los supermercados es el de la comida fresca “FreshFood”. La iluminación puede jugar un papel crucial en el aspecto que tengan estos productos sobre el lineal. Por ello, Philips ha desarrollado una gama de productos específica que permite adaptar el color del LED a cada necesidad específica, sin renunciar a los ahorros energéticos que ofrece esta tecnología. Utilizar tonos rosados para las carnes rojas, blanco autentico (930)  para frutas, verduras, quesos,

        

    carnes y pescados, blanco cálido (827)  para panadería y bodega o blanco brillante (840)  para los pescados que realzan el brillo del hielo, puede suponer un incremento de las ventas debido a una mejor percepción de los alimentos en los expositores.

     

    Más información y video de FreshFood

     

    El futuro de la luz

     

    La luz tiene que adaptarse a las nuevas tendencias globales, que podemos resumir en tres: aumento de la población, conversión hacia lo “Smart” y digitalización. La situación que se presenta, bajo estas premisas, lleva a un aumento del consumo de luz, que a su vez tiene que ser más inteligente, digital y eficiente.

     

    Esta nueva percepción de la luz, mucho más

          

    allá de su función inicial de alumbrar, lleva a investigación por parte de los expertos para vislumbrar los ámbitos en los que la luz sigue y seguirá transformando la vida de las personas. Según el estudio “The future of light”, elaborado por PSFK Labs en colaboración con Philips, el futuro de la luz pasa por 4 ámbitos de innovación: relación, expresión, comunicación y bienestar.

     

    La luz, en primer lugar, va a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, otras personas o los productos que usamos en el día a día. En segundo lugar va a cambiar la manera de expresarnos como individuos, organizaciones, marcas o ciudades. Va a posibilitar una nueva manera de hacer marca-ciudad o incluso va a transformar la manera de experimentar los sonidos, al ser capaz de sincronizarse con ellos.

     

    Por otro lado, la luz va a convertirse en herramienta de comunicación, en un leguaje en sí mismo.  La iluminación será incluso un sustituto de las fronteras o los límites físicos, cambiando la forma en que las personas perciben su entorno. Finalmente, la innovación en iluminación va a explorar su poder de impactar en la salud y el bienestar de las personas, en su capacidad de concentración en el estudio o en el trabajo, de recuperar la salud o en mejorar la calidad del sueño. La luz tiene un efecto directo en el bienestar de las personas.

     

    La innovación en iluminación nos ofrece beneficios individuales, sociales, medioambientales y económicos. La luz nos da la posibilidad de inspirar, de aliviar y sanar, de influir en mecanismos biológicos o psicológicos, así como de crear seguridad y espectáculo.

     

    Descargar el estudio completo “The future of light”

     

    Lanzamiento de la nueva tarifa 2014

     

    Philips es el líder mundial en ventas de iluminación LED. En 2013, el 34% de las ventas totales de alumbrado fueron en soluciones basadas en esta tecnología. Esperamos que esta cifra crezca hasta el 40% este año y llegue a suponer la mitad de las ventas para 2015. Es por ello, que Philips vuelve a lanzar al mercado el mayor portfolio de productos basados en LED y sistemas de control. A partir del 1 de marzo entrará en vigor la nueva tarifa de productos de alumbrado profesional.

     

    Dessargar la tarifa de Philips Alumbrado
          

     

    Síguenos en Twitter - @PhilipsLightES

    Más información www.philips.es/alumbrado

     

    _________________________________________

    1 930 – Índice de reproducción cromática superior a 90 y temperatura de color de 3.000K
    2 827 – Índice de reproducción cromática superior a 80 y temperatura de color de 2.700K
    3 840 – Índice de reproducción cromática superior a 80 y temperatura de color de 4.000K

    Para más información

    Acerca de Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 23.300 millones en 2013 y emplea a aproximadamente 115.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

    .