Paris, Francia – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ha anunciado hoy que está iluminando el interior de Notre-Dame en Paris con LEDs para mostrar las características góticas de la catedral como nunca antes se habían visto. Philips pone al servicio de 850 años de historia la tecnología LED, rindiendo homenaje a la arquitectura de esta obra maestra del gótico. La nueva instalación constará de más de 400 luminarias con una potencia instalada de 30kW, frente a los casi 140kW de la antigua instalación, suponiendo un ahorro energético del 80%.
Tecnología del siglo XXI para iluminar un monumento del siglo XIII
Con la nueva tecnología LED, la luz parece emanar de la piedra, gracias a la ubicación de las luminarias disimuladas con el edificio. Nunca deslumbrante, a veces poderosa y siempre cálida, esta luz crea un ambiente de reverencia mientras sigue acentuando la arquitectura.
La iluminación revela los detalles de obras de arte de renombre como la Virgen y el Niño. Esta estatua, que se trasladó a Notre-Dame en 1818, es la más famosa de las treinta y siete representaciones de la Virgen que la catedral contiene.
La iluminación actual redefine el perfil de los personajes, al mismo tiempo que baña con una luz suave la escultura y las flores blancas ubicadas a sus pies. |
Los rosetones norte y sur, que datan del siglo XIII y simbolizan las flores de paraíso, también se han puesto de relieve.
Situados encima de las puertas norte y sur, a más de 50 metros de los rosetones, dos proyectores de 250W completamente invisibles dirigen su haz hacia cada rosetón, revelando la delicadeza del esqueleto. Esta iluminación da la impresión de que la vidriera está irradiando luz por sí misma, sin alterar el aspecto exterior del monumento, ya que la luz sólo es visible en el interior.
Iluminación adaptada a las diferentes actividades de la catedral |
"La Catedral cumple dos funciones básicas, una religiosa y otra cultura, con ceremonias religiosas, visitas (cerca de 14 millones de visitantes en 2013) y conciertos. La nueva iluminación fue expresamente diseñada para permitir crear diferentes atmósferas en función de estas actividades" explica Armand Zadikian, Diseñador de Iluminación del proyecto.
Armand Zadikian fue capaz de mantener las zonas de penumbra, jugar con los contrastes y crear efectos de tonos blancos. Con el fin de integrar la iluminación en el edificio y hacer que las luminarias fueran prácticamente invisibles para los visitantes, trabajando en estrecha colaboración con “Architectes des Bâtiments de France”, el Colegio Oficial de Arquitectos Franceses.
Iluminación inteligente La principal innovación del proyecto es la creación de una columna vertebral, horizontal, flexible y de fácil acceso, específicamente diseñada por Benoit Ferré, el arquitecto del Obispo residente (miembro de European Architecture Company, EUROGIP). Esta columna técnica se extiende a lo largo de los 300 metros del triforio.
Las 400 luminarias están controladas por un sistema informatizado, con una pantalla táctil que simplifica el control. El sistema contiene varios programas de iluminación configurados y el gerente de Notre-Dame puede añadir más en caso que sea necesario.
Casi la totalidad de las luminarias son regulables, lo que permite modificar la iluminación de acuerdo con el evento que tendrá lugar (ceremonias, conciertos, oraciones, etc.), la hora del día o la temporada.
¿Por qué se ha elegido la tecnología LED? La iluminación LED presenta varias ventajas:
"Philips está muy orgulloso de haber puesto su know-how y la tecnología al servicio de este maravilloso proyecto. Para nosotros el reto consistía en diseñar una iluminación eficaz, respetando la autenticidad de este monumento que atrae a millones de visitantes cada año. La iluminación tenía que realzar la belleza del lugar, en cualquier momento y sin abrumar" comenta Benjamin Azoulay, Director General de Philips Alumbrado en Francia.
Los actores del proyecto Responsable del proyecto: Association Maurice de Sully |
Notre Dame de Paris
Aglaë de La Genardière
+33 1 42 34 56 13
communication@notredamedeparis.fr
Philips Ibérica Ángeles Barrios Directora de Comunicación y RSC +34 91 566 90 40 angeles.barrios@signify.com | Philips Ibérica Jordi Manrique Responsable de Proyectos de Comunicación +34 91 566 93 06 jordi.manrique@signify.com |
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 23.300 millones en 2013 y emplea a aproximadamente 115.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
.