Sugerencias

    La tecnología LED y el sistema de control LumiMotion de Philips ofrecen ahorros de hasta el 85% al Paseo del Sardinero

    junio 12, 2014

    Santander, España – La ciudad de Santander da un paso más en su compromiso con la eficiencia energética y la creación de una Smart City. Hoy se ha puesto en funcionamiento en el Paseo del Sardinero una instalación de alumbrado vial con tecnología LED y un sistema de control de presencia que ha permitido obtener ahorros de hasta el 85% respecto a la instalación anterior.


    La sustitución de las tradicionales luminarias de alumbrado vial con lámparas de vapor de sodio de alta presión (con una potencia de 277W) por las luminarias Luma con tecnología LED (con potencia 104W) ha permitido ahorros del 62%, porcentaje que llega al 85% gracias al control del alumbrado en función de la detección de presencia del sistema LumiMotion.  Además, debido a la alta eficacia luminosa de esta tecnología, se ha conseguido  mejorar el nivel de la iluminación, la reproducción de los colores del 20% al 85% y también el nivel de uniformidad.


    Iñigo de la Serna, Alcalde de Santander y Presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), ha destacado los beneficios, tanto en ahorro energético como económico, que conlleva la instalación de este tipo de tecnología, además de que su implantación contribuye al avance de la ciudad como smart city.


    La instalación ha sido realizada por la empresa Ditra Cantabria, quien aporta su experiencia en el campo del mantenimiento de las ciudades y lleva trabajando con la capital cántabra en los últimos años.


    Santander, ciudad rica en espacios verdes, tiene un potencial de ahorro energético muy elevado. Si tenemos en cuenta el bajo tránsito que registran estas áreas durante la noche, las posibilidades de ahorro son interesantes. La tecnología LED y los sistemas de detección de presencia y control del alumbrado se plantean como la solución idónea para estos espacios.

     

    Tecnología puntera para una ciudad innovadora

     

    El sistema LumiMotion se basa en la instalación de una serie de sensores ópticos que detectan el movimiento en tiempo real (sin grabar ninguna imagen), permitiendo adaptar los niveles de intensidad del alumbrado dependiendo del tránsito de personas. De este modo, las luminarias reducen al 30% su potencia cuando el sistema no detecta movimiento (la mayor parte de la noche).


    LumiMotion puede detectar cualquier persona o ciclista que circule a menos de 30km/h en un radio de 20 metros, aumentando la potencia del alumbrado hasta el 100% de forma suave y gradual cuándo se aproxima. Este acenso gradual asegura que el peatón tendrá iluminación a su paso, sin la sensación de estar siendo vigilado provocada por un encendido instantáneo. La sensación de seguridad para el ciudadano es máxima, ya que en ningún momento percibe la bajada de intensidad delante y detrás suyo, y a su paso obtiene un nivel de intensidad de iluminación del 100%. Esto es posible gracias a la comunicación inalámbrica entre las luminarias.


    Junto con el sistema LumiMotion se han instalado las luminarias Luma de tecnología LED, de fabricación española. Estas elegantes luminarias cuentan con tecnología LED, que ofrece importantes ventajas frente a tecnologías tradicionales. Destacan los importantes ahorros energéticos, la larga vida útil de la tecnología (entre 70.000 y 100.000 horas), su fácil instalación y los bajos costes de mantenimiento.

    Para más información:

    Sobre Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 23.300 millones en 2013 y emplea a aproximadamente 112.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa 

    .