Philips estrena su gama de luminarias LED PerfectBeam para museos en el Museo Wallraf-Richartz de Colonia, iluminando la obra de un viejo maestro de la luz, el pintor barroco holandés Godefridus Schalcken
Colonia, Alemania - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), el líder mundial en iluminación, presenta su nueva gama de luminarias PerfectBeam para museos en una exposición titulada "Seducción pintada" en el Museo Wallraf-Richartz en Colonia. La nueva gama de iluminación para museo de Philips ofrece un grado de flexibilidad sin precedentes para ayudar a los museos a adaptar su iluminación a las particulares demandas de las exposiciones temporales y facilitar los ajustes lumínicos de última hora. |
La gama de luminarias PerfectBeam de Philips ha sido desarrollada específicamente para museos, permitiendo el equilibrio perfecto entre la exhibición y la conservación del arte. La iluminación permite presentar cada obra de arte en sus verdaderos colores, sutilmente atraer y guiar la mirada del espectador, facilitando su visualización, interpretando y apreciando las pinturas hasta el más mínimo detalle. La iluminación LED de alta calidad de Philips para los museos no contiene radiación UV (ultravioleta) o IR (infrarrojos) para garantizar la conservación de las obras durante las exposiciones.
La primera implementación de la nueva gama en el Museo Wallraf-Richartz en Colonia es un testimonio de la flexibilidad de las luminarias. El pintor barroco holandés Godefridus Schalcken (1643-1706) fue famoso por su habilidad para reproducir el efecto de la luz de las velas y el juego de luces y sombras en sus pinturas. La flexibilidad de las luminarias PerfectBeam de Philips permite un uso moderado y selectivo de la luz en esta exposición para crear una atmósfera que refleja el estilo particular del artista.
La nueva gama de luminarias cuenta con un proyector específico con haz variable tanto en ángulo como en forma (Framing y Spot variable) que confiere una gran uniformidad en el haz de luz. Inspirado en ópticas de precisión, como las lentes de las cámaras, esta gama de luminarias viene con un mecanismo de zoom y una serie de lentes con diferentes formas de haz de luz que son fáciles de adaptar, permitiendo a un museo recrear un número infinito de efectos de luz que se adecuan a cada nueva exposición, sin necesidad de cambiar la luminaria. Entre sus características destaca:
Además, la tecnología de iluminación LED de Philips ofrece un 80% de ahorro de energía para el Museo Wallraf-Richartz en comparación con la solución de iluminación anterior.
Hace más de 300 años el holandés Godefridus Schalcken utilizó la luz de una manera magistral para crear estados de ánimo y emociones en sus pinturas. Ahora Philips está utilizando su experiencia como líder mundial en iluminación LED para crear un concepto de iluminación para esta exposición, que coincide con la esencia de “luz y oscuridad” de la obra de Godefridus Schalcken creando una experiencia inolvidable para los visitantes al descubrir la belleza de su trabajo.
En 2013, el renovado Rijksmuseum en Ámsterdam (Países Bajos), abrió sus puertas al público con toda su exposición de arte iluminado con las últimas soluciones de iluminación LED de Philips.
La exposición "Schalcken – Seducción Pintada" es una de las actividades de interés cultural dentro del Año Internacional de la Luz de la UNESCO y se puede visitar del 25 de septiembre de 2015 al 24 de enero 2016 en el Museo Wallraf-Richartz en Colonia.
Shai Dewan Philips Lighting Tel: +31 620695822 Email: shai.dewan@signify.com
| |
Ángeles Barrios Directora de Marca, Comunicación y Digital Philips Iberia | Jordi Manrique Responsable de Proyectos de Comunicación Philips Alumbrado Iberia |
Stefan Swertz Spokespersperson Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Obenmarspforten 40, 50667 Köln Tel.: +49 (0) 221 / 221 - 244 15 presse@wallraf.museum |
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 21.400 millones en 2014 y emplea a aproximadamente 106.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
.