Torre Europa es el primer edificio en España que se convierte en una oficina inteligente utilizando la tecnología Power-over-Ethernet para la iluminación sostenible conectada
Barcelona, España – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), líder mundial en iluminación, ha presentado hoy un nuevo proyecto de iluminación conectada que transforma el asombroso rascacielos Torre Europa en una oficina inteligente, altamente segura y conectada. Se trata del primer edificio en España que cuenta con un sistema de iluminación de oficina Philips Power over Ethernet (PoE) para permitir a los empleados personalizar su espacio de trabajo utilizando sus smartphones y a los administradores del edificio optimizar la utilización del espacio y la eficiencia del mismo.
Situado en el corazón del distrito financiero de Madrid, con 121 metros de altura, Torre Europa es uno de los edificios más altos de la ciudad y cuenta con una ubicación privilegiada para acoger a las principales empresas. El edificio, que fue inaugurado en 1985, ha sido objeto de una amplia renovación que ha dado lugar a importantes mejoras en el diseño y la tecnología, tanto en su exterior como en su interior. Junto con Grupo Infinorsa, propietario mayoritario del inmueble, 14 plantas de las 32 que tiene el edificio han sido equipadas con 5.400 luminarias conectadas, cubriendo 19.600 m2 de oficinas.
El sistema de iluminación conectado de Philips permite crear entornos de trabajo que pueden responder a las necesidades específicas de los usuarios. Para mayor comodidad y productividad, los empleados de las oficinas pueden personalizar y ajustar los niveles de iluminación y otros servicios, como el aire acondicionado, mediante una aplicación para smartphone.
"La conectividad está transformando la forma en que las personas interactúan con la información y entre sí", dijo Josep Martínez, Presidente y Director General de Philips Lighting España y Portugal. "La iluminación está en todas partes y es central en el Internet de las Cosas. La iluminación de oficinas rica en sensores, que está alimentada e integrada en la red del edificio, ahorra energía y desbloquea nuevos niveles de productividad y formas de trabajo más inteligentes y flexibles".
El nuevo sistema de iluminación utiliza Power-over-Ethernet (PoE) para conectar las luminarias a la red informática del edificio. El sistema recoge, almacena, comparte y distribuye datos anónimos adquiridos por sensores integrados en las luminarias. Información como la ocupación de las estancias o la temperatura se puede utilizar para ajustar los niveles de iluminación, calefacción o aire acondicionado o para optimizar el uso de espacio de la oficina, así como la programación de servicios de limpieza o mantenimiento. El uso eficiente de la iluminación LED conectada a los sensores asegura que las luces se apagan cuando las personas salen de una sala. Paralelamente, si se combina con datos precisos y en tiempo real sobre el edificio de Torre Europa, el uso de energía destinado a la iluminación puede reducirse hasta un 70%, lo que representa una reducción anual de 15 toneladas de CO2 por planta.
"Adoptar el sistema de iluminación conectado de Philips subraya el compromiso de Infinorsa con la innovación y es un paso sólido hacia un entorno de trabajo sostenible, situando a Torre Europa a la vanguardia de las oficinas del futuro", dijo Fernando Ferrero, director de Operaciones de Grupo Infinorsa. "La conectividad del sistema es un facilitador del Internet de las Cosas, lo que permite nuevas formas de integración, colaboración, innovación y socialización entre los empleados, al tiempo que aumenta el valor de esta propiedad a futuro".
Dean Freeman, Vicepresidente de Investigación de Gartner, escribía en una Guía de Mercado, donde Philips Lighting está listado como un vendedor representativo, que “para 2020 el 70% de las nuevas instalaciones de iluminación de edificios comerciales implementarán iluminación inteligente. Afortunadamente, los sistemas de iluminación en red con análisis están surgiendo. Las grandes corporaciones con campus múltiples están comenzando a implementar la fase 4 (control de iluminación LED / sensores de conectividad analítica). La fase 5 (controles de iluminación LED / sensores de conectividad de inteligencia analítica) - donde los algoritmos se utilizan para retroalimentar al sistema para generar ahorros de energía adicionales - es rara por el momento; Sólo unas pocas compañías de iluminación tienen la capacidad analítica y de algoritmo disponible".
Leticia Alonso / Javier Carretero
Infinorsa / Grupo Albion
Tel: +345312388
lalonso@grupoalbion.net / jcarretero@grupoalbion.net
Eeva Raaijmakers
Philips Lighting
Tel: +31 6 12 3 505 97
Email: eeva.raaijmakers@signify.com
Jordi Manrique
Philips Lighting Spain and Portugal
Tel: +34 672 221 958
Esther Robledo / Ana Moreno
Ketchum
Tel: +34 618 27 61 44/ +34 680 44 91 26
Uno de los edificios de oficinas más representativos de Madrid. Situado en pleno centro del Paseo de la Castellana, en la consolidada zona de Azca, auténtico corazón financiero de la ciudad. Dispone de 32 plantas y una superficie total de 54.000 m2 (42.000 m2 de oficinas y 12.000 m2 de aparcamiento).
Proyectado por Miguel Oriol e Ybarra, fue construido en 1985. Tiene una altura de 121 metros y ocupa el 7º puesto entre los rascacielos más altos de Madrid.