CES - Las Vegas, Nevada (USA) – Philips Lighting (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, anuncia su primera asociación para Philips Hue Entertainment con Razer, la marca lifestyle líder en el mundo de los gamers. Las compañías han integrado la API y las herramientas de Philips Hue Entertainment con el ecosistema de iluminación Razer Chroma para proporcionar a los gamers un nuevo nivel de inmersión espacial.
Los gamers podrán sincronizar su sistema de iluminación inteligente de color Philips Hue con sus dispositivos Razer Chroma, que incluyen ordenadores portátiles, teclados, ratones y alfombrillas, y disfrutar de efectos de luz que mejoran su juego y contenido. Los desarrolladores de juegos podrán crear efectos de iluminación que cambien dinámicamente durante el juego. Los gamers ya pueden disfrutar de estos efectos de iluminación cuando juegan a "Overwatch™", "Quake Champions™" y otros juegos populares.
Para desbloquear la capacidad de Philips Hue y disfrutar de experiencias de juego más ricas, los consumidores necesitan un puente Philips Hue V2, luces con capacidad de color Philips Hue y la última actualización del software de la aplicación Philips Hue. Los usuarios de Razer Chroma simplemente necesitarán agregar la funcionalidad Philips Hue a través del software Razer Synapse 3, disponible de forma gratuita con cada dispositivo Razer compatible a partir del 9 de enero por la tarde (PST). Esto habilitará la capacidad de sincronización entre los juegos y los efectos de luz que han sido diseñados con la integración de Philips Hue y Razer Chroma Link.
Los dispositivos compatibles con Razer Chroma, que incluyen ordenadores portátiles para juegos, periféricos y accesorios, se iluminarán de manera sincronizada a las luces Philips Hue. Desde escenas de batalla y selección de personajes hasta conquistas mágicas, la nueva funcionalidad crea una experiencia de iluminación que va más allá de la pantalla.
"Estamos entusiasmados con esta primera integración para dar vida a Philips Hue Entertainment para los consumidores. Hemos visto una gran demanda por parte de los gamers para una experiencia de juego más rica ", dijo Chris Worp, Business Group Leader Home de Philips Lighting. "Nuestra iluminación inteligente puede ofrecer eso. Philips Hue lleva el contenido más allá de la pantalla y lo extiende a la sala de estar. Para los gamers, este “sonido envolvente para sus ojos” es increíblemente potente cuando se sincroniza con los dispositivos habilitados con Razer Chroma ".
La asociación de Philips Lighting con Razer también proporciona a los gamers una experiencia de iluminación más rica cuando no juegan. Pueden sincronizar su iluminación conectada con su equipo y seleccionar cualquier configuración de luz para crear un ambiente perfecto, ya sea relajándose, recibiendo amigos o simplemente navegando por la web.
"Razer Chroma es el ecosistema de iluminación más grande del mundo para dispositivos de gaming y, con Philips Hue, estamos transformando la experiencia de juego en el hogar" dice Razer, Cofundador y CEO de Min-Liang Tan. "Esto lleva la inmersión en juegos a un nivel completamente nuevo como nunca antes se había visto".
Para más información de la alianza entre Philips Hue y Razer puede visitar www.philips-hue.com o https://www.razerzone.com/Philips-Hue
Paula den Dunnen
Philips Lighting, Global Media Relations
+31 (6) 154 70648
paula.den.dunnen@signify.com
Razer™ is the world’s leading lifestyle brand for gamers.
The triple-headed snake trademark of Razer is one of the most recognized logos in the global gaming and esports communities. With a fan base that spans every continent, the company has designed and built the world’s largest gamer-focused ecosystem of hardware, software and services.
Razer’s award-winning hardware includes high-performance gaming peripherals, Blade gaming laptops and the acclaimed Razer Phone.
Razer’s software platform, with over 40 million users, includes Razer Synapse (an Internet of Things platform), Razer Chroma (a proprietary RGB lighting technology system), and Razer Cortex (a game optimizer and launcher).
Razer services include Razer zGold, one of the world’s largest virtual credit services for gamers, which allows gamers to purchase virtual goods and items from over 2,500 different games.
Founded in 2005 and dual-headquartered in San Francisco and Singapore, Razer has nine offices worldwide and is recognized as the leading brand for gamers in the USA, Europe and China. Razer is listed on the Hong Kong Stock Exchange (Stock Code: 1337).