“La luz es uno de los medios más poderosos para dar nueva vida a las principales ciudades y áreas metropolitanas, anunciando así una nueva era de diseño y embellecimiento urbano. Hemos encendido puentes en todo el mundo y visto de primera mano el impacto tan positivo que tiene la iluminación arquitectónica y dinámica en la transformación de las comunidades locales y sus economías. Es maravilloso dar a la gente de Londres puentes iluminados de una manera impresionante, algunos de ellos iluminados por primera vez", dice Maria-Letizia Mariani, Presidenta de Europa y Vicepresidenta Senior de Signify.
La primera fase, que comienza ahora, constará de cuatro puentes iluminados a mediados de 2019 y conectados mediante la iluminación de Philips Color Kinetics, el mundialmente famoso Puente de Londres, el puente ferroviaro de Canon Street, el puente de Southwark y el puente del Milenio. El Sistema Interact Landmark de Signify monitorizará y administrará de forma remota la iluminación en los cuatro puentes. Por primera vez, se verá el puente ferroviario de Canon Street iluminado, así como las partes superior e inferior de los otros tres puentes. Esto permitirá efectos de iluminación tridimensionales mucho más extensos que mejorarán las áreas que los rodean y aumentarán su seguridad.
Las 5 claves sobre el proyecto Iluminated River de Londres.
- El “Iluminated River Project”, será una de las comisiones de arte pública más grande del mundo una vez se complete, con 4 Km de longitud que equivale a 44 campos de futbol de extremo a extremo, a lo largo de 4.5 millas náuticas del río Támesis. El sistema Interact Landmark de Signify gestionará de forma centralizada la nueva iluminación conectada para esta enorme obra de arte
- Se utilizarán más de 22.000 puntos de luz LED de Philips Color Kinetics conectados, capaces de mostrar más de 16 millones de colores, para crear efectos de iluminación dinámica en hasta 15 puentes de Londres: London Bridge; Southwark Bridge; Cannon Street Bridge; Millennium Bridge; Blackfriars Railway Bridge; Golden Jubilee Bridge, Waterloo Bridge; Blackfriars Bridge; Lambeth Bridge; Vauxhall Bridge; Westminster Bridge; Grosvenor Bridge; Chelsea Bridge; Albert Bridge; Tower Bridge.
- El Puente de Londres: ha habido un puente allí o cerca de este sitio desde la época medieval. Este puente, el favorito de los viajeros, cuenta con pavimento con calor, diseñado para prevenir el hielo durante las épocas de frío.
- El Puente del Milenio. Es el primer puente peatonal nuevo de Londres desde hace más de un siglo, fue concebido como una "lámina de luz" en todo el Támesis, que une la Catedral de San Pablo con la Tate Modern y el Teatro Globe a la orilla sur. Junto con Foster & Partners, el diseñador de Millennium Bridge, Signify iluminará dinámicamente por primera vez la parte inferior del puente, creando una luz adicional para mostrar el resplandor de la luz a través del río.
- Cada año se cruza alrededor de 200 millones de veces los 15 puentes de Londres.
Signify está comprometido a ayudar a las ciudades a desarrollar negocios y lugares turísticos respetuosos con el medio ambiente. Se calcula que existe entre el 50% y el 70% de ahorro del consumo anual de electricidad para la iluminación arquitectónica con la tecnología LED en comparación con la iluminación convencional.
Al ser iluminación conectada, ésta será monitorizada de forma remota gracias al sistema Interact Landmark. Este software detectará y administrará fallos y realizará diagnósticos y mantenimientos remotos, mejorando la administración de activos y reduciendo así los costes. En los 15 puentes, habrá más de 13.000 puntos de luz. Estos puntos serán controlados individualmente o de manera centralizada para diseñar escenas dinámicas y únicas, que pueden ser creadas para marcar ocasiones especiales como podría ser el nacimiento de un bebé de la realeza o un evento como Año Nuevo.
Signify se convirtió en el nuevo nombre de la empresa Philips Lighting el 16 de mayo de 2018. El nombre legal de Signify se cambiará en España a principios de 2019.