Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Once premios al diseño en iluminación, recompensa a la inversión de Signify en innovación

    20 de marzo de 2019


    Desde la nueva aplicación Philips Hue hasta la luminaria Philips GreenPerform Highbay Elite, 11 productos han sido galardonados en la 66ª edición de los iF Design Awards en Hamburgo.
     

    Eindhoven, Países Bajos: Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, ha recibido once reconocimientos en los última edición de los iF Design Awards de Hamburgo.
     

    Alrededor de 67 jurados internacionales de 20 países diferentes evaluaron 6.400 inscripciones de 50 países. Signify ha ganado un premio en la categoría iF Communications Design y 10 en la categoría iF Product Design.
     

    Estos reconocimientos son prueba de las fortalezas en diseño y del compromiso de Signify para ser el líder en innovación en el ámbito de la iluminación conectada para el ‘Internet de las cosas’ (IoT).
     

    Signify se compromete a invertir en Diseño e I + D. Ambos tienen un papel fundamental en la remodelación de su negocio. Durante los últimos cinco años, Signify ha renovado su cartera, liderando la transformación de la iluminación convencional a la iluminación eficiente LED y con productos, sistemas y servicios conectados.
     

    El éxito de esta renovación se refleja en los premios, que van desde la iluminación de la oficina conectada a la red inalámbrica a la nueva aplicación de Philips Hue, que incorpora las recomendaciones de los usuarios, facilitándo la creación de ambientes para hacer los hogares más inteligentes.

     

    Ganar premios no reconoce únicamente nuestra inversión en I + D y diseño, también en nuestra visión. Nuestros equipos de I + D y diseño trabajan de una manera integrada y nos guiamos por las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, el diseño no es solo una decisión de último momento para que los productos sean más atractivos. Desde el principio es una de las partes principales de cada decisión que tomamos basándonos en las necesidades del usuario ".


    Olivia Qiu,

    Directora de Innovación de Signify

    Lista completa de los iF Design Awards a Signify:

     

    iF Communications Design

     

    Philips Hue App 3.0

    Con una mejor usabilidad y nuevas características, esta versión de la aplicación sumerge al consumidor en el mundo de la iluminación conectada.

     

    Diseño de Producto iF

     

    Philips Hue Adore

    Diseñado específicamente para soportar la humedad del baño, el espejo de Philips Hue Adore proporciona unas condiciones de iluminación ideales sin sombras no deseadas.

     

    Philips Hue Liane

    Philips Hue Liane es un aplique de pared blanco o de color que proyecta la luz de forma indirecta.

     

    Philips Hue Lightstrip Outdoor

    Fina y compacta, la tira Philips Hue Lightstrip Outdoor proporciona iluminación exterior en lugares donde no llegan los diseños tradicionales.

     

    Philips Hue Play

    La versátil y compacta familia de barras de luz Philips Hue Play permite experiencias de iluminación inmersivas en los momentos de ocio frente al televisor.

     

    Philips High Lumen Master LEDspot

    Las Philips High Lumen Master LEDspot son duraderas, ahorran energía y son compatibles con la mayoría de los accesorios, lo que minimiza los costes de operación y mantenimiento.

     

    Philips MasterConnect LEDtube

    El Philips MasterConnect LEDtube tiene una tecnología de red inalámbrica de 2.4 GHz que ofrece una forma sencilla de actualizar el sistema de iluminación a uno conectado.

     

    Philips Ledalite EyeLine

    Los paneles delgados y modulares de la línea de Philips Ledalite EyeLine, ofrecen diferentes combinaciones de luz directa e indirecta para adaptarse a cualquier interior.

     

    Philips SmartBright Road

    La fina y compacta Philips SmartBright Road IP65 es una lámpara de carretera de nueva generación totalmente optimizada para enfocarse en la salida de luz.

     

    Philips TownTune

    Esta gama de iluminación urbana ofrece una variedad de accesorios modulares que permiten a los clientes convertirse en diseñadores.

     

    Philips GreenPerform Highbay Elite / Philips CoreLine Highbay

    La nueva generación Philips GreenPerform Highbay Elite / Philips Coreline Highbay es una luminaria que utiliza un controlador compacto y una placa LED circular para brindar una mejor gestión térmica.

     

    Signify se convirtió en el nuevo nombre de la compañía Philips Lighting a partir del 16 de mayo de 2018.

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.400 millones de euros en 2018, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países, ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido reconocidos Líderes en la Industria en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante dos años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations .

    Street Lighting-Smart-iot

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar