Ambas compañías exploraran y desarrollaran nuevos caminos en los que la tecnología LiFi en redes locales se usarán conjuntamente con 5G, así Vodafone y otros clientes podrán beneficiarse aún más que antes de la velocidad de ambas tecnologías.
Bajo el nombre de Trulifi, Signify ha introducido recientemente un Sistema LiFi que emplea ondas de luz en lugar de señales de radio (como Bluetooh, Wifi, 4G/5G..) para ofrecer una tecnología de transmisión y recepción de datos inalámbrica que se puede integrar en luminarias de la marca Philips. Estas luminarias utilizan la infraestructura de la iluminación para proveer de una red de conectividad de banda ancha segura y fiable con una alta velocidad de hasta 250 Mbps.
Además, la combinación de 5G y LiFi, ofrece ventajas para los clientes industriales y el Internet de las cosas. Permite una comunicación inalámbrica de banda ancha fiable y segura con una baja latencia en zonas en las cuales las señales de radio sean débiles debido que se encuentren en ambientes críticos o en lugares donde las comunicaciones inalámbricas no estén permitidas por regulaciones de seguridad. Además, los sistemas y servicios tolerantes a fallos están mejor equipados para soportar interrupciones de la red. Las dos tecnologías pueden ser omnipresentes a través de los traspasos entre sistemas.
También son concebibles las aplicaciones en conducción autónoma en las que las redes de vehículo a vehículo (V2V) y vehículo a infraestructura (V2X) permiten la comunicación directa entre vehículos y en el entorno con el objetivo de aumentar la seguridad y la comodidad en la carretera. Las bases para conectar dispositivos, vehículos y máquinas son redes fijas de punto a punto que actúan como “un cable inalámbrico” y complementan el rango de Trulifi.