Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    La nueva gama de exterior Philips Hue ilumina la noche en CES 2020

    7 de enero de 2020

     

    El líder mundial en iluminación inteligente amplía la gama para exteriores con nuevas luces inteligentes de pared, de camino y accesorios de bajo voltaje

     

    La nueva versión de la aplicación Philips Hue incorpora la opción de control de Zonas dentro de una estancia

     

    CES 2020 - Las Vegas, Nevada (USA)Signify, el líder mundial en iluminación, está expandiendo la gama de exteriores de Philips Hue con una nueva colección de iluminación inteligente para pared, para caminos y accesorios de bajo voltaje. Con esta nueva colección es más fácil que nunca dar vida a cualquier espacio al aire libre y crear el ambiente adecuado para cualquier ocasión.

     

    Entre las últimas incorporaciones a la colección para exteriores, se encuentran los apliques de pared y las luces de camino. Todos cuentan con 16 millones de colores y 50.000 tonos que van de luz cálida a fría y permiten crear, sin apenas esfuerzo y de manera personalizada, la atmósfera perfecta en cualquier espacio exterior. Lo más destacado de estos lanzamientos son los nuevos apliques con luz bidireccional Appear y Resonate, un nuevo concepto en la familia Philips Hue. Estas nuevas luces permiten crear efectos de luz direccionales fuertes y únicos.

     

    • Appear: Este aplique de pared crea un triángulo de luz directo y nítido tanto arriba como hacia abajo para conseguir un efecto de luz intenso.
    • Resonate: Disponible tanto en negro como en plateado, el aplique Resonate crea elegantes triángulos de luz hacia arriba y hacia abajo.
    • Attract: Esta linterna de pared ofrece un efecto de luz único que proyecta un sutil arco de luz de colores contra la pared.
    • Daylo: Esta lámpara de pared circular está disponible en acero inoxidable y en negro. Proporciona un brillo sutil y retroiluminado.
    • Nyro: La familia angular y arquitectónica Nyro incluye opciones de aplique de pared y pedestal para caminos.

     

    Más opciones de iluminación de bajo voltaje

    La iluminación de bajo voltaje es una alternativa a las tradicionales configuraciones de iluminación para exteriores. Implica un esfuerzo de instalación mínimo y ofrece una solución plug-and-play que no requiere la instalación por parte de un electricista. La nueva gama de bajo voltaje incluye actualizaciones a las familias existentes de luces de pared, luces de camino y focos:

     

    • Lily: El nuevo foco Lily XL alcanza una mayor longitud y proporciona una salida de luz más potente.
    • Impress: La popular lámpara de pared Impress ahora está disponible en una versión de bajo voltaje.
    • Econic: Otro favorito de iluminación exterior. La familia Econic ahora presenta una versión de bajo voltaje.

    Con nuestras últimas incorporaciones a la colección para exteriores Philips Hue, ofrecemos a los consumidores infinitas posibilidades para crear efectos de luz únicos y personalizados que mejoran el atractivo exterior de los hogares y crean el ambiente más adecuado para cada ocasión. De esta manera pueden disfrutar de sus momentos en casa al máximo, mientras crean un ambiente acogedor y seguro para todos.”

     

    Jasper Vervoort

    Business Leader, Home Systems & Luminaires, Philips Hue en Signify

    Philips Hue también presenta nuevas unidades de suministro de energía para exteriores (40W y 100W) y un nuevo cable de extensión (2,5m) T-part, que brindará mayor flexibilidad y  dará más opciones a nuestros consumidores para crear y extender su espacio mágico al aire libre con nuestra iluminación inteligente para exteriores.

     

    Siéntete seguro y cómodo con Philips Hue

    Philips Hue puede ayudarte a que te sientas seguro en tu espacio exterior, permitiéndote adentrarte de manera segura por las zonas oscuras, disuadir a los invitados no deseados con luz y crear el ambiente exterior perfecto para cualquier ocasión. Configura rutinas que se activen según la hora del día, incluyendo el amanecer y el atardecer, o utiliza los sensores de movimiento inteligentes Philips Hue o la función geofencing del sistema para llegar siempre a tu hogar de forma iluminada y acogedora.

     

    Zonas: Ha llegado para quedarse, incluso mejor que antes

    La última actualización de la aplicación Hue incluye la adición permanente de Zonas así como una funcionalidades adicionales. Con esta actualización, puedes configurar todos los accesorios, como el interruptor Philips Hue Dimmer, el botón inteligente Philips Hue o un interruptor Friends of Hue, para controlar una zona en concreto en lugar de toda la habitación. Por ejemplo, puedes crear una zona para todo el piso superior o una esquina de la sala de estar y controlarlo usando un botón inteligente o sensor. Esta actualización incluye también un indicador del nivel de batería para tus accesorios que te avisa cuando la batería se esté agotando.

     

    Precio y disponibilidad

    Las nuevas incorporaciones de la gama de exterior de Philips Hue llegarán a lo largo de la primera parte del 2020 y tienen los siguientes PVPR:

     

    Disponible en Europa en al primer trimestre:

    • Philips Hue Appear aplique de pared (139,99 Euros)
    • Philips Hue Attract aplique de pared (149,99 Euros)
    • Philips Hue Lily XL foco de luz de bajo voltaje (139,99 Euros)
    • Philips Hue Resonate aplique de pared (129,99 Euros negro/139,99 Euros acero inoxidable)
    • Philips Hue Daylo aplique de pared (114,99 Euros negro/119,99 Euros acero inoxidable)
    • Philips Hue Impress aplique de pared de bajo voltaje (129,99 Euros)
    • Philips Hue Cable + T-part (17,95 Euros)

     

    Disponible en Europa a finales de abril 2020:

    • Philips Hue Nyro aplique de pared (119,99 Euros)
    • Philips Hue Nyro pedestal (149,99 Euros)
    • Philips Hue 100W Fuente de alimentación (59,99 Euros)
    • Philips Hue 40W Fuente de alimentación (39,99 Euros)

     

    Philips Hue en CES 2020

    Mantente actualizado sobre las últimas novedades de Philips Hue en CES 2020 consultando www.philips-hue.com/en-us/ces

    Para más información contacta con:

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    Tel: +34 672 221 958

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

    Información para los medios de comunicacións:

    Images

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.400 millones de euros en 2018, 27.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países, ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido reconocidos Líderes en la Industria en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante tres años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Sobre Philips Hue

     

    Philips Hue es el sistema de iluminación conectado para el hogar líder en el mundo. Con su gama de bombillas LED inteligentes, lámparas, sensores e interruptores inteligentes, Philips Hue lleva la iluminación inteligente para el día a día de los hogares. El sistema de iluminación inteligente te permite establecer el ambiente con hermosos colores y escenas de luz, configurar temporizadores y rutinas que permiten incrementar la seguridad en el hogar, usar la mejor luz para tus actividades diarias y ayudar a que tu vida sea mucho más fácil.

     

    Para más información, por favor, visita www.meethue.es.  Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest

    Más notas de prensa

    • Signify es la empresa de iluminación líder en patentes en Europa

      abril 10, 2025

      Signify es la empresa de iluminación líder en patentes en Europa

    • La transición energética llega a la acción humanitaria

      febrero 27, 2025

      La transición energética llega a la acción humanitaria

    • Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2024

      enero 24, 2025

      Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2024