Eindhoven, the Netherlands – La industria hotelera se enfrenta al desafío de reducir sus emisiones de carbono al 66% para el año 2030 y al 90% para el 2050 con el objetivo de mantenerse dentro del umbral de 2 grados centígrados acordado en la COP21, iniciativa de Naciones Unidas para Cambio Climático.
Un estudio de Cundall, encargado por Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, muestra que para hoteles superiores y de lujo, Interact Hospitality puede ofrecer importantes ahorros de energía sin comprometer la calidad y la comodidad de los huéspedes. Esta plataforma conectada para habitaciones permite una gestión intuitiva de los espacios en un único panel. En comparación con las habitaciones que no cuentan con sistemas de control inteligentes, un hotel de lujo puede consumir un 28% menos de energía por habitación con una ocupación del 80%. Además, cuando el huésped usa el Modo Verde en el termostato, se puede lograr un ahorro de energía adicional del 10%.
Los hoteles son grandes actores en lo que respecta al consumo de energía, colocándose constantemente entre los consumidores de energía más altos del sector terciario, centrado en la prestación de servicios. Una posible explicación para el uso elevado de energía y sus prácticas energéticas ineficientes es que los hoteles priorizan el confort y las experiencias de los huéspedes sobre todo lo demás. Sin embargo, se puede hacer más que pedirles a los clientes que opten por cambios de toalla menos frecuentes o el uso creciente de dispensadores de artículos de baño recargables. El estudio de Cundall muestra cómo la integración de los sistemas de control en los elementos claves de los edificios (aire acondicionado, iluminación y energía) pueden desempeñar un papel importante para alcanzar los objetivos de reducción de energía establecidos por la Asociación Internacional de Turismo, al mismo tiempo que mantiene la comodidad de los huéspedes.
Jella Segers
Global Lead for Hospitality en Signify
El estudio de Cundall muestra que el 65% del ahorro de energía realizado en los hoteles estudiados se logró debido a la integración entre Interact Hospitality y el sistema de gestión del edificio del hotel. El 35% restante de ahorro de energía se logra gracias al control de ocupación en tiempo real en la habitación.
“El rango de temperatura comúnmente utilizados por los hoteles a menudo hacen que los huéspedes sientan demasiado calor o demasiado frío, marcando grandes diferencias entre las temperaturas interiores y exteriores. Trabajando con Cundall, hemos creado recomendaciones de rangos de temperatura, comúnmente conocidos como hipótesis de confort adaptativo” agregó Segers. Comprender la amplitud del rango de temperatura confortable brinda más opciones para conseguir ahorrar energía.
“Basados en los cambios estacionales, el sistema de Interact Hospitality ofrece actualizar automáticamente los rangos de temperatura en todo el hotel, equilibrando el uso de energía con la comodidad óptima de los huéspedes,” dijo Marcus Eckersley, Managing Director SEA en Cundall.
“Aunque este estudio ha presentado importantes ahorros de energía para hoteles en climas cálidos en el sudeste de Asia, Medio Oriente y África del Norte, anticipamos ahorros similares de climatización para hoteles en zonas templadas, como Europa y América del Norte. Los operadores de hoteles pueden esperar retornos de la inversión favorables, en comparación con habitaciones sin un sistema de control inteligente en funcionamiento,” añadió Eckersley.
A través de la Interfaz de Programación de Aplicaciones abierta (API), la plataforma Interact Hospitality permite conectarse a varios sistemas IT o servicios del hotel, desde la limpieza hasta el mantenimiento, así como a los paneles de las habitaciones. Además de maximizar la eficiencia energética y cumplir los objetivos de sostenibilidad, se mejora la productividad del personal y la experiencia de los huéspedes. Las operaciones pueden simplificarse y es posible obtener tiempos de respuesta más rápidos, con interrupciones mínimas para los huéspedes, ya que Interact Hospitality ofrece un panel intuitivo en tiempo real de las solicitudes de los huéspedes y las condiciones de las habitaciones.
Puedes descargar el whitepaper en este enlace.
Signify Communications Spain & Portugal
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Cundall
Lucia Donlon, Marketing Manager
Tel: +852 5806 1500
Email:l.donlon@cundall.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.200 millones de euros en 2019, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países, ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido reconocidos Líderes en la Industria en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante tres años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.