25 de junio de 2020
Madrid, España – Signify, (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, aumenta su capacidad de producción y expande su cartera de soluciones y productos basados en la tecnología de luz ultravioleta (UV-C). La compañía parte de una experiencia de más de 35 años en luz ultravioleta para hacer frente a la necesidad global de buscar alternativas para la desinfección de aire, superficies y objetos.
Al aumentar la capacidad de producción y ampliar la cartera de soluciones basadas en la tecnología UV-C, Signify contribuye a la seguridad de la población en un momento en el que la sociedad se está adaptando a la nueva normalidad. La luz UV-C es considerada un agente desinfectante eficaz y fiable, tal y como demuestra las investigaciones realizadas por la Universidad de Boston que evidencian la efectividad de las fuentes de luz UV-C para inactivar el virus que causa la covid-19 en cuestión de segundos. Esto es crucial en un momento en que las empresas y organizaciones buscan continuar de manera segura con sus operaciones y ofrecer sus servicios en un entorno seguro.
La nueva gama de productos UV-C de Signify incluye luminarias y cámaras para una amplia variedad de aplicaciones profesionales.
Harsh Chitale
Director de la División de Soluciones Digitales de Signify
Parte de la gama de Signify consiste en dispositivos UV-C específicamente diseñados para la desinfección profunda de superficies en oficinas, escuelas y aseos. Están equipados con sensores y controles para garantizar que solo funcionan en ausencia de personas o animales. Otros productos de la gama incluyen luminarias UV-C móviles e independientes que pueden utilizarse en las labores de desinfección de habitaciones de hotel o higienizar superficies en el transporte público, como autobuses y trenes.
Para la desinfección de objetos, Signify cuenta con una gama de cámaras de desinfección UV-C seguras y rápidas de usar. Estas cámaras se utilizan actualmente en oficinas y edificios públicos para desinfectar las tarjetas de acceso de los visitantes, teléfonos, bolsos, ordenadores portátiles y carteras en cuestión de segundos. En los comercios estos dispositivos son la solución para la desinfección de artículos devueltos, gafas o ropa utilizada en los probadores.
La gama de soluciones UV-C de Signify también se puede utilizar creando un túnel de desinfección. En este sentido, una cadena de establecimientos comerciales estadounidense ha implantado un sistema de túnel para desinfectar los carritos de la compra. En India, un hotel planea utilizar un túnel Signify UV-C para desinfectar las maletas de los huéspedes al hacer el registro de entrada.
Para complementar su cartera, Signify ha adquirido los activos de Germicidal Lamps & Applications (GLA), una pequeña empresa con sede en los Países Bajos con amplia experiencia en soluciones de desinfección UV-C. El acuerdo incluye la cartera de productos diseñados para la desinfección del aire con tecnología ultravioleta, así como el profundo conocimiento de las aplicaciones.
Paul Peeters
Director de Digital Solutions Europe de Signify
Las luminarias para la desinfección de las capas superiores del aire se pueden utilizar con personas en la habitación, ya que se instalan a una altura que, unidas a un blindaje y óptica especiales, evitan la exposición directa a la fuente de luz UV-C. El aire en la parte superior de la habitación se desinfecta constantemente mediante irradiación UV-C y la convección natural del flujo de aire en la habitación. Este sistema es la elección para su uso en colegios, oficinas, gimnasios, comercios y otras áreas con un elevado tránsito de personas.
Durante más de 35 años, Signify ha estado a la vanguardia de la tecnología UV y cuenta con un historial probado de innovación en luz UV-C. La tecnología UV-C de Signify está diseñada, instalada y utilizada de acuerdo con las instrucciones de seguridad específicas del producto y se fabrica mediante procesos industriales controlados.
Signify Communications Spain & Portugal
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.