Madrid, España – Esta mañana la actriz y presentadora Ana Morgade ha acudido como madrina al lanzamiento de WiZ, el nuevo sistema de iluminación inteligente para la vida diaria de Signify, líder mundial en iluminación.
WiZ es una plataforma de iluminación inteligente de fácil configuración a través de WI-Fi para ofrecer el mejor ambiente, ver, leer y vivir. Gracias al ecosistema WiZ se puede sentir la magia de la luz con un sistema de iluminación inteligente y conectado, con una gama de productos tan accesibles y fáciles de usar como la iluminación tradicional.
Ana Morgade
Actriz y presentadora
Iluminación sencilla e inteligente para todos
WiZ incluye luces y accesorios muy fáciles de instalar para experimentar al instante las ventajas de la iluminación inteligente. Las bombillas y lámparas inteligentes WiZ incorporan chips de protocolo dual Wi-Fi y Bluetooth para facilitar el proceso de emparejamiento. Además, el sistema de iluminación de WiZ puede controlarse tanto a través de la app gratuita como a través de los asistentes de voz Alexa de Amazon, Google Home o Siri de Apple, sin necesidad de utilizar la aplicación.
De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.
Jordi Manrique
Director de comunicación de Signify
Además, la aplicación de WiZ es muy intuitiva y sencilla para organizar y controlar las luces y accesorios. Las escenas y rutinas preinstaladas en la aplicación simplifican aún más las opciones de iluminación y ayudan a encontrar el ajuste de luz perfecto para cualquier momento del día.
Finalmente, si todavía se quiere iluminación más inteligente, el sistema cuenta un sensor de movimiento para controlar manos libres la iluminación al entrar en la habitación y con un enchufe WiZ que permite convertir cualquier luz en una luz inteligente y, por lo tanto, poder ser controlada a través de la aplicación WiZ o de forma remota.
Signify Communications Spain & Portugal
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.
julio 03, 2024
Signify y el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanzan una nueva asociación