Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Una nueva experiencia a través de la luz en el estadio José Zorrilla

    15 de diciembre de 2020

    Una nueva experiencia a través de la luz en el estadio José Zorrilla de Valladolid

     

    • La iluminación como factor diferencial en la experiencia de los espectadores, en el estadio y a través de la televisión
    • Signify apuesta por la industria y la fabricación local en Valladolid, en el proyecto llave en mano del estadio José Zorrilla

     

    Valladolid, EspañaSignify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, ha llevado a cabo la renovación de la iluminación del estadio José Zorrilla, sede del Real Valladolid C.F., apostando por una experiencia de iluminación diferencial que cumpla con los niveles más exigentes de La Liga, ofreciendo así, una calidad superior en la imagen. En el estadio, el proyecto se ha centrado en la iluminación del terreno de juego y de las gradas, para ofrecer la mejor experiencia, tanto a los jugadores como a los espectadores presentes y en sus hogares. Además, el proyecto también incluye, iluminación para la conservación del césped y la iluminación de los cuatro campos de entrenamiento anexos.

     

    La iluminación del terreno de juego se lleva a cabo a través de 224 proyectores LED Arena Vision de última generación, gestionados a través de One Arena Dashboard para conseguir una calidad  UHD (ultra high definition) a 12 cámaras para las retransmisiones televisivas, ofreciendo la mejor calidad de imagen a los espectadores, al cumplir con los niveles más exigentes de La Liga, a la vez que proporciona la mejor calidad de iluminación a los jugadores durante los partidos.

     

    A través del software intuitivo se puede programar la iluminación y lanzarla según trigger externos, lo que permite realizar shows lumínicos espectaculares y muy personalizados, que consigan crear una experiencia diferencial en los espectadores antes, durante y después de los encuentros. Paralelamente, esta tecnología, permite ofrecer la mejor calidad de iluminación a los jugadores durante los partidos, evitando sombras y deslumbramientos. La luz se convierte en el elemento cohesionador entre los jugadores, el club y los aficionados.

     

    La sustitución por iluminación LED, aprovechando la estructura soporte, permite al club tener un consumo energético incluso inferior al de la instalación anterior. Además, se ha preparado la instalación para que, si hay un corte en los suministros de luz, el campo nunca se quede a oscuras, gracias a la conmutación de red automática. Paralelamente, en las gradas también se cuenta con tecnología LED y control DALI integrable.

     

    Uno de los factores más importantes en un estadio de primera es el estado del césped del terreno de juego. En este sentido, Signify también ha colaborado con el club en la incorporación de su experiencia y tecnología en el mundo de la agricultura para incorporar iluminación que asegura la correcta conservación y crecimiento del césped para mantener una calidad óptima durante todo el año.

     

    Por otro lado, también se ha llevado a cabo la renovación de la iluminación de los cuatro campos de entrenamiento anexos. Se ha incorporado así, tecnología LED y proyectores OptiVision y Clearflood, sobre torres de 18 metros de altura. Esta instalación se ha llevado a cabo con la constructora e instaladora local INEXO y al igual que en el estadio.

     

    Este proyecto llave en mano, llevado a cabo por Signify y con el diseño y la dirección facultativa de La Liga, engloba todo el proceso, desde el suministro e instalación, apuntamientos y programación de escenas, incluyendo además un servicio de mantenimiento preventivo, contando para todo ello con la empresa instaladora local AGOSA. De esta forma, nuestra unión y colaboración con el club, se mantendrá a largo plazo.

     

    Signify apuesta por la fabricación local y por la industria de Valladolid, en un proyecto en el que todos los proyectores se han fabricado en las instalaciones que la compañía tiene en la capital castellanoleonesa. Se ha contado además con colaboradores locales durante el proceso, para llevar a cabo la instalación y así como el mantenimiento posterior.

    Para más información:

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    Tel: +34 672 221 958

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Resultados de Signify en el primer trimestre de 2025

      abril 25, 2025

      Resultados de Signify en el primer trimestre de 2025

    • Signify es la empresa de iluminación líder en patentes en Europa

      abril 10, 2025

      Signify es la empresa de iluminación líder en patentes en Europa

    • La transición energética llega a la acción humanitaria

      febrero 27, 2025

      La transición energética llega a la acción humanitaria