Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, anuncia el lanzamiento de la lámpara de mesa de desinfección UV-C de Philips para los consumidores en España. Estando a la vanguardia de la tecnología UV-C para profesionales, la lámpara de mesa de desinfección ayudará a los consumidores a desinfectar sus hogares frente a virus y bacterias de forma efectiva.
Rowena Lee
Division Leader Digital Products
Efectiva y fácil de usar
La limpieza de objetos y superficies en casa puede tener un gran efecto en nuestra salud y bienestar, al estar todos en riesgo de contraer y propagar virus y gérmenes cuando tocamos objetos. Una forma probada y efectiva de neutralizar virus y bacterias es mediante la desinfección ultravioleta. La lámpara de mesa de desinfección UV-C de Philips es fácil de usar, con un panel de control preciso y una audioguía incorporada.
Como la exposición a la radiación UV-C puede ser perjudicial para los ojos y para la piel, los usuarios no son solo avisados por la audioguía para que salgan de la estancia antes de que la tecnología se pongo en funcionamiento, sino que cuentan con un nivel adicional de protección por la que, a través de los sensores incorporados, la lámpara se apaga de forma instantánea cuando estos sensores detectan movimiento de personas y mascotas en la habitación.
Desinfecta tu hogar en cuestión de minutos
En cuestión de minutos, la lámpara de mesa de desinfección UV-C puede desactivar de forma efectiva, virus, bacterias, mohos y esporas que pueden representar riesgos inadvertidos en nuestros hogares. El tiempo para desinfectar la habitación de una casa dependerá del tamaño de la estancia y del tipo de objetos y superficies presentes en ella. Por ejemplo, un salón de tamaño estándar necesita una exposición de 45 minutos a la tecnología UV-C para ser higienizado, un dormitorio necesita 30 minutos y un baño, en torno a 15 minutos3. Para asegurar la desinfección efectiva de esos espacios, la lámpara de mesa de desinfección UV-C de Philips, usa una dosis superior a la requerida para inactivar la mayoría de los gérmenes que han sido probados frente a la exposición a la tecnología ultravioleta4.
Todas las bacterias y virus testados hasta la fecha han respondido a la desinfección ultravioleta4.En prebas de laboratorios, las fuentes de radiación ultravioleta redujeron la capacidad de infección del SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19) en una superficie a niveles por debajo de los detectables en menos de 9 segundos5.
Disponibilidad
La lámpara de mesa de desinfección UV-C para el hogar de Philips estará disponibles en España a partir del 15 de enero en Amazon (pre-venta a partir del viernes 18 de diciembre), con un PVPR de 119,99€.
Durante más de 35 años, la compañía ha estado a la vanguardia de la tecnología UV-C para profesionales, construyendo una trayectoria probada en innovaciones de radiación UV-C. Signify está ahora aprovechando este conocimiento para abordar la necesidad creciente para la desinfección de superficies, aire y objetos.
1En pruebas de laboratorios, las fuentes de radiación ultravioleta redujeron la capacidad de infección del SARS-CoV-2 en una superficie a niveles por debajo de los detectables en menos de 9 segundos (Storm et al., 2020, accesible aquí). En este estudio, se aplicó una exposición a radiación ultravioleta de 0.849 mW/cm2 durante una duración de 9 segundos, resultando en una dosis ultravioleta de 7.64 mJ/cm2. Nuestros productos de desinfección UV-C de superficies (equipadas con nuestras lámparas UV-C) conseguirán el mismo nivel de reducción de la capacidad infecciosa del virus en la medida en la que la misma dosis de UV-C se alcance en cada área de la superficie irradiada.
2 La lámpara de mesa para la desinfección UV-C de Philips usa tecnología UV-C que ha sido probada como efectiva en la inactivación de virus y bacterias. Ver Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accesible aquí.
3 SReferencias de cálculo: Salón – 28 m2 con 3m alcance. - Dormitorio – 20 m2 con 2,5m de alcance. - Baño – 13m2 con 2m de alcance. La efectividad de la desinfección dependerá del tiempo de desinfección, la distancia y el tipo de superficie u objeto. Ver el manual/página web del producto para los detalles.
4Ver Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accesible aquí.
Signify Communications Spain & Portugal
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.
julio 03, 2024
Signify y el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanzan una nueva asociación