Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Signify proporciona un nivel extra de seguridad en la desinfección

    28 de diciembre de 2020

    Signify proporciona un nivel extra de seguridad en la desinfección, en el mercado profesional, con sus productos de tecnología UV-C

     

    Madrid, EspañaSignify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, sigue acelerando el proceso de adopción de tecnología UV-C para la desinfección con luminarias y equipamiento para el mercado profesional. La tecnología UV-C es efectiva en la desinfección de aire, objetos y superficies, lo que representa una capa extra de seguridad en la desinfección de espacios como oficinas, colegios o el transporte público, entre otros. La efectividad de las soluciones UV-C de Signify en la inactivación del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, ha sido validada por la Universidad de Boston.

    Hemos aprovechado nuestro conocimiento y experiencia en la tecnología UV-C, creando diferentes gamas de productos disponibles para profesionales, que apoyen a oficinas, colegios, transporte público, tiendas minoristas y otros muchos negocios, en su esfuerzo por desinfectar sus espacios”

     

    Josep M. Martínez

    Presidente y director general de Signify en España y Portugal

    Una tecnología UV-C para cada aplicación

     

    La gama de productos UV-C proporciona soluciones efectivas en la desactivación de virus y bacterias, gracias a que incorporan lámparas que emiten en las longitudes de onda de los 254nm, muy próxima al máximo de la acción germicida del ultravioleta. De esta forma, las soluciones son adecuadas para múltiples aplicaciones, en la desinfección de aire, objetos y superficies.

    De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    Las luminarias Philips UV-C para la purificación del aire se instalan en techo o pared, a una altura mínima de 2,3 metros, lo que, en combinación con sus ópticas y protección, permite la presencia de personas y la actividad habitual de las mismas en la parte baja de las estancias. Estas luminarias, se encargan de purificar continuamente el aire en las capas superiores.

    [2] Ver Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accesible aquí.De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    En cuanto a la desinfección de superficies, las regletas de desinfección Philips UV-C para su instalación permanente en techos, permiten la desinfección de áreas cuando no haya presencia de personas y animales. La desinfección se realiza en un espacio cerrado y durante un tiempo controlado. Esta solución de limpieza debe ser utilizada en combinación con sistemas de control y seguridad como Philips Dynalite PDUVCC, para garantizar niveles de protección adicionales.

     

    Por otro lado, la cámara de desinfección de Philips UV-C BioShift, permite llevar a cabo la desinfección de objetos de uso profesional y compartido, en cuestión de minutos. Está disponible en dos variantes: pequeña (220 litros) y grande (1.000 litros).

    [2] Ver Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accesible aquí.De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    Directrices de seguridad de Global Lighting Association

     

    Signify ha adoptado las Directrices de Seguridad publicadas por la Asociación Mundial de Iluminación (Gobal Lighting Association). Estas directrices se basan en los principios de las normas internacionalmente aceptadas, como la IEC 62471 o la norma de seguridad fotobiológica, y prescriben salvaguardias técnicas y de procedimiento adicionales.

     

    Paralelamente, todos los productos se instalan siguiendo las correspondientes medidas de seguridad y deben ser usados por profesionales, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones de seguridad para evitar que las personas y los animales se vean expuestos a esta tecnología, ya que puede ser perjudicial para sus ojos y su piel.

    De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    Más información de la tecnología UV-C en https://www.lighting.philips.es/productos/uv-c

    Catálogo completo de soluciones UV-C [2] Ver Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accesible aquí.De esta forma, WiZ permite configurar fácilmente y sin complicaciones la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.


    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar