Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Transforma tu hogar inteligente con los nuevos productos Philips Hue

    28 de enero de 2021

    Transforma tu hogar inteligente con las nuevas luminarias de exterior y accesorios Philips Hue

     

    • El nuevo proyector lineal Philips Hue Amarant baña las paredes exteriores con luces de colores e incluye la capacidad de ampliarlo mediante conexiones de cableado de bajo voltaje
    • El aplique de exterior Philips Hue Appear cuenta entre sus características con un acabado en acero inoxidable y un montaje fácil
    • El módulo de interruptores de pared Philips Hue, proporciona un control inteligente sobre los interruptores tradicionales existentes
    • Rediseñamos el Philips Hue dimmer, que cuenta con dos formas para fijar las escenas de iluminación y ofrece un control inalámbrico intuitivo

     

    Madrid, EspañaSignify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en Iluminación, expande su gama de productos de Philips Hue con dos luces de exterior para personalizar aún más jardines y porches, un nuevo modulo de interruptor de pared que convierte en inteligentes los interruptores existentes y el Philips Hue dimmer rediseñado. La iluminación inteligente, de interior y exterior, nunca había sido tan fácil de usar.

     

    Baña de luz tus paredes exteriores

     

    El nuevo proyector lineal Philips Hue Amarant permite a los usuarios bañar con luz sus paredes exteriores para crear el ambiente ideal en sus jardines, sin importar la estación del año. El efecto crea un baño de color en las paredes con luces dinámicas en millones de colores, que se intensifica con la protección de metal, dando vida a las paredes vacías de balcones y jardines. El Amarant se puede montar en el suelo o boca abajo en un techo voladizo para llevar la iluminación exterior al siguiente nivel. Como parte de la colección de luminarias de bajo voltaje, es fácil de instalar y de ampliarse con más dispositivos para personalizar totalmente el ambiente de tus espacios de exterior.

     

    El Philips Hue Appear, un popular aplique de exterior, presenta ahora con un acabado en acero inoxidable y de fácil instalación. El aplique de acero proporciona un efecto de luces flotantes, superior e inferior de gran alcance, en blanco y en millones de colores ofreciendo una sensación de lujo al espacio exterior. No es necesario complicarse con cables para fijar el Appear, sino fijarlo fácilmente a la pared usando su conector de clavijas, sentarse y disfrutar.

     

    Mayor control y comodidad con los nuevos accesorios

     

    El nuevo módulo de interruptores de pared Philips Hue es el complemento ideal para cualquier instalación de Philips Hue. Instalado detrás de los interruptores existentes en el hogar, permite a los usuarios convertir sus interruptores en interruptores inteligentes y asegura que su iluminación inteligente siempre está accesible. Ya sea a través de la aplicación o mediante el control de voz: no más levantarse del sofá para apagar las luces que algún miembro de la familia o invitado se haya dejado encendida. Además, en la aplicación de Hue puedes seleccionar de una forma sencilla las escenas de iluminación y personalizar cómo funcionan los interruptores para que se adapte a tus preferencias. El módulo de interruptores de pared Philips Hue funciona con batería y tiene un mínimo de vida de la batería de cinco años.

     

    Uno de los productos más populares de Philips Hue también ha sido mejorado: el Philips Hue dimmer. El rediseño de este mando ofrece un intuitivo control inalámbrico para la iluminación Philips Hue sin utilizar la aplicación. Además de atenuar e intensificar la iluminación de la habitación, el dimmer permite a los usuarios establecer sus escenas de iluminación favoritas o conseguir la mejor luz en función del momento del día. Fíjalo donde quieras usando la placa de pared o ponlo en cualquier superficie magnética. Ya sea estando en tu nevera, un marco de la puerta metálico o simplemente en una mesa, tu iluminación inteligente siempre podrá ser controlada por ti y por tus invitados.

    Seguimos ampliando la gama de productos de Philips Hue para ofrecer la iluminación inteligente más fácil que personalice el ambiente en cualquier espacio de la casa, ya sea en interior o exterior. Con los nuevos interruptores estamos dando un paso más, ofreciendo a nuestros consumidores un verdadero control cómodo e intuitivo."

     

    Jasper Vervoort
    Business Leader de Philips Hue en Signify

    Disponibilidad

     

    • Philips Hue Amarant (Desde el 26 de enero) 149,99 €
    • Philips Hue Appear de acero inoxidable (Desde el 26 de enero) – 149,99 €
    • Módulo de interruptores de pared Philips Hue (Primavera) – 39,95 € (pack de uno) / 69,95 € (pack de dos)
    • Interruptor regulador Philips Hue, última versión (Desde el 26 de enero) – 19,95€

     

    Para más información sobre Philips Hue, visita www.philips-hue.com/es-es. Habrá más información e imágenes disponibles, en las fechas cercanas a su lanzamiento.

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar