Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Signify mejora la experiencia de los aficionados en estadios de Europa

    10 de junio de 2021

    Signify mejora la experiencia de los aficionados en los principales estadios de Europa

     

    • Optimiza la experiencia de los aficionados, las transmisiones y los espectadores antes del mayor torneo internacional de fútbol de Europa.
    • Permite una mayor flexibilidad para el entretenimiento previo y posterior a los partidos.
    • Ha mejorado la iluminación de seis de los principales estadios de fútbol de Europa, entre ellos los de Ámsterdam, Múnich y Roma.

     

    Madrid, España - Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, ha modernizado la iluminación de seis de los principales estadios europeos justo a tiempo para el inicio del mayor torneo internacional de fútbol de Europa. El cambio de la iluminación convencional a la iluminación LED conectada ofrece una experiencia de partido superior para los jugadores y los aficionados en los estadios, y, también, para los telespectadores en casa. Las mejoras proporcionarán a las sedes una mayor flexibilidad para el entretenimiento previo y posterior a los partidos. Además, la combinación de luminarias LED de primera clase de Philips con el sistema de iluminación conectada de Interact permite ahorrar energía y facilitar su funcionamiento y mantenimiento.

     

    El torneo por países más importante de Europa será la primera gran competición deportiva internacional que tendrá lugar tras la gran cantidad de eventos deportivos que tuvieron que ser pospuestos o cancelados debido a la pandemia.

    Los propietarios eligieron a Signify para iluminar sus estadios y ayudarles a ofrecer un espectáculo impecable para la mayor competición deportiva de Europa. Para cada estadio Signify instaló los mejores sistemas de iluminación del campo utilizando luminarias LED de Philips. Los LED cumplen con las estrictas normas internacionales de radiodifusión que permiten la repetición sin parpadeos y a cámara superlenta garantizando que los espectadores de televisión no se pierdan nada de la acción. En la mayoría de los estadios también se instaló Interact para permitir los espectáculos de luz y cumplir con los requisitos de las organizaciones internacionales de fútbol. Fuera del campo, Signify utilizó Color Kinetics LED para añadir espectáculos de luz dinámicos a las fachadas y a las gradas de los estadios.

    Al utilizar sistemas de iluminación LED conectados, en lugar de optar por alcanzar los estándares de élite a través de la iluminación convencional, existe una flexibilidad mucho mayor para adaptar rápidamente las necesidades lumínicas de los estadios a los deportes y otros programas de entretenimiento. A través de Vari-lite los gestores de los estadios pueden crear espectáculos de luz únicos y, al conectarse a Interact, tienen el poder de integrar la iluminación en sistemas de sonido de terceros, sincronizando la iluminación con la música y mejorando la experiencia de los aficionados en el estadio y en casa.

     

    Los estadios plantean retos únicos en cuanto a iluminación y mantenimiento, sobre todo aquellos que acogen grandes competiciones internacionales y deben adaptarse a las normas de radiodifusión. Los sistemas de iluminación tienen que estar siempre bien mantenidos, especialmente si los recintos requieren un cambio rápido entre los partidos y otros eventos de entretenimiento. Aquí es donde la iluminación LED conectada ofrece todas sus ventajas.

     

    Con Interact es fácil supervisar y controlar la iluminación conectada a través del panel de control intuitivo en múltiples áreas de un estadio, incluyendo el campo, la fachada y las gradas. Las luminarias LED de Philips ofrecen un notable ahorro de energía de hasta el 50% en comparación con la iluminación convencional. Al ser de larga duración por su diseño, pueden sustituirse con menos frecuencia. Las luminarias también tienen la ventaja de un control de encendido/apagado instantáneo, por lo que si hay un corte de energía durante un partido crítico que se transmite a millones de espectadores en todo el mundo, la luz puede volver a encenderse casi al instante, mientras que los sistemas convencionales pueden tardar hasta 15 minutos.

    Estamos inmensamente orgullosos de haber trabajado con seis de los estadios más prestigiosos de Europa para permitirles acoger la mayor competición internacional de fútbol del año. Fue un reto que nos encantó, y nos entusiasma que los aficionados puedan volver a los estadios para animar a sus países hacia la gloria.

     

    Thierry Jean Baptiste Chapiteau
    Director del subsegmento global de estadios y deportes de Signify

    “Nuestro sistema Interact les ofrecerá una experiencia más envolvente. El torneo de este verano podría convertirse en uno de los más emocionantes. Junto con nuestros socios hemos entregado seis sedes que son dignas de mostrar lo mejor del fútbol europeo”.

     

    Signify mejoró la iluminación en los estadios más importantes de Munich, Roma y Budapest así como:

     

    • Johan Cruyff Arena, Amsterdam
    • Gazprom Arena, St. Petersburgo
    • Steaua Stadium, Bucarest

     

    Averigua más sobre el sistema de iluminación Interact de Signify aquí y sobre nuestro trabajo en el Johan Cruyff Arena aquí.

    Para más información contacta con:

     

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique
    Tel: +34 672 221 958

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar