Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, anuncia que Phillips Hue ha creado la primera integración completa entre iluminación y música ofreciéndole a los clientes alrededor del mundo una experiencia inmersiva única. Gracias a Philips Hue + Spotify, el sistema de iluminación ha sido enriquecido con un nuevo algoritmo que analiza los metadatos de cada canción en tiempo real para hacer que las luces parpadeen, se atenúen, brillen y cambien de color junto con el ritmo, el estado de ánimo, el género y el tempo de cualquier música en Spotify.
Comandos de luz avanzados para cada canción
Philips Hue y Spotify se han unido para ir más allá de cualquier otra integración desarrollada hasta el momento permitiendo disfrutar de una experiencia única a través de la propia aplicación de Philips Hue. Con Philips Hue + Spotify, la aplicación Hue 4.0 analiza los metadatos de cada canción de Spotify en tiempo real, dando como resultado un comando de luz que, además de incorporar el ritmo de la canción, también refleja el estado de ánimo, género, tempo, segmentos, volumen, tono y más.
Relajado en el sofá durante una noche agradable, reunido con tus amigos en casa o haciendo tareas al ritmo de una lista de reproducción personalizada, experimentarás la música como nunca antes.
Gracias a la nueva pestaña Sincronización en la aplicación Philips Hue, la experiencia puede ser fácilmente personalizada. Los usuarios pueden reproducir o parar la sincronización, regular el brillo y la intensidad, o escoger una paleta de tonos específica para cambiar los colores de las luces.
Jasper Vervoort
Business Leader de Philips Hue en Signify
Cómo funciona Philips Hue +Spotify
La integración entre Philips Hue y Spotify es gratis con la aplicación Philips Hue – solo necesitas un Hue Bridge y luces de colores Phillips Hue para disfrutar la experiencia; pueden ser las bombillas de colores Hue, el Hue Go o la nueva ambiance gradient lightstrip. Como la integración está incorporada en la aplicación Philips Hue, no requiere un micrófono para reaccionar a la música. Esto asegura que las luces puedan sincronizarse con las canciones sin ningún ruido de fondo que interfiera, brindándote total flexibilidad para usar tu móvil para otras tareas simultáneamente. La integración funciona con cualquier dispositivo de audio compatible con Spotify, como un altavoz, un smartphone o un ordenador. Para experimentar esta experiencia inmersiva de luz y sonido en casa, vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify en la aplicación Philips Hue y después reproduce una canción desde cualquier dispositivo en el que esté iniciada la sesión de tu cuenta Spotify.
Sten Garmark
Vicepresidente de Consumer Experience en Spotify
Disponibilidad
La integración de Philips Hue + Spotify estará disponible globalmente como un programa de acceso anticipado para los usuarios de la aplicación Philips Hue 4.0 desde el 1 de septiembre. Una vez que esta función esté disponible en tu cuenta, proceso que puede tardar hasta siete días, notarás una actualización de novedades con la tarjeta de Spotify. Habilita el Early access y sigue las instrucciones para ser uno de los primeros en disfrutar la experiencia. A partir de octubre de 2021, la función será parte permanente de la aplicación Hue 4.0
Para más información y especificaciones, visita www.philips-hue.com/earlyaccess.
Signify Communications Spain & Portugal
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.