Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, presenta las primeras bombillas LED clase A de Philips que cumplen con la más estricta normativa de la UE sobre diseño ecológico y etiquetado energético que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2021. Las nuevas bombillas LED de Philips, con una vida útil más larga, ofrecen a los consumidores una inversión inteligente tanto para el planeta como para su bolsillo. Las bombillas LED más sostenibles estarán disponibles en equivalentes de 40W y 60W.
Según la nueva normativa para obtener una calificación de clase A, los productos de iluminación tienen que alcanzar una eficiencia energética de 210lm/W. Signify ha logrado desarrollar y diseñar cuatro bombillas regulares de tipo A que cumplen con estos criterios, lo que significa que consumen un 60% menos de energía para lograr la misma cantidad y calidad de luz que las bombillas LED estándar de Philips. Gracias a este avance tecnológico, los nuevos productos son los primeros de una gama de nuevas bombillas LED clase A de Philips que cumplen con el nivel más alto de las nuevas legislaciones de etiquetado energético de la UE.
La bombilla que puede durar medio siglo
Las nuevas bombillas Philips LED clase A -que cumplen los criterios de alta calidad de Philips EyeComfort- son las bombillas de la marca con mayor eficiencia energética. Los consumidores podrán beneficiarse de una vida útil 3,5 veces mayor que la de las equivalentes normales de Philips LED de tipo A, ya que las nuevas bombillas son capaces de iluminar durante aproximadamente 50.000 horas. Esto se traduce en una vida media de 50 años, lo que proporciona a los consumidores una inversión inteligente a largo plazo tanto para el planeta como para su bolsillo.
Michael Rombouts
Líder de la Unidad de Negocio de Lámparas y Luminarias LED de Signify
Los consumidores podrán reconocer las nuevas bombillas LED clase A de Philips por la misma estructura y diseño de embalaje sin plástico a la que están acostumbrados, pero con un color de fondo verde que muestra el compromiso de ofrecer a los consumidores de todo el mundo productos de iluminación sostenibles. Las etiquetas energéticas de los demás productos de la gama LED de Philips se modificarán gradualmente a partir del 1 de septiembre para cumplir con la nueva legislación de etiquetado de la UE.
Signify se compromete a mejorar aún más los niveles de eficiencia en todas las formas posibles y continúa sus esfuerzos para lograr un embalaje libre de plástico en todos sus productos de consumo a finales de 2021.
Signify Communications Spain & Portugal
Jordi Manrique
Tel: +34 672 221 958
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.