Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Raquel Meroño presenta las novedades de WiZ

    2 de diciembre de 2021

    Raquel Meroño presenta las novedades de WiZ, la iluminación inteligente para hacer el día a día más fácil

     

    Madrid, España – La actriz Raquel Meroño ha sido esta mañana la embajadora de lujo de Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, para presentar las novedades de WiZ, el sistema de luz inteligente para la vida diaria.

     

    WiZ es la plataforma de iluminación inteligente para ayudarte en tu día a día. Permite crear el ambiente ideal para trabajar, estudiar y descansar de manera sencilla y sin complicaciones. Su uso fácil y asequible hace de WiZ el producto perfecto para descubrir el mundo de la iluminación conectada y disfrutar de toda la magia que la luz puede ofrecer.

     

    El ecosistema WiZ consigue la mejor atmósfera en el hogar con luces inteligentes y productos cercanos de uso intuitivo tan fáciles de usar como la iluminación tradicional pero que llevan la iluminación en el hogar un paso más allá.

    Yo siempre había pensado que el tema de la iluminación inteligente era algo muy complejo y difícil de entender, pero con WiZ todo es más fácil. Puedes crear el ambiente perfecto para cada momento en un solo movimiento. La aplicación es muy intuitiva y fácil de usar incluso para alguien que no había utilizado antes la iluminación inteligente como yo. Puedo crear la atmósfera perfecta para cada momento y sacar partido a la casa de manera muy sencilla, y, claro, así todo se disfruta mucho más.”

     

    Raquel Meroño
    Actriz

    Las novedades de WiZ

    Signify ha presentado junto a Raquel las novedades de WiZ para conseguir un hogar conectado de la manera más fácil. El ecosistema WiZ cuenta con toda una gama de bombillas y lámparas inteligentes que se puede manejar y configurar de manera sencilla a través de WiFi, así como enchufes inteligentes y WiZ Click que permiten convertir cualquier dispositivo e interruptor de pared en inteligente.

     

    Con la aplicación de WiZ es posible lograr el máximo bienestar en el hogar: ofrece la posibilidad de regular los ritmos circadianos y crear la escena perfecta para cada momento o aquella que mejor se adapte al estado de ánimo gracias a las escenas dinámicas. Todo ello logrando un ahorro en el consumo gracias a su iluminación LED y a la app, donde podrás consultar toda la información sobre el gasto energético.

     

    Además, el sistema de iluminación de WiZ puede controlarse tanto a través de la app gratuita WiZ como a través de los asistentes de voz Alexa de Amazon, Google Home o Siri de Apple, sin necesidad de utilizar la aplicación.

     

    Estos son algunos de los productos de WiZ que Signify ha presentado junto a Raquel Meroño para hacer el día a día más fácil:

     

    Lámpara WiZ Hero

    Esta lámpara de mesa compacta y versátil logra crear el ambiente perfecto para leer, trabajar o relajarse con un simple toque. La lámpara WiZ Hero cuenta con modos preprogramados que ayudan a conseguir un despertar más suave y lleno de energía por la mañana y una conciliación del sueño sin problemas por la noche. Además, el exclusivo tap control de la nueva WiZ Hero hace que el manejo de esta lámpara sea tan sencillo que los niños la podrán utilizar como lámpara de noche.

     

    Precio: 49,99€

     

    Lámpara WiZ Squire

    Con su exclusivo diseño de doble zona de luz puede transformar cualquier pared blanca con un divertido toque de luz de color, al tiempo que emite un suave resplandor sobre la superficie para crear una atmósfera relajante y armoniosa.

     

    Precio: 54,99€

     

    Enchufe Inteligente de WiZ

    Permite que las luces y los dispositivos no inteligentes, como los ventiladores portátiles o las luces de pie, pueden hacerse inteligentes y controlarse de forma inalámbrica con la aplicación de WiZ o a través de un asistente de voz. Los usuarios pueden establecer temporizadores y rutinas y controlar la luz o el aparato cuando están fuera de casa. El nuevo enchufe inteligente lleva incorporado un medidor de potencia que controla el consumo de energía para optimizarla.

     

    Precio: 19,99€

     

    Bombilla cristal mate

    Diseñada especialmente para ser colgada encima de la mesa del comedor o añadir un toque adicional de elegancia a los focos visibles. Esta llamativa bombilla emite una luz blanca cálida y fría uniformemente distribuida que resulta más agradable a la vista gracias a su suave superficie opaca. 

     

    Precio: 13,99€

     

    Toda una serie de novedades que permitirán transformar tu hogar con la magia de la iluminación inteligente de la manera más simple. Más información en el siguiente enlace.

    Para más información:

     

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

     

    Marketing and Communication Specialist

    Clara Martínez

    E-mail: clara.martinez@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar