Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    El mejor ambiente con los nuevos productos y funciones de Philips HUE

    3 de febrero de 2022

    Consigue el mejor ambiente en exteriores e interiores con los nuevos productos y funciones de Philips HUE

     

    • El nuevo aplique Philips Hue Inara con bombilla Filament de estilo vintage dará un toque de elegancia extra en tus exteriores.
    • Relájate o prepara una velada romántica en casa con la suave luz de los nuevos efectos Vela y Chimenea de la aplicación Philips Hue

     

    Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación presenta una nueva gama de productos y funciones de Philips Hue que permitirán crear el ambiente perfecto tanto en el exterior como en el interior del hogar. La nueva lámpara de pared Philips Hue Inara, el bolardo Calla en acero inoxidable y los dos nuevos efectos de la aplicación Philips Hue pueden hacer que cada momento sea único y mejor, independientemente de si estás con amigos en el patio o disfrutando de una noche romántica en el sofá.

     

    Un jardín lleno de brillo gracias a la iluminación exterior

     

    El nuevo aplique Philips Hue Inara lleva a los exteriores la belleza decorativa de la bombilla Filament. Este farol negro de estilo vintage incluye todas las funciones inteligentes de Philips Hue manteniendo un toque tradicional. La luz blanca cálida regulable de Inara añade elegancia y un ambiente íntimo al patio o al porche cuando se recibe a los invitados y se crea la atmósfera perfecta para compartir momentos al aire libre.

     

    La gama de exteriores se amplía también con el bolardo Philips Hue Calla en acero inoxidable, ideal para iluminar el camino. Su luz blanca y de color crea una entrada acogedora a la casa y ayuda a orientarse en las mañanas oscuras. Con poco más de 25 centímetros de altura, el bolardo Calla puede colocarse fácilmente en el jardín, entre las flores o entre las plantas y los árboles, para crear un ambiente personalizado. La luz de sendero Calla cuenta con tecnología de bajo voltaje, lo que la hace fácil de configurar y ampliar: sólo hay que conectarla con el cable de extensión incluido en la instalación existente de Philips Hue de bajo voltaje.

     

    Las luces inteligentes para exteriores Philips Hue incluyen todas las ventajas del sistema Philips Hue y están hechas para soportar cualquier condición meteorológica. Las luces son regulables para conseguir el ambiente perfecto, y se pueden controlar mediante la aplicación Philips Hue, el mando a distancia, a través de la voz gracias a los diferentes asistentes que existen en el mercado o el sensor de movimiento para exteriores. Conectando la iluminación inteligente para exteriores al puente Philips Hue se podrán disfrutar de todas las ventajas de la mejor iluminación conectada como la configuración de las luces para que se enciendan cuando estés cerca de casa o automatización de las luces para que imiten la presencia cuando estés fuera.

     

    Veladas acogedoras y cenas románticas con los nuevos efectos

     

    En el primer trimestre de 2022 se añadirán a la aplicación Philips Hue nuevos efectos. Los primeros de estos efectos en llegar son Vela y Chimenea, que imitan el suave resplandor de la luz natural de las velas o de una acogedora chimenea para crear el ambiente acogedor de una cena romántica o de una relajante velada en el sofá. Para conseguir una experiencia aún más enriquecedora, pueden ser utilizados con la tira de luces Gradient Philips Hue Play, el tubo de luz Gradient o la lámpara de mesa o de pie Gradient Signe.

    En Philips Hue, ofrecemos la experiencia de la iluminación inteligente más avanzada y personalizada en cualquier parte del hogar, tanto en interiores como en exteriores. Seguimos desarrollando nuevas y agradables funciones para la app de Philips Hue, desde experiencias inmersivas en toda la habitación hasta los nuevos efectos Vela y Chimenea que ayudan a nuestros usuarios a crear un ambiente extraordinario con luces específicas”

     

    Jasper Vervoort

    Business Leader de Philips Hue en Signify

    Gracias a la innovación constante de los equipos de Philips Hue, la nueva generación de luces tiene capacidades de hardware mejoradas en comparación con generaciones anteriores. Los efectos Vela y Chimenea hacen uso de estas capacidades mejoradas y funcionan en todas las luces Philips Hue que sean compatibles con Zigbee y Bluetooth. Una vez que los efectos estén disponibles en la aplicación Hue, podrás ver si tu luz es compatible.


    Disponibilidad:

     

    • Philips Hue Inara Filament Wall light black (disponible a partir del 8 de febrero)
      PVPR: 99.99€

    • Philips Hue Calla Bollard in stainless steel (disponible a partir del 8 de febrero)
      PVPR: 139,99€

    Para más información:

     

    Jordi Manrique

    Director de comunicación

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

    Clara Martínez

    Marketing and Communication Specialist

    E-mail: clara.martinez@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2024

      enero 24, 2025

      Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2024

    • Signify es incluida en el DJSI por octavo año consecutivo

      enero 09, 2025

      Signify es incluida en el DJSI por octavo año consecutivo

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad