Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Alaïa Bay, el lugar de los Alpes suizos donde es posible surfear de noche

    Alaïa Bay, el Wavegarden de los Alpes suizos en el que es posible surfear de noche

     

    Esquiar y hacer surf en un mismo día se ha convertido en una realidad en Alaïa Bay, un parque de olas artificiales situado en una ladera de los Alpes (Suiza), gracias a la ingeniería y arquitectura de Wavegarden, a la prescripción y dirección de obra de Elektra y a la innovadora tecnología de iluminación de Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación.

     

    Una instalación deportiva de estas características requería de una iluminación que garantizara la perfecta visibilidad y seguridad de los usuarios, minimizando el riesgo de accidentes. Para la iluminación de la laguna de surf se han utilizado proyectores Optivision LED gen3 y Clearflood sobre columnas de 24 metros de altura, que han permitido ampliar el horario de uso del parque de olas incluso durante la noche, proporcionando a los usuarios una experiencia de surf única y seguridad al equipo de socorrismo y mantenimiento.

     

    La tecnología LED de Signify y el software de gestión Interact han sido claves para la realización de este inusual y ambicioso proyecto y además suponen una solución de iluminación de larga vida útil, lo que ayuda a minimizar las tareas de mantenimiento y a maximizar la rentabilidad de la inversión realizada.

    Gestionando un innovador centro deportivo mediante Interact

     

    La gestión del sistema de iluminación se realiza mediante Interact, la plataforma de control remoto online de Signify, que se ha integrado a la perfección con el sistema de Wavegarden, permitiendo a los operadores de Alaïa Bay gestionar la generación de olas y crear escenas de luz personalizadas desde un único panel de control. Los operadores podrán incluso sincronizar la iluminación con la música o con el ritmo de las olas.

     

    Interact es un sistema abierto, preparado para futuras ampliaciones y actualizaciones, pudiendo crecer con las necesidades del cliente. Además, es un sistema extremadamente eficiente que proporciona a Alaïa Bay un ahorro de energía y emisiones de CO2 del 35% en comparación con un sistema de iluminación LED convencional, evitando contaminar lumínicamente el cielo nocturno. A todas estas ventajas se añade una larga vida útil tanto de los productos de iluminación como del sistema de control, lo que minimiza las labores de mantenimiento y la inversión.

    Para más información:

     

    Jordi Manrique

    Director de comunicación

    E-mail: jordi.manrique@signify.com
     

    Rosa Paris

    Marketing Communications Specialist

    E-mail: rosa.paris@signify.com

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar