Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Sustituye tu iluminación fluorescente por LED

    24 de febrero de 2023

    Signify ayuda a sus clientes a cambiar la iluminación fluorescente por LED tras la entrada en vigor de la prohibición de la UE

     

    • A partir del 24 de febrero, la Directiva RoHS prohibirá la comercialización en la UE de lámparas CFL-ni1
    • Signify ha ampliado su gama de alternativas energéticamente eficientes, desde lámparas LED de recambio hasta luminarias y downlights impresos en 3D
    • La mejora de la iluminación puede suponer un importante ahorro de energía y costes

     

    Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, está ayudando a sus clientes a gestionar la eliminación progresiva de la iluminación fluorescente ampliando su gama de alternativas LED de alto rendimiento. Además de cumplir con la legislación de la UE que entra en vigor este mes, las lámparas LED de bajo consumo de Signify son duraderas, tienen tiempos de amortización cortos y se adaptan fácilmente a las luminarias existentes en prácticamente todas las aplicaciones.

    Desde el 24 de febrero la UE prohibirá la comercialización en su mercado de todas las lámparas fluorescentes compactas no integradas (CFL-ni). Esta medida forma parte de la Directiva RoHS, que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, incluido el mercurio de las lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes lineales (T5, T8) se eliminarán este mismo año.


    El ajuste perfecto
     

    Para prepararse para la prohibición de la UE, Signify ha ampliado su gama de lámparas Philips LED CorePro, añadiendo nuevos tamaños y modelos. La gama Philips LED CorePro cubre ahora todas las formas y tamaños populares. Las lámparas se sustituyen fácilmente y son hasta un 67% más eficientes energéticamente que las fluorescentes compactas no integradas, con una vida útil de 30.000 horas y un periodo de amortización inferior a un año.2. Además, las lámparas LED CorePro proporcionan una luz de alta calidad que no parpadea ni emite destellos.

     

    Las soluciones más adecuadas para los edificios renovados son los downlights Philips Ledinaire o Philips CoreLine. Ambos ofrecen una iluminación de alto rendimiento y una instalación sencilla con una amplia gama de opciones, incluida la regulación y la iluminación de emergencia. Son hasta un 75% más eficientes energéticamente que los downlights convencionales, con una vida útil de hasta 50.000 horas.

     

    Superando la dificultad, el coste y la escasa estética de los anillos adaptadores para recortes no estándar, los downlights Philips Greenspace impresos en 3D ofrecen un ajuste perfecto para cualquier tamaño de recorte de 150-280 mm sin necesidad de anillo adaptador. Están disponibles con carcasas y embellecedores fabricados con un 65% de material reciclado post-industrial.

    La prohibición de la iluminación fluorescente por parte de la UE es un paso positivo para nuestra industria, y ayudará a acelerar el cambio hacia soluciones de iluminación más limpias y ecológicas. En Signify, somos conscientes de que los clientes necesitan alternativas viables que combinen una iluminación de gran calidad con las últimas innovaciones en eficiencia energética. Con la ampliación de nuestra gama de lámparas LED Philips CorePro, pretendemos satisfacer las diferentes necesidades de nuestros clientes, haciendo que el cambio a LED sea lo menos traumático posible.”

     

    Michael Rombouts
    Business Unit Leader de lámparas Luminarias LED

    Para más información puede visitar: Normativa de la UE | Sitio web de Signify

    1 lámparas fluorescentes compactas (no integradas)

    2 La cantidad exacta depende de la aplicación y del tipo de bombilla, consultar www.philips.com/ledtube para más información

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2024

      enero 24, 2025

      Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2024

    • Signify entre las empresas más sostenibles a nivel mundial

      enero 23, 2025

      Signify entre las empresas más sostenibles a nivel mundial

    • Signify es incluida en el DJSI por octavo año consecutivo

      enero 09, 2025

      Signify es incluida en el DJSI por octavo año consecutivo