Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Soluciones de iluminación que ayudan a los comercios a ser más sostenibles 

    6 de marzo de 2023

    Signify presenta sus novedades para el sector retail: Nueva luminaria Philips StoreFlow, su sistema de control de iluminación Interact y una gama de luminarias fabricadas con materiales reciclados

     

    • La nueva y revolucionaria StoreFlow para pasillos de compras de Philips es la primera luminaria para comercios minoristas con una carcasa fabricada con más del 68% de plásticos de base biológica. Incluye ópticas patentadas que proyectan la luz exactamente donde se necesita y cuenta con el último motor LED con la mayor eficacia
    • Signify lanza, también, el primer sistema de control de iluminación híbrido para luminarias LED controlables tanto por cable como inalámbricas que permite a los comercios cambiar a un concepto de iluminación regulable más fácilmente que nunca y lograr ahorros de energía sin precedentes
    • Además, la novedosa gama de luminarias fabricadas con materiales reciclados de Signify reduce el uso de combustibles fósiles y ayuda a preservar nuestros preciados recursos
    Madrid, España- Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, ha estado presente en la feria del retail EuroShop 2023 presentando las nuevas luminarias y los últimos avances en gestión de iluminación basada en IoT. Las novedosas innovaciones permiten apoyar a los comercios en su transición hacia un futuro más sostenible, energéticamente eficiente y conectado.

    Reimaginar el pasillo de compras

     

    La nueva Philips StoreFlow de Signify, la primera luminaria con una carcasa fabricada con más del 68% de plásticos de base biológica, ha sido uno de los grandes alicientes de la feria EuroShop que se ha celebrado del 26 de febrero al 2 de marzo en Düsseldorf, Alemania. Philips StoreFlow es la primera luminaria que proporciona una iluminación de alto contraste y que permite ofrecer una nueva experiencia en el pasillo de compras centrada en los productos y en crear un ambiente confortable. Además de una calidad de iluminación excepcional, la solución tiene una excelente eficiencia y funciones intuitivas que brindan a los comercios un alto grado de flexibilidad para iluminar sus pasillos.

    La comodidad visual y la visibilidad del producto son clave para la experiencia del comprador. Es por ello que los estantes se iluminan más intensamente a la altura de los ojos y tienen un gradiente vertical muy suave al tiempo que mantienen una buena iluminación desde la parte superior del estante hasta la parte inferior.”

     

    Marleen Verhagen

    Product Manager en Signify

    Repensar la gestión de la iluminación moderna

     

    Con la subida de los costes energéticos, los gerentes de los comercios están buscando sistemas avanzados de gestión de iluminación que permitan reducir sus costes operativos. En su stand de EuroShop, Signify ha presentado el primer sistema de control de iluminación híbrido que permite mezclar y combinar su amplia cartera de luminarias LED controlables con cable e inalámbricas. Esto da la oportunidad a los comercios de conseguir hasta un 40% de ahorro energético con el sistema Interact, independientemente de su infraestructura de iluminación existente. Las tiendas con simples interruptores de luz de encendido/apagado podrán cambiar a un concepto regulable más fácilmente que nunca.

     

    Además, Signify presenta el panel de energía de su sistema de gestión Interact Multisite. Este panel brinda información en tiempo real sobre el consumo tanto de su iluminación como de otras verticales del local (como refrigeración, hornos y HVAC). En un único panel, el sistema proporciona una visión general de todos los locales conectados, además de permitir analizarlos con mayor profundidad individualmente.

     

    El diseño elegante y la creación sostenible van de la mano

     

    Usar materiales de desecho para fabricar luminarias recicladas es una de las formas con las que Signify contribuye a impulsar una economía circular. En EuroShop, presenta nuevos modelos y tamaños de luminarias incluyendo los downlights GreenSpace Perfect Fit con una carcasa fabricada al 65% con materiales reciclados posindustriales, y exhibe la Colección Coastal Breeze fabricada con redes de pesca 100% recicladas.

    Nuestro objetivo es utilizar al menos un 55% de desechos o residuos biocirculares reciclados o equilibrados en todas nuestras piezas impresas en 2024, Esto permite reducir el uso de combustibles fósiles y ayuda a preservar nuestros preciados recursos.”

     

    Riemer Adema

    Directora de productos 3D en Signify

    Signify muestra, también, su capacidad para imprimir luminarias en 3D con texturas complejas, como por ejemplo la luminaria A Touch of Archery (AToA), desarrollada en estrecha colaboración con Landini Associates para McDonalds para dar a los restaurantes de la cadena un aspecto único. La luminaria tiene una textura especial que era imposible de lograr con las técnicas de fabricación tradicionales. La impresión 3D texturizada permitió obtener el resultado deseado combinando la sostenibilidad con la máxima flexibilidad de diseño.

     

    De acuerdo con los objetivos de sostenibilidad de Signify, el stand de Euroshop fue modular y utilizó, en la medida de lo posible, materiales reutilizados y reciclados. Más del 80% de los materiales de construcción están destinados a la reutilización.

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar