La luz se ha desarrollado como una herramienta para el embellecimiento de la ciudad y progresivamente ha encontrado su hueco en edificios, parques o ríos, integrándose cada vez más en los municipios. En este caso, el ayuntamiento de Molina de Aragón (Guadalajara), con el apoyo de la Junta de Castilla La Mancha, ha decidido bañar de luz su emblemático castillo o fortaleza de Molina de los Caballeros para crear una experiencia visual de iluminación arquitectónica.
El alumbrado propuesto por Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, consiste en 62 proyectores ReachElite para bañar fachadas y lienzos y 34 módulos lineales Graze para ensalzar ventanas y puertas. En definitiva, elementos lineales y proyectores de alto rendimiento que combinan fuentes LED, diseñados especialmente para iluminación arquitectónica y con un espectro adecuado para esta aplicación.
La solución de Signify utiliza luminarias LED Color Kinetics gestionadas mediante los dispositivos de control de Interact, que permiten reproducir escenas de luces y la optimización de los costes de mantenimiento. Esta iluminación arquitectónica dinámica y colorida ayuda a promover el turismo en el municipio, es un orgullo para sus residentes y ensalza su monumento en el mapa.
La iluminación del castillo ofrecerá una calidad de luz en millones de colores, así como de los blancos de una manera precisa, resaltando la belleza da la fachada y poniendo en valor este importante edificio dentro del patrimonio histórico de la ciudad. Sin duda, supondrá un atractivo para turistas y vecinos quienes podrán disfrutar de una perspectiva diferente de la ciudad gracias a los shows lumínicos que se programarán para apoyar los días mundiales, sumar a los edificios a las celebraciones de las fiestas locales o estacionales, como la navidad.
Paralelamente, gracias a la tecnología utilizada en este proyecto se consigue minimizar la contaminación lumínica. A través del apuntamiento de las luminarias y la utilización de sistemas ópticos muy eficientes, unidas al control individualizado de cada punto y las posibilidades de la regulación, la nueva iluminación del castillo es respetuosa con el entorno, objetivo primordial al encontrarnos en una reserva Starlight.
Primer proyecto mundial que incluye Monitor App
Este proyecto es el primero en incorporar Monitor App, un software de iluminación conectada para monitorizar y hacer el mantenimiento de instalaciones de iluminación arquitectónica. Se encuentra dentro del entorno de Interact para fachadas y permite a los gestores asegurarse de que el castillo se encuentra en perfecto estado antes de cualquier evento, ya que el sistema envía alertas sobre posibles anomalías. Además, permite hacer un seguimiento de la tipología de las averías y supervisar varios proyectos o espacios en un solo panel.
Este sistema surge como versión sustitutiva y mejorada de Active Site, con numerosas ventajas adicionales como que no necesita VPN para acceder al controlador y que funciona tanto en smartphone como en tablet. La navegación es sencilla e intuitiva, se almacenan datos detallados y se pueden programar diagnósticos desde la propia app. En definitiva, una solución completa que permitirá al ayuntamiento de Molina de Aragón gestionar de manera sencilla la iluminación de su emblemática fortaleza.
Jordi Manrique
Director de comunicación
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Rosa Paris
Comunicación y Marketing B2B
E-mail: rosa.paris@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.
julio 03, 2024
Signify y el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanzan una nueva asociación