Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Philips Hue Secure integra Iluminación inteligente, sensores y cámaras

    31 de agosto de 2023 

    Philips Hue integra iluminación inteligente, sensores y cámaras para llevar la seguridad del hogar a otro nivel

     

    • La protección del hogar ha entrado en una nueva dimensión con la integración de los sistemas de iluminación inteligente y seguridad doméstica de la mano de Philips Hue y sus nuevos sensores y cámaras de seguridad y las novedosas funciones de su app
    • La aplicación de Philips Hue permite ahora supervisar lo que ocurre en el hogar en tiempo real y avisa, a través de notificaciones, cuando salta cualquier alarma de sonido o luz con la posibilidad de desactivarlas
    • Todos los videos que graban las cámaras de seguridad Philips Hue Secure son encriptados automáticamente para asegurar tu privacidad
    • Disfruta, además, creando un ambiente acogedor con las guirnaldas Philips Hue Festavia tanto en los interiores como los exteriores de tu hogar y actualiza las luces Philips Hue para ser compatibles con Matter vía el Philips Hue Bridge

    Madrid, España - Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, ha anunciado el lanzamiento de una nueva categoría de producto con los nuevos sensores y cámaras inteligentes Philips Hue Secure y las novedosas funciones de su app que ayudan a incrementar la seguridad en el hogar. Philips Hue Secure permite monitorizar el hogar en tiempo real y administrar alarmas y notificaciones para detectar intrusos. El nuevo Centro de Seguridad de la aplicación de Philips Hue ofrece incluso funciones más avanzadas de seguridad cuando los usuarios se suscriben a un plan. Otra de las novedades son las guirnaldas Philips Hue Festavia, aptas para interior y exterior, y el lanzamiento de Matter para todos los usuarios de Philips Hue a través del Philips Hue Bridge.

     

    Cámaras de seguridad de Philips Hue para vigilar tu hogar

     

    Las cámaras Philips Hue Secure tienen una resolución de 1080p HD y cuentan con visión nocturna para monitorizar el hogar en tiempo real y recibir notificaciones instantáneamente. Con el objetivo de evitar intrusos, se pueden combinar las luces de Philips Hue y las alarmas de sonido o, incluso, activar un mensaje automático para indicar a un repartidor que deje el paquete en la puerta o saludar a un amigo que nos esté haciendo una visita. Las cámaras Philips Hue Secure cuentan con encriptación end-to-end predeterminada para asegurar la privacidad de cada clip de video, captura y visualización en directo. En concreto, la capacidad de reconocer si una notificación la activa una persona, una mascota o un paquete se ejecuta en la propia cámara y no en la nube, lo que significa que el cifrado de extremo a extremo siempre está activado.

     

    Estas cámaras, aptas para interior y exterior, están disponibles con cable o con batería y en color blanco o negro. La cámara con cable se puede utilizar con un soporte determinado dando total flexibilidad para colocarlo en cualquier lugar de la casa. Ambas cámaras pueden colocarse en el exterior utilizando un soporte de espiga de tierra y puede conectarse fácilmente al sistema de Philips Hue de exterior de bajo voltaje.

     

    Desarrollada específicamente para su uso en exteriores, la cámara con proyector Philips Hue Secure reúne lo mejor del sistema Philips Hue. Permite mantener vigilado el jardín, el patio o el camino de entrada y, cuando una alarma de luz es activada desde la aplicación Philips Hue, el proyector ilumina inmediatamente una zona amplia en cualquier color, como blanco brillante o, incluso, rojo.

     

    Para todas las cámaras Philips Hue Secure están disponibles un cable de carga exterior de bajo voltaje y un cable antigoteo.

     

    Sensores de alarma que detectan si se abre una puerta o una ventana

     

    Los sensores de alarma Philips Hue Secure, que puede utilizarse en puertas, ventanas, armarios, etc., y está disponible en blanco o negro, envían notificaciones en tiempo real cuando se abren o se cierran. Por ejemplo, el sensor de alarma colocado en una puerta se puede programar para encender las luces del pasillo y enviar una notificación para chequear inmediatamente la posible entrada de un intruso. Estos sensores también se pueden programar para automatizar las luces de alguna estancia, por ejemplo, para que se enciendan y apaguen al abrir y cerrar un armario o la puerta del baño.

     

    Nuevo centro de seguridad en la aplicación Philips Hue

     

    Ahora la aplicación de Philips Hue cuenta con un nuevo Centro de Seguridad para controlar el sistema inteligente de seguridad del hogar. Al recibir una notificación y entrar en la aplicación, desde la pantalla Take action, se puede activar una alarma para que las luces parpadeen, hacer sonar la alarma de la cámara o llamar a las autoridades o a un contacto de confianza.

     

    La aplicación Philips Hue permite personalizar la configuración de la cámara. Por ejemplo, se pueden crear puntos muertos en las que la cámara no grabe para mantener la privacidad o zonas de actividad de las cuales la cámara no enviará notificaciones, especialmente útiles para las aceras transitadas frente a la casa. El usuario puede activar o desactivar el sistema, personalizarlo para cuando este en casa o fuera y revisar las grabaciones y notificaciones existentes.

    Como líder mundial en iluminación inteligente, sabemos que la luz juega un papel importante cuando se trata de seguridad. Después de haber introducido anteriormente innovaciones como los sensores de movimiento Philips Hue y la automatización de presencia Mimic Presence, ahora estamos trabajando en un conjunto completo de soluciones para la seguridad del hogar en el día a día. Al integrar nuestro sistema de iluminación inteligente con cámaras, sensores de alarma y funciones adicionales en la aplicación, ofrecemos una solución de seguridad única a través de la luz para ayudar a los usuarios a proteger sus hogares. Y no termina aquí, ya que continuaremos construyendo e innovando para desbloquear el potencial de la iluminación y la seguridad para nuestros usuarios."

     

    Jasper Vervoort
    líder de negocio de Philips Hue en Signify

    Cómo acceder a Philips Hue Secure

     

    Los starter kits de Philips Hue Secure incluyen una variedad de productos para comenzar a usar el sistema de Philips Hue Secure. El Philips Hue Bridge es necesario para poder usar los productos de Philips Hue Secure y sus características avanzadas como el sensor de alarma, la cámara con proyector, las alarmas de luz y sonido, las automatizaciones, etc.

     

    Para garantizar la privacidad y la seguridad del sistema es necesario tener una cuenta de Philips Hue. Las cuentas de Philips Hue ofrecen a sus usuarios un acceso inmediato a su sistema y a las funciones de seguridad y, además, los administradores de un sistema Philips Hue pueden controlar los permisos individuales de los miembros de la aplicación. Los administradores pueden restringir a los miembros para solo controlar la iluminación, para solo controlar la iluminación y activar o desactivar el sistema de seguridad, o para tener control total sobre las luces y el sistema de seguridad.

     

    Las funciones de seguridad adicionales, que incluyen el acceso a las zonas de actividad y la detección de la presencia de una persona, paquete, animal o vehículo, se pueden desbloquear con un plan de pago. El plan Basic da acceso a 30 días de historial de video, mientras que el plan Plus ofrece 60 días de historial de video.

     

    Más novedades de Philips Hue

     

    Presentamos un nuevo modelo de Philips Hue Festavia que se podrá utilizar en interior y exterior. Esta guirnalda es ideal para crear un ambiente acogedor dentro del hogar, pero también para decorar cualquier barbacoa o fiesta que se haga en el exterior de la casa. El nuevo modelo estaran disponibles en tres longitudes: cable de 8 metros con 100 LEDs, cable de 20 metros con 250 LEDs y cable de 40 metros con 500 LEDs. Además, dentro de la aplicación Philips Hue, estarán disponibles tres nuevos efectos de luz diseñados especialmente para Festavia: Prism, Glisten y Opal. Estos efectos también estarán disponibles para la guirnalda Festavia de primera generación y el efecto Prism estará disponible para todas las luces Philips Hue de color.

     

    La nueva bombilla inteligente Philips Hue MR16 permite llevar la iluminación inteligente de Philips Hue a cualquier foco del hogar. La bombilla funciona con la misma baja tensión de 12 V que las bombillas MR16 estándar, haciéndolas compatibles con la mayoría de los transformadores. Con una base de dos pines y un ancho estándar, estas bombillas se adaptan perfectamente en tamaño y estilo a la mayoría de los accesorios existentes.

     

    Por último, los usuarios de Philips Hue pueden beneficiarse del sistema Matter descargando una actualización de software del Philips Hue Bridge que estará disponible en septiembre de 2023. Con el lanzamiento de esta actualización, los usuarios podrán acceder a una experiencia simplificada al conectar su sistema Philips Hue con otros dispositivos inteligentes y aplicaciones domesticas compatibles con Matter.

    Disponibilidad y precios de venta recomendados:

     

    • Cámara Philips Hue Secure con cable en color blanco o negro (disponible en otoño del 2023) 
      • EUR 199,99 / EUR 229,99 con soporte
    • Cámara Philips Hue Secure con batería en color blanco o negro (disponible en otoño 2023)
      • EUR 249,99
    • Cámara reflectora Philips Hue Secure en color negro (disponible en el primer trimestre de 2024)
      • EUR 349,99
    • Sensor de alarma Philips Hue Secure en color blanco o negro (disponible en otoño 2023)
      • EUR 39,99 (1-pack) / EUR 69.99 (2-pack)
    • Soporte de cámara de espiga Philips Hue Secure (disponible en otoño 2023)
      • EUR 39.99
    • Soporte Philips Hue Secure en color blanco o negro (disponible en otoño 2023)
      • EUR 49,99
    • Cable de carga de bajo voltaje para exterior Philips Hue Secure (disponible en otoño 2023)
      • EUR 29,99
    • Cable antigoteo Philips Hue Secure (disponible en otoño 2023)
      • EUR 14,99
    • Plan Basic Philips Hue Secure con 30 días de historial de video (disponible en otoño 2023)
      • EUR 3,99 por cámara y mes o EUR 39,99 por cámara y año
    • Plan Plus Philips Hue Secure con 60 días de historial de video (disponible en otoño 2023)
      • EUR 9,99 al mes o EUR 99,99 al año para múltiples cámaras
    • Guirnalda Philips Hue Festavia (disponible en septiembre de 2023)
      • EUR 119,99 (100 LEDs) / EUR 219,99 (250 LEDs) / EUR 359,99 (500 LEDs)
    • Bombilla Philips Hue MR16 con luz de ambiente blanca y luz de ambiente blanca y de color (disponible en septiembre de 2023)
      • EUR 39,99 (1-bombilla de luz blanca) / EUR 64,99 (2-bombillas de luz blanca) / EUR 64,99 (1-bombilla de luz blanca y de color) / EUR 109,99 (2 bombillas de luz blanca y de color)
    Para más información sobre los últimos productos de Philips Hue y las funciones de su app, visitar www.philips-hue.com/newlaunches

    Acerca de Philips Hue

     

    Philips Hue es el líder mundial en iluminación inteligente. Con su gama de bombillas LED inteligentes, luminarias, lámparas, sensores e interruptores inteligentes, Philips Hue lleva iluminación inteligente a los hogares cotidianos. El sistema de iluminación inteligente te permite adaptar a tu estado de ánimo con hermosos colores y escenas de luz, configurar temporizadores y automatizaciones para ayudart a sentirte más seguro en tu entorno, utilizar la mejor luz para tus actividades diarias y ayudar a hacer tu vida mucho más fácil.  Para obtener más información, visita www.philips-hue.com. Para estar actualizado sigue sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest.

    Para más información contactar con:

    Signify Communications Spain & Portugal

    Jordi Manrique

    Director de comunicación

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

     

    Clara Martínez

    Marketing and Communication Specialist

    E-mail: clara.martinez@signify.com

    Información para los medios de comunicacións:

    Imágenes

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Signify es la empresa de iluminación líder en patentes en Europa

      abril 10, 2025

      Signify es la empresa de iluminación líder en patentes en Europa

    • La transición energética llega a la acción humanitaria

      febrero 27, 2025

      La transición energética llega a la acción humanitaria

    • Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2024

      enero 24, 2025

      Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2024