A medida que el cannabis medicinal se legaliza en más regiones alrededor del mundo, surgen nuevas oportunidades de negocio para los agricultores. Sin embargo, para este tipo de cultivo, el control de los diferentes parámetros como la luz, la temperatura o la humedad, cobran importancia para asegurar el éxito de la cosecha.
Signify, líder mundial en iluminación, estuvo presente en Cannabisforum, el Foro Internacional del Cannabis Medicinal, que se celebra en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid, para presentar la receta de luz idónea para el cultivo adecuado del cannabis medicinal en sus diferentes fases, combinando horas de luz, espectro, nivel de iluminación y uniformidad.
Las plantas de cannabis medicinal pasan por diversas fases que requieren de diferentes recetas de luz. Nuestras soluciones se adaptan a las fases de clonación, vegetativa y de floración, combinando los parámetros de intensidad, espectro y tiempo de encendido, para asegurar el correcto desarrollo del cultivo.
Una receta de luz para optimizar la productividad de cannabis medicinal
Gracias a las luminarias Philips LED y el sistema de control GrowWise conseguimos crear las diferentes recetas de luz. Al usar la receta específica para cada fase conseguimos una estabilidad en la producción en cuanto a niveles de cannabinoides, al mismo tiempo que la tecnología nos permite mejorar la producción por vatio consumido, incrementando la rentabilidad de este tipo de explotaciones.
El uso de la tecnología LED frente a otras tecnologías convencionales permite incrementar la producción en la misma superficie, optimizando el proceso de fotosíntesis y floración, y minimizando el uso de energía y agua. Además, el sistema de control se puede integrar con el control de temperatura y humedad, ofreciendo de forma sencilla para el productor un panel de control unificado que le permite controlar la producción y maximizar los resultados.
Jordi Manrique
Director de comunicación
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Rosa París
Comunicación y Marketing B2B
E-mail: rosa.paris@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.
julio 03, 2024
Signify y el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanzan una nueva asociación