Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Maximizar la experiencia de los fans del Sporting Club de Portugal

    4 de diciembre de 2024

    Nueva iluminación para maximizar la experiencia de los fans del Sporting Club de Portugal

    El estadio José Avalade del Sporting Club de Portugal estrena nueva iluminación de Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, en línea con su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia de los fans.

     

    El Sporting Club de Portugal tenía claro que la iluminación era clave para mejorar la visibilidad y por tanto la experiencia de los espectadores que disfrutan de los partidos no solo en el estadio sino también a través de las pantallas. Convertir la iluminación en una experiencia para los aficionados se convirtió en el objetivo principal, y el primer paso fue instalar LED vanguardista de alto rendimiento y distribuir las luminarias de manera uniforme para proporcionar una clara visibilidad de la totalidad del campo.

     

    La guinda del pastel fue convertir la iluminación del estadio en iluminación inteligente gracias a Interact, que permite ajustar la intensidad y crear diferentes ambientes en función del tipo de evento, convirtiendo el estadio en un escenario versátil para todas las ocasiones. Además, Interact permite diseñar y programar shows lumínicos al ritmo de la música para convertir el espectáculo del fútbol en la mejor experiencia posible para los aficionados.

     

    Tecnología de vanguardia al servicio de los Verdes y Blancos

     

    Para iluminar el césped, se han instalado 240 focos Philips ArenaVision Gen3.5 diseñados exclusivamente para terrenos de juego que son compatibles con los últimos estándares de radiodifusión televisiva. Los LED ArenaVision ofrecen una calidad de luz excepcional, una gestión térmica eficaz y una larga vida útil.

     

    Por otro lado, para la tribuna, se ha apostado por 52 proyectores Philips ClearFlood que permiten elegir con exactitud el número de lúmenes que se necesita en una aplicación concreta a la vez que permite ahorros de energía de hasta el 40%. Las luminarias LED de alto rendimiento no sólo mejoran la calidad de la iluminación, sino que también reducen los costes energéticos y operativos a largo plazo.

     

    Al mismo tiempo, se ha combinado el LED de vanguardia con el sistema de control y gestión de la iluminación Interact. Gracias a esta implementación, que conecta todos los puntos de luz instalados en el estadio, se pueden programar los encendidos y efectuar ajustes en tiempo real. Además, puede utilizarse para crear espectáculos de luz personalizados antes, durante y después del evento.

    Para más información:

     

    Jordi Manrique

    Director de comunicación

    E-mail: jordi.manrique@signify.com
     

    Rosa París

    Comunicación y Marketing B2B

    E-mail: rosa.paris@signify.com

     

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar