Un proceso participativo que involucró activamente a los ciudadanos dio como resultado la creación de un centro dinámico y animado. Gracias a un acabado dorado y al uso de la luz, el edificio se ha convertido en un atractivo punto de encuentro.
La arquitectura de la Borgernes Hus está diseñada para sus usuarios, gracias al uso del dorado, la luz y, lo que es más importante, la participación de los ciudadanos en la definición del concepto. Durante el día, la fachada dorada brilla con luz natural y, por la noche, se ilumina con luces empotradas LED fabricadas con luminarias especiales eW Graze QLX Powercore. El exterior dorado se extiende hacia el interior donde encontramos un gran espacio vacío cuyo principal punto de interés es una escalera escultórica conocida como la Escalera de Harry Potter. Es un punto de referencia y orientación para cualquiera que se mueva por la Borgernes Hus. Los arquitectos tenían una idea clara de que el edificio no estaba diseñado para ser observado desde el exterior, sino para ser utilizado desde el interior.
Borgernes Hus en Odense
Municipio de Odense, Dinamarca
Equipo
AI Architects Engineers, Henry Jensen A/S, Bravida, Claus Løgstrup, Signify Danmark